Walkie Talkie
Un walkie-talkie, noto anche come ricetrasmettitore palmare, è un dispositivo portatile che consente di mettere in comunicazione due o più persone su una stessa frequenza radio. La maggior parte dei walkie-talkie funziona senza licenza e sottoscrizione con il servizio PMR446 (Personal Mobile Radio), operando nella gamma UHF a 446 MHz. Queste radio bidirezionali sono in grado di funzionare in qualsiasi paese in cui sia disponibile la frequenza senza licenza PMR446 e sono compatibili con qualsiasi altra radio che utilizza tale servizio. Le radio bidirezionali sono adatte a un utilizzo aziendale e privato.
Tipi
Le radio bidirezionali possono essere portatili, fissate alla scrivania con una base di attacco o mobili per l'uso nei veicoli. Solitamente sono in modalità half-duplex, il che significa che l'operatore può parlare o ascoltare. Tutti i ricetrasmettitori sono dotati di un pulsante push-to-talk (PPT). Quando l'operatore preme il pulsante per parlare, il trasmettitore si attiva. Al rilascio del pulsante, il ricevitore si attiva nuovamente. Le radio resistenti all'acqua sono disponibili in confezioni da due o in kit dotati di batterie ricaricabili, adattatori, basi di ricarica e clip da cintura.
Gamma
Le radio bidirezionali PMR446 possono indicare un lungo raggio di copertura (2-3 chilometri), ma si tratta semplicemente di un'informazione indicativa soggetta alle condizioni del terreno e ad altri fattori. Spazi aperti molto vasti e l'assenza di ostacoli quali colline, alberi, palazzi o piloni offrono una maggiore copertura. Il raggio delle radio bidirezionali che vengono impiegate in città, uffici e impianti industriali risulta più difficile da determinare. Dipende in misura considerevole dalla dimensione e dalla forma dell'edificio, dal materiale della costruzione e dall'ambiente circostante. Nella maggior parte dei casi, la copertura prevista è leggermente inferiore (qualche centinaia di metri). La copertura prevista da edifici con diversi piani o costruiti con l'impiego di una notevole quantità di metallo è ancora inferiore.
Applicazioni
I walkie-talkie bidirezionali sono strumenti estremamente utili. Offrono un metodo conveniente per comunicare tra due o più persone con il semplice tocco di un pulsante. Le radio sono particolarmente utili nei casi in cui il segnale telefonico sia debole o totalmente assente. Le applicazioni includono:
Eventi sportivi all'aperto. La comunicazione tra il punto di partenza e il traguardo è di vitale importanza.
Concerti e festival. Gli organizzatori e gli addetti alla sicurezza possono garantire che l'evento si svolga senza alcun intoppo.
Servizi d'emergenza. Il personale di pronto intervento deve essere consapevole della situazione in ogni momento per potervi reagire, intervenire e risolverla.
Settore militare. I militari utilizzano le radio bidirezionali per le comunicazioni tra le truppe di terra e di aria. La marina e l'RNLI li utilizzano come metodo di comunicazione durante la navigazione in mare aperto.
Tipi
Le radio bidirezionali possono essere portatili, fissate alla scrivania con una base di attacco o mobili per l'uso nei veicoli. Solitamente sono in modalità half-duplex, il che significa che l'operatore può parlare o ascoltare. Tutti i ricetrasmettitori sono dotati di un pulsante push-to-talk (PPT). Quando l'operatore preme il pulsante per parlare, il trasmettitore si attiva. Al rilascio del pulsante, il ricevitore si attiva nuovamente. Le radio resistenti all'acqua sono disponibili in confezioni da due o in kit dotati di batterie ricaricabili, adattatori, basi di ricarica e clip da cintura.
Gamma
Le radio bidirezionali PMR446 possono indicare un lungo raggio di copertura (2-3 chilometri), ma si tratta semplicemente di un'informazione indicativa soggetta alle condizioni del terreno e ad altri fattori. Spazi aperti molto vasti e l'assenza di ostacoli quali colline, alberi, palazzi o piloni offrono una maggiore copertura. Il raggio delle radio bidirezionali che vengono impiegate in città, uffici e impianti industriali risulta più difficile da determinare. Dipende in misura considerevole dalla dimensione e dalla forma dell'edificio, dal materiale della costruzione e dall'ambiente circostante. Nella maggior parte dei casi, la copertura prevista è leggermente inferiore (qualche centinaia di metri). La copertura prevista da edifici con diversi piani o costruiti con l'impiego di una notevole quantità di metallo è ancora inferiore.
Applicazioni
I walkie-talkie bidirezionali sono strumenti estremamente utili. Offrono un metodo conveniente per comunicare tra due o più persone con il semplice tocco di un pulsante. Le radio sono particolarmente utili nei casi in cui il segnale telefonico sia debole o totalmente assente. Le applicazioni includono:
Eventi sportivi all'aperto. La comunicazione tra il punto di partenza e il traguardo è di vitale importanza.
Concerti e festival. Gli organizzatori e gli addetti alla sicurezza possono garantire che l'evento si svolga senza alcun intoppo.
Servizi d'emergenza. Il personale di pronto intervento deve essere consapevole della situazione in ogni momento per potervi reagire, intervenire e risolverla.
Settore militare. I militari utilizzano le radio bidirezionali per le comunicazioni tra le truppe di terra e di aria. La marina e l'RNLI li utilizzano come metodo di comunicazione durante la navigazione in mare aperto.