Resistenze SMD
Le resistenze SMD (Surface Mount Device) si differenziano dalle tradizionali resistenze a foro passante poiché vengono saldate direttamente sulla superficie della scheda elettronica (PCB).
Tipologie di resistenze SMD
Le resistenze SMD presentano diverse tipologie, ciascuna con specifiche caratteristiche che le rendono adatte a diverse applicazioni:
- Resistenze a film sottile: offrono una maggiore precisione grazie al loro sottile strato di film. Ideali per applicazioni che richiedono valori di resistenza accurati e stabili nel tempo
- Resistenze a film spesso: caratterizzate da un prezzo più accessibile, comunemente utilizzate in applicazioni di uso generale dove la precisione non è cruciale
- Resistenze a filo avvolto stampate: progettate per gestire potenze elevate. Utilizzate in circuiti che richiedono una maggiore dissipazione del calore e una resistenza affidabile
- Resistenze a film ultra-precisione: create per fornire una precisione estremamente elevata e un coefficiente di temperatura molto basso. Sono impiegate in applicazioni dove anche la più piccola variazione di resistenza potrebbe avere un impatto significativo
- Resistenze Shunt: presentano valori ohmici bassi e sono utilizzate ove è fondamentale una misurazione accurata della corrente, come nei circuiti di monitoraggio
- Resistenze MELF: dal design cilindrico, offrono un'eccellente capacità di carico impulsivo. Usate in applicazioni dove l'affidabilità è importante e si richiede resistenza agli impulsi
- Micro resistenze SMD: caratterizzate da dimensioni estremamente ridotte, ideali per l'uso in dispositivi elettronici compatti
Valori delle resistenze SMD
Le resistenze a montaggio superficiale sono etichettate con codici alfanumerici che forniscono informazioni dettagliate sulle proprie specifiche tecniche. Questi codici seguono sistemi di marcatura standardizzati:
- Valore della Resistenza. Codice numerico, spesso espresso in ohm (Ω). Un codice numerico "100" rappresenta una resistenza di 100 ohm
- Moltiplicatore. Rappresentato da una lettera che segue il codice numerico. Indica la potenza di dieci per il calcolo del valore effettivo della resistenza. Ad esempio, la lettera "R" rappresenta un moltiplicatore di 1, quindi un codice "100R" corrisponde a 100 ohm. La lettera "K" rappresenta un moltiplicatore di 1000, quindi un codice "1K" corrisponde a 1 kiloohm
- Tolleranza. Spesso rappresentata da un codice alfanumerico che indica la variazione massima ammessa rispetto al valore nominale. Ad esempio, "5%" indica una tolleranza del 5%
- Coefficiente di Temperatura. Alcune resistenze SMD possono indicare anche il loro coefficiente di temperatura. Questo valore esprime quanto la resistenza cambierà al variare della temperatura. Ad esempio, "TCR 100" indica un coefficiente di temperatura di 100 ppm/°C (parti per milione per grado Celsius)
Applicazioni
Le resistenze SMD sono impiegate in una vasta gamma di dispositivi elettronici, inclusi telefoni cellulari, computer, dispositivi medici, automobili, dispositivi IoT e molti altri. Il loro design compatto e la capacità di montaggio superficiale le rendono componenti essenziali per l'industria dell'elettronica moderna.