Leghe saldanti
Una lega saldante è un componente in metallo per la saldatura, caratterizzato da un basso punto di fusione.
Viene utilizzata per unire in modo permanente due metalli con un punto di fusione più elevato.
Come scegliere una lega saldante
La composizione della lega di saldatura è importante perché la scelta di una lega con proprietà conduttive e di resistenza simili a quelle del metallo di base ridurrà la necessità di compensare un giunto debole.
La maggior parte delle leghe saldanti viene fornita in forma di filo.
Nel catalogo RS online sono disponibili fili con diametri di diverse misure, adatte a soddisfare varie applicazioni e per esigenze specifiche di giunzione.
- Oltre al filo, le leghe possono essere in forma di granuli, ideali per le macchine di saldatura e per i crogioli di stagnatura. Si tratta di piccoli pellet di lega, diffusi anche per la fabbricazione di gioielli.
- La pasta per saldatura è ideale per l'uso in schede a circuito stampato (PCB) e per il collegamento di componenti elettronici a montaggio superficiale. Si tratta di una pasta adesiva che viene applicata a un pannello mediante stampa o pittura.
Leghe saldanti e temperature
La saldatura ha generalmente una temperatura di fusione o un intervallo di temperatura inferiore rispetto al materiale di base dell'assieme da saldare.
Pertanto, si può limitare la scelta alle leghe che possono essere applicate senza danneggiare l'assieme durante il processo di saldatura e che non si sciolgono se l'assieme raggiunge la sua temperatura massima di esercizio.
Le leghe resistenti al calore possono essere suddivise in 4 gruppi principali:
- acciai inossidabili,
- acciai inossidabili temprabili per precipitazione,
- leghe di nichel
- leghe/superleghe di nichel temprabili per precipitazione.
Metalli utilizzati nelle leghe saldanti
La lega saldante è realizzata utilizzando una miscela di metalli. Una comune combinazione è la saldatura 60/40, ossia 60% stagno e 40% piombo.
Sono disponibili anche altre percentuali di stagno e piombo. L'argento viene utilizzato anche nella saldatura per temperature più elevate per creare giunti più resistenti, nota anche come saldatura in argento, saldatura dura o brasatura in argento.
Link consigliati
- Punte per stili saldanti
- Pasta saldante
- Flussante per saldatura
- Stazioni di saldatura
- Stili saldanti e saldatori
- Lega saldante senza piombo Felder Lottechnik punto fusione 227°C, 250g
- Lega saldante senza piombo Felder Lottechnik punto fusione 217°C, 250g
- Stazione saldante WXsmart: la saldatura intelligente di Weller