Energia e utility

Per un settore particolarmente esigente come quello di energia e utility il tempo è tutto e quindi diventa essenziale poter disporre del prodotto o della soluzione giusti per mantenere in funzione gli impianti. Dai sensori e le valvole per trattamento acque, fino agli strumenti di misura e i cavi per la qualità e la distribuzione dell'energia elettrica, RS può fornire la soluzione più completa, compresi gli utensili e gli equipaggiamenti di sicurezza.

Le ultime novità di prodotto

La nostra offerta è in continua espansione grazie alle soluzioni più recenti dai brand leader nell'industria.

Distribuzione di energia

La distribuzione dell'energia è una componente critica della catena che parte dalla produzione e arriva fino agli uffici e alle case. A causa di questo, se un equipaggiamento si guasta o si ferma, i disagi aumentano e i ricavi diminuiscono. Una manutenzione efficace (pianificata o predittiva) aiuta a proteggere le prestazioni operative permettendo di conseguire una fornitura affidabile e sicura. In RS siamo in grado di supportare la distribuzione di energia, dai cavi e connettori fino ai sezionatori e misuratori di potenza elettrica.

Qualità e sicurezza elettrica

In passato, spesso il responsabile di stabilimento giudicava lo stato della qualità elettrica basandosi sulla verifica delle luci: spente o accese. Se le luci erano accese, la qualità della rete elettrica era buona. Se le luci erano spente e c'erano lamentele, allora la qualità era insufficiente. Una delle maggiori preoccupazioni del responsabile di stabilimento sono i costi dell'energia legati al funzionamento dello stabilimento stesso. Alla fine, ogni opportunità di ridurre il consumo di energia è un'opportunità per migliorare l'efficienza. L'approccio tipico è  quello di aggiornare gli equipaggiamenti con modelli più energeticamente efficienti e di ridurre l'utilizzo di energia da parte del personale. Quello che è difficile da identificare, e che viene spesso sottovalutato, è il potenziale guadagno in efficienza derivato dal miglioramento dell'affidabilità degli impianti elettrici, evitando anche che le luci si spengano in continuazione. Fortunatamente, le potenziali cause legate a problemi di affidabilità elettrica sono conosciute e relativamente facili da identificare. Il responsabile di stabilimento e la squadra di elettricisti possono determinare il livello di rischio che possono incontrare e compararlo con il levello di rischio accettabile e, utilizzando i dati misurati, possono prendere le decisioni migliori sulla manutenzione e gli interventi necessari.

Trattamento acque



Per una manutenzione efficiente nelle aree di trattamento e depurazione acque, RS dispone della gamma di prodotti e soluzioni adatta alla manutenzione delle infrastrutture e a mantenere perfettemente funzionanti i servizi essenziali. La nostra ampia offerta comprende prodotti dai maggiori brand, comprese tubazioni industriali, pompe, sensori, valvole e utensili.




Prodotti legati al trattamento acque:

IoT - Smart Grid


Internet of Things (IoT) sta trasformando il nostro modo di lavorare, dando la possibilità di connetterci e monitorare i macchinari da praticamente ogni luogo. L'innovazione all'interno dell'industria dell'energia è arrivata grazie alla tecnologia Smart Grid, che permette una comunicazione digitale bidirezionale tra produttore di energia e utlizzatore, così che ogni cosa nella rete, dalla centrale elettrica agli elettrodomestici, può essere individuata e controllata in tempo reale e questo significa:




Gestire i costi e migliorare l'efficienza – l'energia può essere monitorata e controllata a richiesta. Dato che i requisiti energetici cambiano a seconda dei periodi con picchi di consumo e periodi normali, il prezzo dell'energia cambia riflettendo il costo per produrla in tempo reale (produrre energia solo quando è necessaria suona efficiente e compatibile con l'ambiente).

Manutenzione preventiva – i sensori possono essere utilizzati per monitorare i cambiamenti delle condizioni operative, come incrementi di corrente, temperatura, vibrazioni e così via, aiutando nell'identificazione di problemi prima che si trasformino in guasti e permettendo di applicare la manutenzione preventivata nel momento giusto.


Prodotti RS Pro per energia e utility

 RS Pro mette a disposizione una gamma, in continua espansione, di circa 40.000 prodotti testati per la qualità e realizzati per gli ambienti produttivi e industriali. Qui sotto potrai trovare una selezione di prodotti, scelti per energia e utility.

Scegli la qualità, le prestazioni e il valore senza compromessi.

I migliori brand

In RS disponiamo di un'ampia gamma di prodotti dei migliori brand mondiali, compresi:

3MABBBahcoDymoEatonFacomFlirMegger

MennekesPepperl+FuchsRS ProSchneider ElectricStanleyTektronixWagoWeller

I servizi RS Components