Spesso, nei nostri piani per controllare e ridurre i costi energetici, finiamo per trascurare le operazioni più semplici. Prima di investire in progetti di risparmio energetico più impegnativi, le seguenti soluzioni di base a problematiche comuni possono aiutarvi a migliorare rapidamente l'efficienza del consumo.

Automazione, se possibile

Tra i processi aziendali in esecuzione non di rado esistono delle discontinuità. Non sarebbe opportuno combinarli tra loro mediante l'automazione? Ad esempio si potrebbero utilizzare temporizzatori, anziché lasciare che siano gli utenti ad accendere e spegnere i dispositivi. Un altro metodo può essere l'adozione di sensori di presenza, che rendono intelligenti i sistemi di controllo dell'acqua, del riscaldamento e dell'illuminazione.

Evitare l'uso scorretto delle attrezzature

L'uso di segnali può rivelarsi un metodo rapido e conveniente per ridurre gli sprechi di energia, nelle situazioni in cui i sistemi automatizzati sarebbero poco pratici. Semplici messaggi quali "Spegnere al termine dell'utilizzo" ricordano alle persone di comportarsi in modo responsabile. Ciò riguarda in particolare gli operatori che usano le attrezzature in modo inappropriato; ad esempio se impiegano un tubo ad aria compressa per rimuovere la polvere dai macchinari, è possibile ridurre il consumo energetico ricorrendo a segnali e ulteriore formazione.

Utilizzare motori di dimensioni corrette

Quasi tutte le installazioni di attrezzature a motore sono sovradimensionate, a causa di margini di sicurezza eccessivi. Un semplice test per verificare l'efficienza del motore consiste nel controllare la temperatura della relativa struttura esterna; se risulta superiore a 40°C, molto probabilmente il motore è in funzione al di sotto della capacità. È sempre opportuno eseguire misurazioni dettagliate e valutare la sostituzione del motore con uno adatto per un telaio più piccolo.

Migliorare l'isolamento dei processi

Quando occorre riscaldare o raffreddare un processo, l'isolamento adeguato consente di risparmiare energia. La perdita di calore dovuta a tubazioni o contenitori dotati di isolamento insufficiente è un problema diffuso. Qualsiasi aumento o diminuzione indesiderata della temperatura causa uno spreco di energia. È necessario verificare l'isolamento di tubazioni, forni e altri dispositivi nelle situazioni in cui è essenziale mantenere la temperatura al di sopra dei livelli ambientali per assicurare la corretta esecuzione dei processi. Se le attrezzature interessate irradiano calore, significa che si sta sprecando energia e sostenendo costi evitabili. Inoltre queste situazioni potenzialmente aumentano il carico degli impianti di ventilazione e raffreddamento delle strutture, aggiungendo altri costi. Nelle installazioni utilizzate a scopo di raffreddamento o congelamento, i segni esterni di condensa o accumulo di ghiaccio sono rivelatori: indicano le aree in cui si sta perdendo l'energia del sistema. Gli investimenti in materiale isolante aggiuntivo o comunque dedicati a migliorare l'isolamento assicurano risparmi considerevoli.

Mantenere il controllo del riscaldamento

È sufficiente impostare gli impianti di riscaldamento qualche grado al di sotto della temperatura ottimale per risparmiare costi significativi. Inoltre, perché permettere a chiunque di regolare i controlli? Se i dipendenti regolano continuamente i controlli del riscaldamento, la temperatura subisce forti oscillazioni e il consumo di energia aumenta considerevolmente.