Illuminazione LED

I LED stanno prendendo il sopravvento. Dai fari delle automobili all'illuminazione nelle nostre case, i LED sono ora l'opzione di default per le nuove applicazioni di illuminazione.

Inizia il tuo progetto ora

Il LED nella storia

Negli ultimi 50 anni i LED sono passati da diodi ad emissione luminosa di colore rosso a dispositivi efficienti, affidabili in quasi tutte le applicazioni possibili. Dal floodlighting per usi medici, ambienti domestici e di lavoro, i LED sono ovunque.

I LED sono comunemente utilizzati in tutta una serie di applicazioni come monitor e televisori a schermo piatto, smartphone e tablet, fari di automobili e spie, semafori e luci dell'albero di Natale, la segnaletica e le applicazioni di intrattenimento.


Nozioni interessanti sui LED

  • Il calore è ciò che fa brillare le lampadine tradizionali (ad incandescenza), mentre la tensione elettrica fa brillare i LED (elettroluminescenza).
  • I LED hanno un basso contenuto di UV che li rende molto meno attraenti per gli insetti rispetto alle luci tradizionali.
  • I LED di buona qualità possono facilmente superare le 50.000 ore di vita - che è più di 5 anni e mezzo di uso continuo!
    I LED blu possono contribuire a mantenere più fresco il cibo. Hanno un forte effetto antibatterico su patogeni di origine alimentare, il che li rende ideali per l'uso nei frigoriferi.
  • La palla di Natale di Time Square è illuminata con 32.256 LED! Nel complesso la palla è in grado di visualizzare 16 milioni di colori che da il famoso effetto caleidoscopico ipnotizzante.

I Led vengono usati anche per l'orticoltura

I LED possono stimolare in modo significativo la crescita delle piante, riducendo drasticamente i consumi di energia utilizzando l'illuminazione mirata. Una tendenza emergente, destinata a diventare un super-trend in un futuro non troppo lontano, è il concetto di agricoltura urbana e giardinaggio. Con la popolazione della terra in continua crescita, diventerà sempre più difficile rispondere alle esigenze dei consumatori in merito alla domanda di prodotti freschi.

I concetti di agricoltura urbana includono aziende agricole su grattacieli, fattorie sotterranee e sui tetti, che producono frutta fresca, verdura e cereali all'interno delle aree urbane. Questo riduce i costi di trasporto e le immissioni di Co2 oltre al ridotto consumo di terreni e rende possibile la produzione di colture tutto l'anno in qualsiasi parte del mondo. In realtà, gli astronauti recentemente hanno mangiato il primo cibo coltivato fuori dal pianeta Terra utilizzando luci a LED per simulare il ciclo di crescita naturale.

LED per lampioni intelligenti

In tutto il mondo le autorità stanno passando a lampioni a LED per una maggiore visibilità e un ridotto consumo energetico.

Nel Regno Unito, ad esempio, il comune di West Berkshire sta investendo 7M di sterline per sostituire 10.000 lampioni non-LED. Tutte le nuove luci sono dotate di un sistema di monitoraggio remoto per garantire il massimo risparmio energetico.

Con così tanti motivi per utilizzare i LED, cosa stai aspettando?

Tipi di LED

LED colorati

La lunghezza d'onda viene utilizzata per differenziare i LED colorati, infrarossi e ultravioletti, ma non i LED bianchi.

La lunghezza d'onda del LED è determinata dal materiale semiconduttore utilizzato all'interno di esso. Il valore di lunghezza d'onda ti darà un'idea del colore che il LED emetterà, tuttavia, verifica sempre come appare in uno scenario di vita reale prima di acquistare una confezione di LED.

Scopri la gamma di LED visibili
LED bianchi

Si potrebbe pensare che il bianco è bianco, ma in realtà c'è una vasta gamma di tonalità di bianco e tonalità tra cui scegliere partendo da LED bianchi che non sono in realtà bianchi. Infatti l'effetto bianco che vediamo viene creato miscelando LED rossi, verdi e blu. I LED bianchi possono anche essere creati rivestendo un LED blu con fosforo giallo per emettere una luce che appare bianca all'occhio umano.

È possibile selezionare il giusto tipo di bianco per il tuo scopo utilizzando la temperatura del colore. I bianchi caldi hanno un tono di colore giallo-rosso e sono accoglienti e calmanti. Questi sono spesso utilizzati in case, alberghi e ristoranti e imitano un tono a lume di candela. I bianchi freddi hanno una tonalità blu ghiaccio. Questi sono più severi e tendono ad essere utilizzati in ambienti industriali e nell'illuminazione stradale. I bianchi neutri si posizionano tra i due appena visti e sono la scelta preferita per le aule, negozi e uffici.

La comparsa di luce bianca (temperatura del colore) viene misurata in Kelvin (K). In sostanza, più basso è il valore più caldo è il bianco. Il modo migliore per controllare è quello di verificare il valore della temperatura colore del LED che si prevede di utilizzare e confrontarlo con un grafico di temperatura di colore.

Scopri la gamma di LED bianchi
LED IR e UV

Quando pensiamo ai LED nel modo classico, pensiamo a quelli che possiamo vedere nello spettro della luce visibile, ma ci sono anche quelli a raggi infrarossi (IR) che si trovano comunemente nei telecomandi e ANPR (riconoscimento targa automatico), così come touchscreen, sensori di movimento e orologi intelligenti.

Poiché tutti gli oggetti sulla Terra emettono radiazioni infrarosse (IR) o calore che può essere rilevato da sensori elettronici, una delle applicazioni più utili dello spettro IR è il rilevamento, come utilizzato in videocamere di sicurezza e occhiali per la visione notturna. I LED a infrarossi sono posizionati intorno alla parte esterna della lente della fotocamera o dell'occhiale e possono vedere / catturare immagini a infrarossi in condizioni di zero di luce e anche attraverso il fumo o nebbia.

Scopri la gamma di LED IR 

Un altro LED comune è quello ad ultravioletti (UV), usato in saloni di abbronzatura, luci di acquari e in trattamenti medici. La grande polimerizzazione UV (indurimento istantaneo di adesivi, inchiostri e vernici) è il mercato che sta adottando i LED UV ora che hanno raggiunto densità di potenza che li rendono competitivi con le altre lampade UV e le sorgenti luminose. I LED UV sono anche più sicuri, per i bassi livelli di radiazioni UV emesse.

Il mercato dei LED UV è destinato a crescere in modo significativo, come le applicazioni che crescono, dagli UV per la depurazione delle acque e le applicazioni di disinfezione.

Scopri la gamma di LED UV

Le novità in esclusiva per te

Driver LED e IC per driver

Uno dei primi fattori da considerare (dopo aver scelto il tipo di LED desiderato) è ciò il tipo di driver che si ha bisogno. Se ti serve una corrente costante (CC) o tensione costante (CV), dipende dal modulo o dal LED che hai bisogno di alimentare e questa informazione sarà fornita con il prodotto.

Alcuni driver LED sono a "doppio-uso" e hanno opzioni sia per CC e CV. Questi tendono a funzionare come CV e il passaggio alla modalità CC avviene quando la potenza di uscita supera il limite di corrente nominale.

Scopri tutta la gamma Driver LED  |  Scopri tutta la gamma di IC per driver LED

Post dedicati ai LED pubblicati su DesignSpark

Connettori LED e dissipatori

Naturalmente per assicurare che il tuo LED lavori con la massima efficacia ed efficienza, è necessario avere l'infrastruttura corretta intorno ai LED. Oltre al LED, è necessario considerare quali altri componenti hai bisogno. Questi possono includere alimentazione, connettori, cavi, supporti o basi.

Si tratta di un malinteso comune che i LED non producono calore. Infatti, la maggior parte dell'energia elettrica utilizzata in un LED (circa 70%) viene trasformata in calore piuttosto che in luce. Il calore ha bisogno di essere rimosso alla fonte, perché se il LED si scalda caldo si romperà. Utilizzando dissipatori corretti, si garantirà la massima durata operativa ed efficienza.

Ecco perché il dissipatore è così importante:

  • Conduzione: transferimento di calore da un solido ad un altro
  • Convezione: transferimento di calore da un solido a un "fluido" in movimento (parlando di LED il "fluido" è quasi sempre aria)
  • Radiazione: transferimento di calore attraverso radiazione termica

I migliori brand

Soluzioni LED per progettisti e installatori