Puoi scegliere di acquistare un nuovo strumento di misura con servizio di taratura
Questo servizio è offerto in collaborazione con partner selezionati e accreditati.
Le tarature disponibili sono:
Per conoscere quali strumenti sono coperti dal servizio e relativo prezzo clicca qui
Per ulteriori informazioni contatta i nostri tecnici:
Modulo di richiesta
Hai bisogno di effettuare o rinnovare la certificazione dei tuoi strumenti?
Compila il modulo di richiesta.
1. Che cos'è la taratura?
La taratura è il processo di comparazione dell'accuratezza dei dati di uno strumento con standard di riferimento (strumenti campione) più accurati. Gli standard possono essere tarati da Centri di taratura accreditati o da Istituti metrologici, nazionali o esteri.
2. Che cos'è il SIT?
Il SIT (Servizio di Taratura in Italia), ora Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA (DT-Accredia) - è l'unico organismo di accreditamento italiano per i laboratori di taratura.
Esso è l'ente di riferimento metrologico che applica le procedure per accreditare un Laboratorio quale Centro di taratura (Laboratorio LAT di Accredia); ha la responsabilità e il controllo dell'accreditamento di ciascun Laboratorio, per qualunque tipo di grandezza fisica.
ACCREDIA, attesta la competenza del Laboratorio ad effettuare tarature con riferibilità dei risultati di misura a campioni nazionali o internazionali del sistema SI delle unità di misura
Ogni Laboratorio LAT accreditato da Accredia è distinto da una Tabella di Accreditamento che specifica:
3. Che cos'è la taratura LAT accreditata?
È una certificazione con valore legale, recante il logo ACCREDIA, rilasciata da Centri di Taratura LAT accreditati da Accredia. Sul documento sono riportati:
4. Che cos'è la taratura?
Se ti serve una taratura (“calibrazione”) standard, le misurazioni riportate sul Rapporto di taratura o Certificato di taratura sono ottenute utilizzando strumenti con valori riferibili ai campioni nazionali.
Sul documento sono riportati:
5. Qual è la differenza tra un certificato LAT Accreditato e un Rapporto di Taratura?
La certificazione LAT accreditata viene emessa per tutta la strumentazione di misura definita dal cliente come strumentazione di riferimento campione (o di prima linea) o utilizzata per applicazioni particolarmente critiche; il Rapporto di Taratura viene emesso per tutta la strumentazione che non rientra nella precedente definizione e che generalmente viene impiegata nella normale attività produttiva, collaudo e testing aziendale.
6. Come posso tarare i miei strumenti di misura?
Online
La procedura per prenotare online la taratura è descritta di seguito e sul Modulo di Richesta Taratura.
7. Perché tarare uno strumento nuovo?
Ecco i motivi principali per tarare uno strumento nuovo:
8. Perché è importante eseguire la taratura regolarmente?
Con il trascorrere del tempo, i dati forniti dagli strumenti di misura possono cambiare. Questo è dovuto principalmente all'utilizzo, all'esposizione a variazioni di temperatura o stress meccanici ed all’invecchiamento (deriva) dei componenti elettronici. Per verificare l'accuratezza delle misurazioni, i tecnici applicano allo strumento una serie di valori campioni noti confrontandoli con quelli forniti dallo strumento. Tutte i risultati di misura e le incertezze di misura vengono riportati sul certificato di taratura. In questo modo è possibile interpretare correttamente le letture dello strumento, facendo riferimento alle informazioni certificate.
In qualsiasi settore industriale, la taratura è essenziale per mantenere la conformità del processo.
Mantenere l'accuratezza degli strumenti di misura può:
9. Perché è importante la scelta del fornitore?
Scegliere il Servizio di Taratura RS ti garantisce la qualità e l'affidabilità delle prestazioni fornite. Inoltre, per la taratura accreditata LAT, ci avvaliamo dei migliori Centri di Taratura accreditati da Accredia.
10. Quanto tempo richiede la taratura di uno strumento nuovo?
L'acquisto di uno strumento con taratura viene consegnato entro 5 giorni lavorativi dall'ordine
il nostro Team si prende carico delle tue esigenze di taratura: riceverai in tempi brevi il tuo nuovo strumento di misura, completo di Certificato di Taratura.
11. Quali sono i rischi nell'utilizzare centri non accreditati?
Se un'azienda che fornisce servizi di taratura NON è un laboratorio LAT accreditato da Accredia e conforme alla ISO 17025, oppure non dispone di accreditamento da altri enti esteri, i certificati di taratura emessi potranno NON essere accettati.
|
|
|
© 2001, RS Components S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati. P.I. 02267810964 - Via De Vizzi 93/95, 20092 Cinisello Balsamo, Mi, ITALIA - Tribunale Monza 50885 - Capitale sociale € 3.900.000 (int. vers.) |