Prolunghe e avvolgicavo
Cosa sono i cavi di prolunga?
I cavi di prolunga (chiamati anche estensori o prolunghe) sono un cavo di alimentazione lungo, con uno o più connettori femmina a un'estremità e un connettore maschio all'altra estremità. I cavi elettrici di prolunga consentono di utilizzare le apparecchiature a una distanza maggiore dalla presa di alimentazione, rispetto al cavo integrato all'interno del dispositivo. Essi estendono efficacemente la lunghezza del cavo di alimentazione. I cavi di prolunga possono disporre di numerosi connettori femmina e sono in grado di alimentare più dispositivi da un'unica presa di alimentazione.
Quali sono i tipi di cavi di prolunga disponibili?
Cavi di prolunga singoli: i cavi di prolunga singoli dispongono solo di un connettore femmina e sono comunemente usati per fornire potenza a una parte della stanza in cui non vi è alcuna presa di alimentazione. Non devono mai essere combinati in serie con altre prolunghe o adattatori multipresa.
Cavi di prolunga multipresa: cavi di prolunga multipresa, talvolta noti come cavi di prolunga Multi Gang, sono dotati di più di un connettore femmina (o moduli/gang). Possono essere usati per alimentare più dispositivi e aumentare il numero di connettori maschio che possono essere collegati a un connettore femmina principale.
Avvolgicavi: gli avvolgicavi sono dotati di uno o più connettori femmina o moduli. Le prolunghe avvolgicavo consentono di alimentare i dispositivi a una distanza maggiore. La lunghezza del cavo varia tipicamente da un paio di metri fino a 100 metri. Il cavo è fornito su una bobina con dei connettori femmina integrati. L'uso di una bobina rende più facile riporre e trasportare il cavo di prolunga. Alcuni modelli sono dotati della funzione di riavvolgimento automatico, in modo che non sia necessario eseguire manualmente il riavvolgimento del cavo dopo l'uso. Alcune prolunghe avvolgicavo sono inoltre dotate di Interruttori differenziali - RCD (residual current devices), che evitano le scosse elettriche, se si verifica un guasto.
Precauzioni di sicurezza:
• I cavi di prolunga non devono essere inseriti in un'altra prolunga o utilizzati in serie. Questo può causare il sovraccarico del connettore femmina.
• Non sovraccaricare il connettore femmina, collegando apparecchi che superano la corrente nominale massima.
• Se i cavi di prolunga sono siti in aree in cui possono costituire un pericolo, si dovrebbe fissare il cavo al pavimento o coprirlo con una striscia protettiva in gomma.
• Quando si utilizzano degli avvolgicavi, è necessario srotolare l'intera lunghezza del cavo per evitare il surriscaldamento.
Altre caratteristiche:
Classe IP: la classe IP (Ingress Protection) definisce il grado di efficacia della sigillatura di un rivestimento elettrico contro l'ingresso di corpi estranei.
Protezione contro le sovratensioni: la protezione contro le sovratensioni protegge l'unità e la funzionalità degli elettrodomestici collegati dai picchi di tensione.
Connettori femmina con interruttore: alcuni modelli sono dotati dell'opzione per attivare e disattivare i singoli connettori femmina.
I cavi di prolunga (chiamati anche estensori o prolunghe) sono un cavo di alimentazione lungo, con uno o più connettori femmina a un'estremità e un connettore maschio all'altra estremità. I cavi elettrici di prolunga consentono di utilizzare le apparecchiature a una distanza maggiore dalla presa di alimentazione, rispetto al cavo integrato all'interno del dispositivo. Essi estendono efficacemente la lunghezza del cavo di alimentazione. I cavi di prolunga possono disporre di numerosi connettori femmina e sono in grado di alimentare più dispositivi da un'unica presa di alimentazione.
Quali sono i tipi di cavi di prolunga disponibili?
Cavi di prolunga singoli: i cavi di prolunga singoli dispongono solo di un connettore femmina e sono comunemente usati per fornire potenza a una parte della stanza in cui non vi è alcuna presa di alimentazione. Non devono mai essere combinati in serie con altre prolunghe o adattatori multipresa.
Cavi di prolunga multipresa: cavi di prolunga multipresa, talvolta noti come cavi di prolunga Multi Gang, sono dotati di più di un connettore femmina (o moduli/gang). Possono essere usati per alimentare più dispositivi e aumentare il numero di connettori maschio che possono essere collegati a un connettore femmina principale.
Avvolgicavi: gli avvolgicavi sono dotati di uno o più connettori femmina o moduli. Le prolunghe avvolgicavo consentono di alimentare i dispositivi a una distanza maggiore. La lunghezza del cavo varia tipicamente da un paio di metri fino a 100 metri. Il cavo è fornito su una bobina con dei connettori femmina integrati. L'uso di una bobina rende più facile riporre e trasportare il cavo di prolunga. Alcuni modelli sono dotati della funzione di riavvolgimento automatico, in modo che non sia necessario eseguire manualmente il riavvolgimento del cavo dopo l'uso. Alcune prolunghe avvolgicavo sono inoltre dotate di Interruttori differenziali - RCD (residual current devices), che evitano le scosse elettriche, se si verifica un guasto.
Precauzioni di sicurezza:
• I cavi di prolunga non devono essere inseriti in un'altra prolunga o utilizzati in serie. Questo può causare il sovraccarico del connettore femmina.
• Non sovraccaricare il connettore femmina, collegando apparecchi che superano la corrente nominale massima.
• Se i cavi di prolunga sono siti in aree in cui possono costituire un pericolo, si dovrebbe fissare il cavo al pavimento o coprirlo con una striscia protettiva in gomma.
• Quando si utilizzano degli avvolgicavi, è necessario srotolare l'intera lunghezza del cavo per evitare il surriscaldamento.
Altre caratteristiche:
Classe IP: la classe IP (Ingress Protection) definisce il grado di efficacia della sigillatura di un rivestimento elettrico contro l'ingresso di corpi estranei.
Protezione contro le sovratensioni: la protezione contro le sovratensioni protegge l'unità e la funzionalità degli elettrodomestici collegati dai picchi di tensione.
Connettori femmina con interruttore: alcuni modelli sono dotati dell'opzione per attivare e disattivare i singoli connettori femmina.