Connessioni rete e WiFi
Che cos'è un router?
Un router è un dispositivo elettronico responsabile per l'abilitazione del collegamento (cablato o wireless), tra più reti di computer.I componenti principali di un router sono il processore (detto anche come CPU - central processor unit, unità di elaborazione centrale), una memoria digitale e interfacce di ingresso/uscita che consentono la trasmissione e la ricezione del segnale.
La memoria di un router contiene una parte denominata tabella di routing che memorizza le informazioni sulla configurazione e quindi filtra il traffico in entrata e in uscita, basato sulle origini e destinazioni di rete.
I primi router sul mercato erano utilizzati per abilitare la connessione solo tramite le porte Ethernet, oggi la maggior parte di loro sono router wireless che consentono a smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici di unirsi alla stessa rete del computer senza dover ricorrere a un cavo Ethernet.
Per abilitare entrambe le connettività di rete su grande scala e domestica, forniamo anche router industriali, modem router e router Wi-Fi.
Anche i router sono modem?
I router e i modem sono spesso confusi perché sono entrambi periferiche di elaborazione e tendono ad apparire simili - tuttavia svolgono diverse funzioni. Un router in genere consente di accedere a una LAN (rete locale), ma non necessariamente a Internet. Per fare ciò, deve essere utilizzato in combinazione con un modem, che a sua volta fornisce la connessione al provider di servizi Internet (ISP).
Pur essendo dispositivi separati, responsabili di diverse funzioni, i router e i modem sono spesso combinati in un unico dispositivo elettronico detto gateway per semplificare la connettività di rete.
Per cosa si utilizza un adattatore?
In aggiunta ai router, i modem e relativi accessori, forniamo anche una vasta gamma di adattatori. Quando si tratta di sistemi di reti di computer, gli adattatori sono un'ottima soluzione per estendere le capacità dei dispositivi portatili che si connettono a una rete Wi-Fi. Essi sono in grado di fornire elevate velocità, senza la necessità di installare componenti hardware esterni.
Offriamo:
- Adattatori Bluetooth: consentono di collegare i dispositivi Bluetooth al computer, come ad esempio tastiere, mouse, altoparlanti e così via.
- Adattatori Powerline: perfetti per creare connessione ad alta velocità quando Internet non è disponibile o la copertura è troppo debole, direttamente da una presa di corrente.
- Adattatori wireless e dongle Wi-Fi: permettono una connessione cablata tra un router wireless e dispositivi wireless come i televisori.
- Adattatori d'interfaccia