Armadi per server
Cosa sono gli armadi per server?
Gli armadi per server, a volte chiamati anche armadi dati o armadi rack per server, sono un metodo di archiviazione per i server montati su rack. La maggior parte può contenere rack per server da 19" (standard industriale di dimensionamento). Gli armadietti per server sono disponibili in un'ampia gamma di altezze per soddisfare il numero di rack che si desidera montare e possono essere con telaio aperto o chiuso.
Perché scegliere un armadio per server?
Uno dei vantaggi principali del montaggio in un armadio rack per server è la sicurezza. La salvaguardia della propria rete e dei dati è essenziale e l'utilizzo di un armadietto per server aiuta a proteggere l'hardware su cui viene costruita la propria rete.
Gli armadietti rack spesso sono dotati di alcune funzioni integrate, tra cui la gestione dell'alimentazione e della distribuzione, la gestione dei cavi e la connettività di rete. Questo significa che quando si ha bisogno di espandere la rete basta semplicemente montare un nuovo server nell'armadio esistente.
Alcuni armadietti per server offrono delle caratteristiche speciali quali l'essere fonoassorbenti. Gli armadietti per server fonoassorbenti possono essere utilizzati all'interno degli uffici, senza l'esigenza di una stanza separata, in quanto il rumore generato dal server è ridotto. Questo significa che è possibile utilizzare lo spazio in ufficio in qualsiasi modo si desidera, senza disturbare negativamente i dipendenti.
Armadietto rack a telaio aperto o chiuso?
Gli armadietti a telaio aperto offrono un raffreddamento superiore, con un maggiore flusso e una migliore circolazione dell'aria. Tuttavia, gli armadietti chiusi sono molto più sicuri e forniscono una maggiore protezione per i rack all'interno. Hanno spesso porte bloccabili e rimovibili e alcuni sono dotati di una parte frontale in vetro. Gli armadietti a telaio chiuso tendono ad avere una struttura a griglia, sempre per consentire il flusso dell'aria.
Taglie:
Le unità rack sono comunemente abbreviate con "U" e la loro misura corrisponde alla dimensione di server. Ciascuna unità è 1,75 pollici o 44,5 mm di altezza. I rack per server singoli sono solitamente di 1U, 2U, 3U o 4U di altezza. Alcune unità sono fornite come mezzi rack, ovvero sono della stessa altezza, ma sono larghe la metà rispetto a un'unità standard.
Quando si sceglie l'armadietto per la propria applicazione si dovrebbe considerare il numero di rack per server che si desidera montare.
• Gli armadietti dati piccoli alloggiano server da 1U fino a 10U
• Gli armadietti dati medi ospitano server da 11U fino a 25U
• Gli armadietti dati grandi ospitano server da 26U in su
Tipi di montaggio
I tipi di montaggio più comuni, per gli armadietti di rete, sono il montaggio a parete, a pavimento o a scrivania. Gli armadietti dati con montaggio a parete e da scrivania sono ideali per le installazioni di rete più piccole. Gli armadietti dati autoportanti tendono a contenere un numero molto più elevato di installazioni di rete, che richiedono più spazio.
Gli armadi per server, a volte chiamati anche armadi dati o armadi rack per server, sono un metodo di archiviazione per i server montati su rack. La maggior parte può contenere rack per server da 19" (standard industriale di dimensionamento). Gli armadietti per server sono disponibili in un'ampia gamma di altezze per soddisfare il numero di rack che si desidera montare e possono essere con telaio aperto o chiuso.
Perché scegliere un armadio per server?
Uno dei vantaggi principali del montaggio in un armadio rack per server è la sicurezza. La salvaguardia della propria rete e dei dati è essenziale e l'utilizzo di un armadietto per server aiuta a proteggere l'hardware su cui viene costruita la propria rete.
Gli armadietti rack spesso sono dotati di alcune funzioni integrate, tra cui la gestione dell'alimentazione e della distribuzione, la gestione dei cavi e la connettività di rete. Questo significa che quando si ha bisogno di espandere la rete basta semplicemente montare un nuovo server nell'armadio esistente.
Alcuni armadietti per server offrono delle caratteristiche speciali quali l'essere fonoassorbenti. Gli armadietti per server fonoassorbenti possono essere utilizzati all'interno degli uffici, senza l'esigenza di una stanza separata, in quanto il rumore generato dal server è ridotto. Questo significa che è possibile utilizzare lo spazio in ufficio in qualsiasi modo si desidera, senza disturbare negativamente i dipendenti.
Armadietto rack a telaio aperto o chiuso?
Gli armadietti a telaio aperto offrono un raffreddamento superiore, con un maggiore flusso e una migliore circolazione dell'aria. Tuttavia, gli armadietti chiusi sono molto più sicuri e forniscono una maggiore protezione per i rack all'interno. Hanno spesso porte bloccabili e rimovibili e alcuni sono dotati di una parte frontale in vetro. Gli armadietti a telaio chiuso tendono ad avere una struttura a griglia, sempre per consentire il flusso dell'aria.
Taglie:
Le unità rack sono comunemente abbreviate con "U" e la loro misura corrisponde alla dimensione di server. Ciascuna unità è 1,75 pollici o 44,5 mm di altezza. I rack per server singoli sono solitamente di 1U, 2U, 3U o 4U di altezza. Alcune unità sono fornite come mezzi rack, ovvero sono della stessa altezza, ma sono larghe la metà rispetto a un'unità standard.
Quando si sceglie l'armadietto per la propria applicazione si dovrebbe considerare il numero di rack per server che si desidera montare.
• Gli armadietti dati piccoli alloggiano server da 1U fino a 10U
• Gli armadietti dati medi ospitano server da 11U fino a 25U
• Gli armadietti dati grandi ospitano server da 26U in su
Tipi di montaggio
I tipi di montaggio più comuni, per gli armadietti di rete, sono il montaggio a parete, a pavimento o a scrivania. Gli armadietti dati con montaggio a parete e da scrivania sono ideali per le installazioni di rete più piccole. Gli armadietti dati autoportanti tendono a contenere un numero molto più elevato di installazioni di rete, che richiedono più spazio.