Unità NAS
Che cos'è un'unità NAS?
Le unità NAS (Network-Attached-Storage) sono una modalità più sicura per la memorizzazione o il backup dei dati, rispetto a un'unità disco rigido esterna (EHDD). Le unità NAS presentano un vantaggio rispetto ai sistemi di archiviazione su server non dedicato, in quanto consentono l'accesso rapido e semplice ai dati e sono più facili da gestire. Si tratta di un punto d'incontro utile tra soluzioni di archiviazione cloud e locali. Le unità NAS consentono una facile configurazione del server e sono pertanto un'ottima soluzione per le piccole imprese volte a centralizzare i dati utili aziendali per un facile accesso da parte del personale tramite dispositivo wireless o computer in rete. Per una collaborazione conveniente, una protezione sicura dei dati e un backup affidabile dei dati, un'unità NAS è essenziale.
Cosa è necessario sapere
Le unità NAS con più di un disco rigido spesso sono dotati di funzionalità RAID per la ridondanza dei dati e sono la soluzione più affidabile di backup.
Le unità NAS sono disponibili in diverse misure; agiscono come un hub multimediale centrale e possono scalare fino alle dimensioni dei data center più grandi. I sistemi NAS possono essere acquistati pre-configurati con unità o un contenitore non popolato con slot aperti in cui possono essere inserite le unità disco rigido per aumentare la capacità totale di archiviazione o sostituire le unità.
Quali sono i vantaggi dell'archiviazione NAS?
Velocità e comodità sono un vantaggio enorme, invece di un disco rigido collegato al computer, i dispositivi NAS si collegano al router wireless, consentendo a più utenti di più dispositivi di accedere ai file sulla rete. Se in casa sono presenti vari PC e stampanti, questi sistemi sono il modo più veloce ed efficiente per consentire a tutti i dispositivi di acquisire e condividere i dati.
Quali dispositivi posso essere collegati all'unità NAS?
È possibile collegare stampanti, computer e videocamere USB al dispositivo NAS.
Che cos'è un sistema RAID?
La tecnologia RAID è utilizzata per aumentare le prestazioni e/o l'affidabilità di archiviazione dei dati. È l'acronimo di Redundant Array of Inexpensive Disks, ovvero array ridondante di dischi economici. Un sistema RAID è costituito da due o più unità che funzionano in parallelo.
La tecnologia RAID è uno dei modi in cui è possibile collegare diversi dischi rigidi in modo che se uno di essi si guasta, gli altri possono assumere il suo carico, più o meno senza interruzioni. Nonostante si trovi in genere nei server commerciali di grandi dimensioni, ci sono molte persone che dispongono di un array RAID a casa.
Le unità NAS (Network-Attached-Storage) sono una modalità più sicura per la memorizzazione o il backup dei dati, rispetto a un'unità disco rigido esterna (EHDD). Le unità NAS presentano un vantaggio rispetto ai sistemi di archiviazione su server non dedicato, in quanto consentono l'accesso rapido e semplice ai dati e sono più facili da gestire. Si tratta di un punto d'incontro utile tra soluzioni di archiviazione cloud e locali. Le unità NAS consentono una facile configurazione del server e sono pertanto un'ottima soluzione per le piccole imprese volte a centralizzare i dati utili aziendali per un facile accesso da parte del personale tramite dispositivo wireless o computer in rete. Per una collaborazione conveniente, una protezione sicura dei dati e un backup affidabile dei dati, un'unità NAS è essenziale.
Cosa è necessario sapere
Le unità NAS con più di un disco rigido spesso sono dotati di funzionalità RAID per la ridondanza dei dati e sono la soluzione più affidabile di backup.
Le unità NAS sono disponibili in diverse misure; agiscono come un hub multimediale centrale e possono scalare fino alle dimensioni dei data center più grandi. I sistemi NAS possono essere acquistati pre-configurati con unità o un contenitore non popolato con slot aperti in cui possono essere inserite le unità disco rigido per aumentare la capacità totale di archiviazione o sostituire le unità.
Quali sono i vantaggi dell'archiviazione NAS?
Velocità e comodità sono un vantaggio enorme, invece di un disco rigido collegato al computer, i dispositivi NAS si collegano al router wireless, consentendo a più utenti di più dispositivi di accedere ai file sulla rete. Se in casa sono presenti vari PC e stampanti, questi sistemi sono il modo più veloce ed efficiente per consentire a tutti i dispositivi di acquisire e condividere i dati.
Quali dispositivi posso essere collegati all'unità NAS?
È possibile collegare stampanti, computer e videocamere USB al dispositivo NAS.
Che cos'è un sistema RAID?
La tecnologia RAID è utilizzata per aumentare le prestazioni e/o l'affidabilità di archiviazione dei dati. È l'acronimo di Redundant Array of Inexpensive Disks, ovvero array ridondante di dischi economici. Un sistema RAID è costituito da due o più unità che funzionano in parallelo.
La tecnologia RAID è uno dei modi in cui è possibile collegare diversi dischi rigidi in modo che se uno di essi si guasta, gli altri possono assumere il suo carico, più o meno senza interruzioni. Nonostante si trovi in genere nei server commerciali di grandi dimensioni, ci sono molte persone che dispongono di un array RAID a casa.