Tappeti per isolamento elettrico
Le pedane di sicurezza elettrica sono apparecchiature protettive di vitale importanza che forniscono protezione contro tensioni elevate. Le pedane di sicurezza elettrica devono essere conformi agli standard industriali certificati per garantire la protezione. Le pedane di sicurezza elettrica sono conosciute all'interno del settore anche come tappetini di isolamento elettrico e tappetini per quadri elettrici.
Quando si lavora con l'elettricità in ambienti in prossimità di macchinari o apparecchiature in quadri elettrici sotto tensione con tensioni elevate, è necessario utilizzare le pedane di sicurezza elettrica. Se esiste il pericolo di entrare in contatto con elettricità ad alta tensione e la salute e la sicurezza sono a rischio, è importante utilizzare la pedana di sicurezza corretta.
Che cos'è una pedana di sicurezza elettrica?
Si tratta di un tappeto in gomma isolato elettricamente, progettato per proteggere gli operatori dalle scosse elettriche. È in grado di proteggere non solo da apparecchiature elettriche sotto tensione, ma anche dalle apparecchiature elettriche con cui si lavora.
Perché le pedane di sicurezza elettrica offrono protezione?
Le pedane di sicurezza offrono isolamento dal contatto di terra in modo da garantire la possibilità di lavorare con apparecchiature elettriche sotto tensione in modo sicuro.
La pedana di sicurezza elettrica più adatta per l'uso:
Per la migliore protezione disponibile, scegliere la pedana di sicurezza in base alla tensione di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro. Maggiore la tensione, maggiore è la protezione necessaria. Assicurarsi che la pedana di sicurezza elettrica utilizzata sia soggetta al British Standards Institute (BSI)
Standard industriali riconosciuti:
IEC61111 2009, BS EN61111 2009
Un'etichetta con codice colore è fissata sulla pedana di sicurezza per fornire informazioni sulla classe del tappetino, un riferimento, la data di produzione e la tensione di esercizio. Include un certificato di conformità. Se si utilizza una pedana BS921 precedente, questa è dotato di una striscia continua sul retro con meno informazioni. Se la pedana non dispone di nessuno di queste etichette, non è possibile garantire che si tratti di un'autentica pedana di sicurezza e quindi non è sicura da usare.
Classe pedana BS EN61111:
• Tappeto classe 0 = 1000 V di tensione di esercizio massima = codice colore rosso
• Tappeto classe 1 = 7500 V di tensione di esercizio massima = codice colore bianco
• Tappeto classe 2 = 17000 V di tensione di esercizio massima = codice colore giallo
• Tappeto classe 3 = 26500 V di tensione di esercizio massima = codice colore verde
• Tappeto classe 4 = 36000 V di tensione di esercizio massima = codice colore arancione
Le pedane di sicurezza sono disponibili in vari spessori e dimensioni con una scelta di colori e tipi di superficie. È possibile aggiungere ulteriore sicurezza scegliendo un tappeto antiscivolo.
Quando si lavora con l'elettricità in ambienti in prossimità di macchinari o apparecchiature in quadri elettrici sotto tensione con tensioni elevate, è necessario utilizzare le pedane di sicurezza elettrica. Se esiste il pericolo di entrare in contatto con elettricità ad alta tensione e la salute e la sicurezza sono a rischio, è importante utilizzare la pedana di sicurezza corretta.
Che cos'è una pedana di sicurezza elettrica?
Si tratta di un tappeto in gomma isolato elettricamente, progettato per proteggere gli operatori dalle scosse elettriche. È in grado di proteggere non solo da apparecchiature elettriche sotto tensione, ma anche dalle apparecchiature elettriche con cui si lavora.
Perché le pedane di sicurezza elettrica offrono protezione?
Le pedane di sicurezza offrono isolamento dal contatto di terra in modo da garantire la possibilità di lavorare con apparecchiature elettriche sotto tensione in modo sicuro.
La pedana di sicurezza elettrica più adatta per l'uso:
Per la migliore protezione disponibile, scegliere la pedana di sicurezza in base alla tensione di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro. Maggiore la tensione, maggiore è la protezione necessaria. Assicurarsi che la pedana di sicurezza elettrica utilizzata sia soggetta al British Standards Institute (BSI)
Standard industriali riconosciuti:
IEC61111 2009, BS EN61111 2009
Un'etichetta con codice colore è fissata sulla pedana di sicurezza per fornire informazioni sulla classe del tappetino, un riferimento, la data di produzione e la tensione di esercizio. Include un certificato di conformità. Se si utilizza una pedana BS921 precedente, questa è dotato di una striscia continua sul retro con meno informazioni. Se la pedana non dispone di nessuno di queste etichette, non è possibile garantire che si tratti di un'autentica pedana di sicurezza e quindi non è sicura da usare.
Classe pedana BS EN61111:
• Tappeto classe 0 = 1000 V di tensione di esercizio massima = codice colore rosso
• Tappeto classe 1 = 7500 V di tensione di esercizio massima = codice colore bianco
• Tappeto classe 2 = 17000 V di tensione di esercizio massima = codice colore giallo
• Tappeto classe 3 = 26500 V di tensione di esercizio massima = codice colore verde
• Tappeto classe 4 = 36000 V di tensione di esercizio massima = codice colore arancione
Le pedane di sicurezza sono disponibili in vari spessori e dimensioni con una scelta di colori e tipi di superficie. È possibile aggiungere ulteriore sicurezza scegliendo un tappeto antiscivolo.