• Pubblicato il 14 set 2026
    • Ultima modifica 7 ott 2026
  • 14 min

Guida ai componenti per costruire circuiti elettronici

Costruire circuiti elettronici richiede i componenti giusti e le conoscenze adeguate. Scopri quali componenti elettronici sono indispensabili, come sceglierli correttamente e quali tecniche applicare per assemblare circuiti affidabili ed efficienti.

RS Group Banner

Le schede elettroniche sono fondamentali per collegare tra loro diversi componenti e consentirne la comunicazione e il funzionamento. Sono presenti praticamente in ogni dispositivo elettronico moderno, come smartphone, sensori, elettrodomestici, apparecchiature industriali e sistemi di controllo. Per alimentare e gestire questi dispositivi è necessario realizzare circuiti elettronici completi utilizzando componenti adeguati e correttamente integrati tra loro.

Breve introduzione ai circuiti elettronici

Probabilmente sapete già che un circuito stampato (PCB, Printed Circuit Board), noto anche come scheda di cablaggio stampato (PWB, Printed Wiring Board), rappresenta la base della maggior parte dei dispositivi elettronici. Il suo scopo è fornire supporto meccanico e connessioni elettriche ai componenti elettronici montati sulla scheda.

I circuiti stampati possono essere realizzati su uno, due o più strati. All'aumentare del numero di strati cresce la complessità del circuito, consentendo però di integrare un maggior numero di componenti e funzionalità in uno spazio ridotto.Molti professionisti paragonano i PCB a una città. Così come una città dispone di strade che collegano edifici e infrastrutture, un circuito stampato utilizza piste conduttive per collegare i vari componenti elettronici e permettere lo scambio di segnali ed energia. In questo senso, il PCB costituisce il nucleo centrale del dispositivo e consente a tutti i componenti di lavorare insieme in modo coordinato.

La tecnologia dei circuiti stampati si è evoluta notevolmente nel corso degli anni per soddisfare la crescente domanda di dispositivi elettronici sempre più veloci, compatti e performanti. Questo sviluppo ha accompagnato i progressi dell'industria dei semiconduttori, favorendo la realizzazione di apparecchiature e applicazioni sempre più sofisticate.

Applicazioni industriali dei PCB

I circuiti stampati vengono utilizzati in una vasta gamma di settori, dai prodotti elettronici di consumo alle apparecchiature medicali, fino ai sistemi automobilistici e industriali. In particolare, il settore manifatturiero fa ampio affidamento sui PCB per il controllo e il funzionamento di macchinari, impianti e sistemi automatizzati.

Le linee di produzione automatizzate consentono alle aziende di migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e limitare gli errori umani. Per funzionare correttamente, queste apparecchiature richiedono spesso circuiti stampati progettati per resistere a condizioni operative impegnative, come vibrazioni continue, ambienti gravosi e temperature elevate.

Per questo motivo, i PCB destinati alle applicazioni industriali vengono sviluppati con materiali e specifiche in grado di garantire affidabilità, resistenza e durata nel tempo, anche in presenza di carichi elettrici elevati e condizioni ambientali difficili.

Esempi di utilizzo dei PCB nel settore industriale

Apparecchiature di potenza

  • Alimentatori
  • Inverter
  • Sistemi di controllo della potenza
  • Apparecchiature per impianti fotovoltaici e sistemi di energia rinnovabile

Macchinari e apparecchiature di produzione

  • Trapani elettrici
  • Macchine di assemblaggio automatizzate
  • Presse industriali
  • Sistemi di movimentazione e automazione
  • Altre apparecchiature elettroniche basate su PCB

Strumentazione di misura e controllo

  • Sensori e sistemi di monitoraggio
  • Strumenti per la misura di temperatura e pressione
  • Apparecchiature per il controllo dei processi produttivi
  • Sistemi di acquisizione dati e automazione industriale

Breadboard e circuiti stampati

Breadboard con componenti elettronici e sensori

Una breadboard viene tipicamente utilizzata come primo passo nella crezione di un circuito elettronico. Consente di realizzare e testare circuiti senza la necessità di effettuare saldature.

Questi strumenti sono consigliati ai principianti, ma sono adatti anche a tecnici e progettisti che desiderano sviluppare e verificare rapidamente nuovi progetti elettronici.

Il progettista deve valutare quale tipo di scheda sia più adatto al proprio progetto. Durante la realizzazione di un robot o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, il circuito viene spesso prototipato su una breadboard prima di essere trasferito su un circuito stampato (PCB).

Una breadboard consente di modificare, aggiungere o spostare facilmente i componenti del circuito, mentre le modifiche risultano più complesse una volta realizzato il PCB. Per questo motivo, le breadboard vengono utilizzate nelle fasi di progettazione e sperimentazione, mentre i circuiti stampati sono destinati alle applicazioni finali.

Questa scheda rettangolare in plastica è dotata di numerosi fori che consentono l'inserimento di componenti elettronici e cavi di collegamento per la prototipazione di circuiti elettrici ed elettronici.

Con una breadboard e i relativi cavi di collegamento è possibile realizzare rapidamente un prototipo e verificare il comportamento del circuito prima della realizzazione definitiva.

Illustrazione di una breadboard

Connettori PCB

I connettori per circuiti stampati rappresentano una componente fondamentale delle schede elettroniche. Consentono il trasferimento di segnali o potenza da un PCB a un altro oppure tra una sorgente esterna e il circuito all'interno del dispositivo.

I connettori richiedono generalmente un montaggio a foro passante (through-hole) o a montaggio superficiale (surface mount). Sono disponibili in versioni maschio e femmina, oltre che in diverse dimensioni, forme e configurazioni, comprese soluzioni progettate per resistere a vibrazioni, urti e altre condizioni operative impegnative.

Scopi principali dei connettori per circuiti stampati

  • Interconnessioni: collegamento rigido o flessibile tra due circuiti stampati.
  • Connessione di cablaggio: collegamento cablato verso dispositivi o componenti esterni alla scheda.
  • Connessione per programmazione e debug: connettore (o serie di punti di test) utilizzato per la programmazione e il debug di dispositivi come microcontrollori o FPGA (Field-Programmable Gate Array).

Tipi di connettori per circuiti stampati comunemente utilizzati

  • Connettori cavo-scheda
  • Connettori scheda-scheda
  • Connettori PCB maschio (pin header)
  • Connettori PCB femmina
  • Connettori per backplane
  • Connettori USB
  • Connettori RCA
  • Connettori audio
  • Connettori D-Sub
  • Connettori a barilotto (barrel connector)
Connettore

Connettori IDC e cavi a nastro

In molte applicazioni può essere necessario trasferire dati o segnali tra un cavo a nastro e una scheda a circuito stampato (PCB). A questo scopo vengono utilizzati i connettori IDC (Insulation Displacement Connector), una tipologia di connettore cavo-scheda.

La loro funzione principale è collegare un circuito o un sottosistema a un altro in modo pratico e affidabile. I connettori IDC utilizzano metodi di connessione semplici ed economici che consentono di realizzare un collegamento stabile e sicuro tra il cavo a nastro e il PCB.

I connettori IDC e i cavi a nastro rappresentano una soluzione compatta e versatile per numerose applicazioni elettroniche e possono essere selezionati in base alle specifiche esigenze della scheda e del progetto.

Cavo a nastro

Componenti comunemente utilizzati sui PCB

Sono numerosi i componenti necessari per il corretto funzionamento di un dispositivo elettronico. Tutti questi elementi vengono montati sul circuito stampato (PCB) e lavorano insieme per creare un sistema elettronico completo e funzionante.

Resistori

I resistori sono tra i componenti più utilizzati nei circuiti stampati e svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della corrente elettrica. La loro funzione principale è opporsi al passaggio della corrente, dissipando parte dell'energia elettrica sotto forma di calore.

I resistori sono disponibili in diverse tipologie, materiali e formati. Tra i più comuni troviamo i resistori a film di carbonio. I resistori assiali, in particolare, sono caratterizzati da terminali collegati alle due estremità del corpo del componente.Sui resistori sono inoltre presenti anelli colorati, chiamati anche bande, che ne identificano le caratteristiche elettriche attraverso un codice colore. Queste bande indicano generalmente il valore della resistenza, la tolleranza e, in alcuni casi, ulteriori informazioni relative alle prestazioni o all'affidabilità del componente.

Il numero di bande può variare da tre a sei. In genere, le prime bande rappresentano il valore della resistenza, mentre una banda aggiuntiva indica il moltiplicatore. Le restanti bande vengono utilizzate per specificare la tolleranza e altre caratteristiche del resistore.

Assortimento di resistori

Transistor

Se i resistori sono fondamentali per la gestione della corrente, i transistor rappresentano uno dei componenti più importanti dell'elettronica moderna. Possono essere considerati i mattoni fondamentali dei circuiti elettronici, poiché vengono utilizzati principalmente come interruttori elettronici e amplificatori di segnale.

I transistor possono essere suddivisi in diverse categorie. Tra le più comuni troviamo i transistor a giunzione bipolare (BJT - Bipolar Junction Transistor). Questi dispositivi sono dotati di tre terminali e consentono di controllare e amplificare il flusso di corrente all'interno del circuito.

Un'altra importante categoria è quella dei transistor a effetto di campo (FET - Field Effect Transistor). A differenza dei BJT, i FET sono dispositivi controllati in tensione e vengono utilizzati in numerose applicazioni elettroniche. I transistor FET sono disponibili principalmente nelle versioni a canale N e a canale P.

Infine, vi sono gli IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), dispositivi che combinano le caratteristiche dei MOSFET e dei transistor bipolari. Grazie alla loro capacità di gestire tensioni e correnti elevate, gli IGBT sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di potenza, come inverter, azionamenti per motori e sistemi di conversione dell'energia.

Assortimento di transistor

Condensatori

I condensatori sono componenti presenti nella maggior parte delle schede PCB. La loro funzione principale è immagazzinare energia elettrica e rilasciarla quando necessario all'interno del circuito.

Possono essere considerati come piccoli serbatoi di energia in grado di caricarsi e scaricarsi molto rapidamente. Per questo motivo vengono spesso utilizzati per stabilizzare l'alimentazione, filtrare i segnali elettrici e ridurre le variazioni indesiderate di tensione. In alcune applicazioni possono inoltre fornire energia temporanea durante brevi interruzioni dell'alimentazione principale.

I condensatori vengono classificati in base ai materiali utilizzati per gli elettrodi e per il dielettrico, ovvero il materiale isolante che separa le armature. Tra le tipologie più diffuse troviamo i condensatori ceramici, i condensatori in poliestere e i condensatori elettrolitici radiali, ampiamente utilizzati sia dagli hobbisti sia nei progetti professionali.

Per distinguere facilmente un condensatore da un resistore nei modelli tradizionali a foro passante, è utile ricordare che i due terminali del condensatore generalmente fuoriescono dallo stesso lato del componente, mentre nei resistori assiali i terminali sono posizionati alle due estremità.

Assortimento di condensatori

Induttori

Gli induttori, noti anche come bobine o reattori, sono componenti elettronici generalmente costituiti da un filo conduttore avvolto attorno a un nucleo, che può essere realizzato in diversi materiali a seconda dell'applicazione.

Come i condensatori, anche gli induttori sono in grado di immagazzinare energia, ma il principio di funzionamento è differente. Mentre i condensatori accumulano energia in un campo elettrico, gli induttori la immagazzinano in un campo magnetico generato dal passaggio della corrente attraverso l'avvolgimento.

Quando la corrente attraversa la bobina, si crea infatti un campo magnetico la cui intensità dipende da diversi fattori, tra cui il numero di spire dell'avvolgimento e le caratteristiche del nucleo. In generale, un maggior numero di avvolgimenti consente di aumentare l'induttanza e la capacità del componente di immagazzinare energia.

Gli induttori sono ampiamente utilizzati nei circuiti di alimentazione, nei filtri elettronici, nei convertitori di potenza e nei sistemi di eliminazione dei disturbi elettrici, dove contribuiscono a regolare e stabilizzare il flusso di corrente.

Modulo elettronico con induttore a bobina di rame su scheda PCB blu

Diodi

I diodi sono componenti fondamentali nei circuiti stampati. Si tratta di dispositivi elettronici a due terminali che consentono alla corrente di scorrere in una sola direzione, bloccandola o limitandola nella direzione opposta.

Grazie a questa caratteristica, i diodi vengono utilizzati per controllare il flusso di corrente all'interno dei circuiti, proteggere i componenti elettronici da inversioni di polarità e convertire la corrente alternata (CA) in corrente continua (CC).

Il loro funzionamento si basa sulle proprietà dei materiali semiconduttori e sulla giunzione PN, che consente al diodo di comportarsi come una sorta di valvola elettronica. Questa caratteristica permette di gestire e controllare in modo efficace il passaggio della corrente nei dispositivi elettronici.

Assortimento di diodi

Batterie

Le batterierappresentano uno dei metodi più comuni per alimentare i dispositivi elettronici utilizzati quotidianamente. Oltre alle applicazioni tradizionali, possono essere impiegate anche come sorgenti di alimentazione per circuiti e schede elettroniche.

Il loro funzionamento si basa sulla conversione dell'energia chimica immagazzinata al loro interno in energia elettrica, che viene successivamente utilizzata per alimentare i vari componenti di un circuito stampato. A seconda dell'applicazione, le batterie possono fornire energia in modo temporaneo o costituire la fonte di alimentazione principale del dispositivo.

Circuiti integrati

I circuiti integrati (IC, Integrated Circuit) sono tra i componenti più importanti presenti sui circuiti stampati e costituiscono il cuore di numerosi dispositivi elettronici moderni.

All'interno di questi piccoli componenti sono integrati migliaia, milioni o addirittura miliardi di transistor, insieme ad altri elementi elettronici come resistori e condensatori. Grazie a questo elevato livello di integrazione, i circuiti integrati possono svolgere una vasta gamma di funzioni, dall'elaborazione dei dati al controllo dei segnali e della potenza.

I circuiti integrati vengono realizzati principalmente utilizzando materiali semiconduttori, come il silicio, e rappresentano la base di computer, smartphone, sistemi di automazione e di gran parte dell'elettronica moderna.

In generale, i circuiti integrati possono essere suddivisi in due categorie principali:

  • Circuiti integrati digitali, utilizzati per elaborare dati e segnali digitali.
  • Circuiti integrati analogici, utilizzati per elaborare segnali continui e applicazioni di controllo, misura e amplificazione.
Smartphone smontato con scheda madre e circuiti integrati visibili

Oscillatori

Gli oscillatorisono componenti elettronici in grado di generare segnali periodici a una frequenza definita. Svolgono un ruolo fondamentale in numerose applicazioni, tra cui orologi digitali, sistemi audio e video, dispositivi di comunicazione e microcontrollori.

Nei circuiti stampati, gli oscillatori vengono utilizzati come riferimenti temporali o generatori di clock, fornendo segnali precisi necessari al corretto funzionamento dei componenti elettronici. Sono disponibili in diverse tipologie, tra cui gli oscillatori al quarzo, molto diffusi per la loro elevata precisione e stabilità.

Tra le altre varianti troviamo gli oscillatori controllati in tensione (VCO) e numerose altre configurazioni progettate per applicazioni specifiche. Gli oscillatori possono inoltre essere classificati in base al principio di funzionamento, alla frequenza operativa o al metodo di generazione del segnale, come nel caso degli oscillatori basati su circuiti di retroazione (feedback).

Interruttori e relè

L'interruttore è un componente semplice ma essenziale che controlla il flusso di corrente in un circuito, aprendo o chiudendo il collegamento elettrico tra due punti.

Tra le tipologie più comuni troviamo gli interruttori a levetta, i microinterruttori, gli interruttori rotativi e gli interruttori a pulsante, ampiamente utilizzati in dispositivi elettronici, apparecchiature industriali e sistemi di controllo.

I relè svolgono una funzione simile, ma operano in modo elettromeccanico. Un relè è infatti un interruttore controllato elettricamente che utilizza una bobina elettromagnetica per aprire o chiudere uno o più contatti. Grazie a questa caratteristica, è possibile controllare circuiti ad alta tensione o alta corrente mediante segnali di controllo a bassa potenza.

Per questo motivo, i relè sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nei quadri elettrici e nelle applicazioni industriali in cui è necessario isolare il circuito di controllo dal circuito di potenza.

Relè di segnale

Sensori

I sensorisono componenti elettronici in grado di rilevare grandezze fisiche o variazioni dell'ambiente circostante e di convertirle in segnali utilizzabili da un circuito elettronico.

Esistono sensoriprogettati per rilevare numerosi parametri, tra cui temperatura, umidità, luce, qualità dell'aria, pressione, suono, movimento e contatto. Nei circuiti stampati, i sensori trasformano generalmente una grandezza fisica in un segnale elettrico che può essere misurato, elaborato o utilizzato per controllare altre funzioni del sistema.

I sensoritrovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio ambientale, il controllo dell'illuminazione, il rilevamento del movimento, i sistemi di sicurezza, l'automazione industriale e i dispositivi elettronici di uso quotidiano.

Progettazione di PCB con i componenti giusti

La progettazione di un circuito stampato dipende interamente dall'applicazione prevista e generalmente prende forma a partire dai requisiti funzionali del progetto.

Che si tratti di un dispositivo destinato alla produzione su larga scala o di un progetto personale, la scelta di componenti affidabili e adeguati è essenziale per garantire prestazioni ottimali e un corretto funzionamento del circuito. Una progettazione accurata, unita all'utilizzo di componenti di qualità, contribuisce a garantire un flusso stabile di segnali ed energia all'interno del PCB.

Come abbiamo visto, la realizzazione di un circuito elettronico richiede una combinazione di diversi componenti, ciascuno con una funzione specifica. La selezione dei componenti più adatti rappresenta un passaggio fondamentale per trasformare un progetto elettronico in un dispositivo affidabile, efficiente e duraturo.

Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!

Indirizzo email

I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.