• Pubblicato il 14 set 2026
    • Ultima modifica 7 ott 2026
  • 8 min

Una guida ai semiconduttori: il loro ruolo nel futuro della tecnologia moderna.

La nostra utile guida ai semiconduttori esplora il loro ruolo fondamentale nella tecnologia moderna e nell’innovazione futura.

RS Group Banner

I semiconduttori nella tecnologia moderna

I semiconduttori sono alla base della maggior parte dei dispositivi tecnologici, inclusi giochi elettronici, lettori di codici a barre, computer e microprocessori. Come componente fondamentale dei dispositivi computerizzati, sono ampiamente impiegati nella produzione di diodi, transistor e circuiti integrati. La loro applicazione è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni grazie alle dimensioni sempre più ridotte, ai progressi sia nelle apparecchiature sia nei materiali semiconduttori e alla capacità di produrre in serie circuiti integrati (CI) a partire da un singolo chip.

Cos’è un semiconduttore?

I semiconduttori non sono componenti in quanto tali, ma materiali che possono essere elementi puri, come il silicio o il germanio, oppure composti, come l’arseniuro di gallio o il seleniuro di cadmio. Questi materiali non sono né buoni conduttori né isolanti e si collocano quindi a metà strada tra le due caratteristiche. I semiconduttori, come suggerisce il nome, sono in grado di condurre elettricità, ma solo se sottoposti a una stimolazione elettrica in una direzione specifica. Questa proprietà consente loro di agire come interruttori elettronici, poiché possono sia condurre sia non condurre, fornendo l’1 o lo 0 necessari al calcolo binario e all’elaborazione digitale. I dispositivi a semiconduttore sono piccoli, affidabili, economici ed efficienti dal punto di vista energetico e, di conseguenza, risultano adatti all’integrazione in complessi circuiti microelettronici. Come componenti discreti, possono essere utilizzati in dispositivi di alimentazione, emettitori di luce e sensori ottici. Esistono due tipi di semiconduttori: intrinseci ed estrinseci.

Il materiale più comunemente utilizzato per la realizzazione di chip e transistor a semiconduttore è il silicio. Il suo impiego è così rilevante da aver dato origine al termine “Silicon Valley”, divenuto sinonimo di molte delle aziende e dei prodotti tecnologici più innovativi al mondo. Sebbene il silicio non sia naturalmente un conduttore, può essere drogato in modo da comportarsi come tale. Il drogaggio è il processo mediante il quale il silicio viene combinato con un’impurità per creare un semiconduttore estrinseco. A questo scopo risultano utili due tipi di impurità.

1. Drogaggio di tipo N:

  • Al silicio vengono aggiunte piccole quantità di fosforo o arsenico.
  • Il fosforo e l’arsenico possiedono cinque elettroni di valenza. Quando si combinano con il silicio, il quinto elettrone non trova alcun legame da formare e può quindi muoversi liberamente.
  • Il silicio di tipo N è un buon conduttore ed è definito così perché gli elettroni, che costituiscono i portatori di carica, hanno carica negativa.
Schema di drogaggio di tipo N con atomi di silicio e antimonio che generano elettroni liberi

2. Drogaggio di tipo P:

  • Al silicio vengono aggiunte piccole quantità di boro o gallio.
  • Questi elementi possiedono solo tre elettroni di valenza e creano quindi delle “lacune” nel reticolo cristallino del silicio, dove gli elettroni del silicio non trovano un legame da formare.
  • L’assenza di elettroni genera una carica positiva.
  • La corrente viene condotta attraverso queste lacune, poiché ciascuna lacuna può accettare un elettrone da una lacuna vicina, consentendo il movimento della carica e rendendo il materiale un buon conduttore.
Schema di drogaggio di tipo P con atomi di silicio e boro

La minima quantità di entrambe queste impurità può modificare il comportamento del silicio, trasformandolo da buon isolante a conduttore utilizzabile. In questo modo si ottiene un semiconduttore.

Diodi

I diodi sono realizzati combinando silicio di tipo N e silicio di tipo P. Rappresentano il dispositivo a semiconduttore più semplice, poiché consentono il passaggio della corrente in una direzione ma non nell’altra. Questa caratteristica permette loro di funzionare come un interruttore che può essere aperto o chiuso a seconda delle necessità.

Simboli circuitali di due diodi con polarizzazione diretta e inversa

La maggior parte dei dispositivi alimentati a batteria contiene un diodo che impedisce alla corrente di fuoriuscire dalla batteria e protegge il dispositivo nel caso in cui le batterie vengano inserite con la polarità invertita.

10 tipi di semiconduttori discreti

1. Diodo PIN

I diodi PIN sono spesso utilizzati in applicazioni ad alta tensione e in sistemi che richiedono commutazioni rapide. Si distinguono dagli altri tipi di diodi per la presenza di uno strato di semiconduttore intrinseco (I) inserito tra uno strato di semiconduttore di tipo P e uno di tipo N.

Diodo PIN

2. Diodo in corrente costante (noto anche come diodo limitatore di corrente)

I diodi a corrente costante, noti anche come diodi limitatori di corrente, regolano la corrente anziché la tensione. Consentono il passaggio della corrente solo fino a un determinato valore, che viene mantenuto costante dal diodo indipendentemente dalle variazioni di tensione entro il suo intervallo operativo.

Diodo in corrente costante

3. Diodo Zener

I diodi Zener consentono il passaggio della corrente sia nella direzione diretta sia, in particolari condizioni, nella direzione inversa. Sono spesso utilizzati per tre scopi principali: limitare la tensione a un valore prestabilito, proteggere i circuiti da sovratensioni e fornire una tensione di riferimento stabile.

Diodo Zener

4. Diodo raddrizzatore

I diodi raddrizzatori consentono il passaggio della corrente in una sola direzione. Vengono utilizzati per raddrizzare la corrente alternata (CA), convertendola in corrente continua (CC) mediante l’impiego di ponti raddrizzatori. Grazie alla loro maggiore robustezza rispetto ai diodi standard, sono in grado di sopportare correnti più elevate e carichi di lavoro più gravosi.

Diodo raddrizzatore

5. Diodo a soppressione di tensioni transitorie (Transient-Voltage-Suppression, TVS)

I diodi TVS (Transient Voltage Suppression) sono progettati per proteggere i semiconduttori sensibili dai possibili danni causati da tensioni transitorie. Tra le loro principali caratteristiche vi sono tempi di risposta molto rapidi, bassa capacità e bassa corrente di dispersione, qualità che li rendono particolarmente adatti alla protezione dei circuiti contro eventi di scarica elettrostatica (ESD).

Diodo a soppressione di tensioni transitorie

6. Transistor a giunzione bipolare

I transistor a giunzione bipolare (BJT) utilizzano portatori di carica sia negativi sia positivi. Le loro applicazioni più comuni comprendono la commutazione e l’amplificazione dei segnali. Sebbene siano spesso integrati nei circuiti analogici, possono essere impiegati anche come componenti discreti acquistabili singolarmente.

Transistor a giunzione bipolare

7. Transistor Darlington

Un transistor Darlington è costituito essenzialmente da due transistor collegati tra loro: il primo amplifica la corrente fino a un determinato livello, mentre il secondo la amplifica ulteriormente. I transistor Darlington sono spesso utilizzati per ridurre al minimo lo spazio occupato su una scheda elettronica, dove altrimenti sarebbe necessario impiegare due transistor separati.

Transistor Darlington

8. Transistor ad effetto di campo a giunzione (Junction Gate Field-Effect Transistor, JFET)

I JFET (Junction Field-Effect Transistor) sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di commutazione, ma possono anche fornire una resistenza controllata dalla tensione. Sono dotati di terminali denominati source e drain, attraverso i quali è possibile regolare il flusso della corrente elettrica, aumentandone la resistenza oppure interrompendolo completamente.

Transistor ad effetto di campo a giunzione

9. Transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)

I MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) sono il tipo di transistor più utilizzato, grazie alla loro ampia diffusione nei circuiti sia analogici sia digitali. Possono essere considerati un’evoluzione dei JFET e sono dotati di quattro terminali: body, drain, gate e source, anche se nella maggior parte delle applicazioni uno di questi non viene utilizzato direttamente. I MOSFET funzionano come interruttori elettronici, controllando la tensione e il flusso di corrente tra il source e il drain attraverso il segnale applicato al gate.

Transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo

10. Transistor bipolare a gate isolato (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)

Gli IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) rappresentano una soluzione intermedia tra i transistor bipolari e i MOSFET. Combinano i vantaggi di entrambe le tecnologie, beneficiando delle elevate velocità di commutazione tipiche dei MOSFET e della bassa tensione di saturazione caratteristica dei transistor bipolari. Grazie a queste proprietà, gli IGBT sono particolarmente adatti ad applicazioni di potenza che richiedono elevata efficienza e capacità di gestione di correnti e tensioni elevate.

Transistor bipolare a gate isolato

Il futuro dei semiconduttori

I semiconduttori composti, costituiti da due o più elementi, rappresentano la nuova generazione di semiconduttori. È probabile che svolgano un ruolo fondamentale nell’evoluzione della tecnologia e nello sviluppo dell’Internet of Things (IoT). Rispetto al silicio, offrono prestazioni superiori in termini di velocità, efficienza e capacità di supportare tecnologie ad alte prestazioni.

Ampiamente impiegati nelle comunicazioni wireless, i chip realizzati con composti come l’arseniuro di gallio (GaAs) sono presenti in quasi tutti gli smartphone, consentendo comunicazioni ad alta velocità e ad alta efficienza sia sulle reti cellulari sia sulle reti Wi‑Fi.

A differenza del silicio, i semiconduttori composti sono in grado di emettere e rilevare la luce, caratteristica particolarmente utile in applicazioni come LED, laser e fibre ottiche. Questa proprietà, unita alla loro maggiore efficienza, favorirà l’innovazione in numerosi settori, tra cui il 5G, la robotica, l’intelligenza artificiale (AI), i veicoli autonomi e le energie rinnovabili.

Globo digitale luminoso blu circondato da circuiti e dati, simbolo del futuro dei semiconduttori e dell'IoT

Probabilmente, anche gli sviluppi nel campo dell’informatica quantistica avranno un ruolo determinante nell’evoluzione dei semiconduttori, considerati gli investimenti delle aziende nello sviluppo di computer quantistici dotati di capacità di elaborazione straordinarie. Sebbene le prime ricerche si siano concentrate su sistemi in grado di funzionare solo a temperature prossime allo zero assoluto, l’impiego dei semiconduttori potrebbe consentire la realizzazione di computer quantistici operativi a temperatura ambiente.

Questo progresso avvicinerebbe significativamente la commercializzazione dell’informatica quantistica, aprendo la strada a una nuova rivoluzione tecnologica con profonde implicazioni per la società moderna.

Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!

Indirizzo email

I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.