- Pubblicato il 9 set 2026
- Ultima modifica 7 ott 2026
- 7 min
Diversi modi per sfruttare l'energia eolica
Grazie alle continue innovazioni tecnologiche, il settore eolico sta vivendo una vera rivoluzione con l'introduzione di nuove turbine eoliche sempre più efficienti e sostenibili. Scopri i diversi tipi di turbine eoliche disponibili oggi e come stanno trasformando il panorama dell'energia pulita, contribuendo alla transizione ecologica globale.

Le turbine eoliche sono un ottimo modo per generare energia pulita e rinnovabile. Sfruttano l'energia del vento e la convertono in elettricità. Le pale sono mosse dal vento e azionano una turbina che crea energia. Più vento c'è, più elettricità viene generata.
La tecnologia eolica è ancora in fase di sviluppo e presenta innovazioni diverse dalle turbine eoliche più comuni. Queste ultime hanno tipicamente due o tre pale lunghe e sottili e assomigliano alle eliche degli aerei, ma ci sono anche altri modelli meno conosciuti su cui potrebbe valere la pena investire.
Secondo Clean Energy Ideas, alcuni dei modelli più grandi possono generare fino a 12 MW di elettricità. Ogni turbina può fornire energia a circa 16.000 famiglie all'anno. Quanta energia possono generare altri tipi di turbine? Continuate a leggere e scopritelo da soli.
Le turbine eoliche più grandi del mondo
Le turbine eoliche di grandi dimensioni sono utilizzate dalle società di servizi per produrre energia rinnovabile. Queste possono essere sia onshore sia offshore, con sedi offshore che in genere ricevono i venti più forti. Oltre alla posizione, fattori come il peso delle pale, l'altezza e la resistenza influenzano le prestazioni della turbina.
L'energia intelligente MingYang
Secondo l'EERE, le turbine più alte sono in grado di catturare più energia e dagli anni 2000 sono aumentate. Attualmente, la turbina eolica più alta è il modello cinese MingYang Smart Energy. Si tratta di una turbina eolica offshore più grande dell'GE Heliade-X. Il MySE 16.0-242 è un colosso da 16 megawatt, alto 242 metri, con una vita utile di 25 anni e in grado di alimentare 20.000 abitazioni.
Haliade-X
L'Haliade-X è una delle turbine eoliche più grandi del mondo e produce 67 GWh di energia all'anno, sufficiente ad alimentare circa 16.000 abitazioni. Secondo GE, un parco eolico da 750 MW alimentato da Haliade-X potrebbe fornire energia a un milione di abitazioni.
GE ha un'esperienza pratica nell'utilizzo della turbina in varie situazioni e a vari livelli di produzione. È l'unica piattaforma per turbine eoliche offshore da oltre 12 MW in funzione da più di due anni, in particolare nella sede prototipale di Rotterdam. Ha ottenuto una certificazione imparziale che va da 12 MW a 13,6 MW.
Come è stata progettata Haliade?
Nel 2011 GE ha annunciato una partnership di ricerca con l’obiettivo di sviluppare la più grande stampante 3D al mondo per applicazioni eoliche offshore, al fine di semplificare la produzione di componenti essenziali per la turbina Haliade-X. Inoltre, eliminando la necessità di trasportare componenti ingombranti da un sito di produzione centrale, si prevede che l’utilizzo della stampa 3D contribuisca a ridurre l’impronta di carbonio del prodotto.
La turbina Vestas
I piani di Vestas Wind Systems prevedono di battere questo record con l'ultimo modello. Si vuole progettare una turbina eolica offshore che sarà la più grande al mondo con una superficie spazzata di oltre 43.000 m2, una capacità di 15 megawatt e una lunghezza di oltre 260 metri. Si prevede che il prototipo della V236-15.0 MW sarà installato nel 2022, mentre la produzione è prevista per il 2024.
5 diversi tipi di turbine eoliche
Oltre a queste turbine molto alte, esistono altri tipi di turbine che sfruttano l'energia in modo leggermente diverso da quelli sopra citati.
1. Energia eolica senza pale
Nel nostro articolo sulle Le 10 principali tecnologie innovative nel settore dell’energia sostenibile abbiamo scritto delle turbine eoliche senza pale, mostrando il nuovo design inventato da un'azienda spagnola chiamata Vortex Bladeless. La turbina senza pale, alta 3 metri, è fissata verticalmente nel terreno con un'asta elastica. È progettata per inclinarsi o oscillare in base alla velocità del vento e la vibrazione che ne deriva genera energia. Queste turbine senza pale non hanno bisogno di spazio come i parchi eolici tradizionali e possono essere utilizzate in aree urbane o residenziali.
2. Turbine ad asse verticale
Le turbine ad asse verticale sono più semplici ed efficienti in condizioni di vento. Non hanno bisogno di ruotare per seguire il vento e sono una scelta migliore rispetto alle turbine orizzontali. Sono anche più facili da manutenere perché il generatore e la scatola degli ingranaggi si trovano a livello del suolo e le turbine possono essere impilate più vicine tra loro grazie alla larghezza ridotta.

Le pale sono realizzate in fibra di vetro e di carbonio e possono ruotare a una velocità massima di 200 giri al minuto. Esistono anche diverse turbine ad asse verticale, come le turbine Eddy. Secondo Elektor, Eddy ha una velocità di taglio di soli 3,5 metri al secondo e una potenza nominale di 600 watt. La sua unità dovrebbe durare 20 anni e ha una velocità massima del vento in sicurezza di oltre 120 mph (55 m/s).
3. Turbina eolica aviotrasportata
Makani ha ideato un metodo per sfruttare l'energia eolica con gli aquiloni. Ad altezze superiori ai 300 metri , le turbine eoliche aviotrasportate (AWT) Makani possono raggiungere venti più forti e affidabili, consentendo di produrre più elettricità.
Il vento potrebbe alimentare il mondo 100 volte, ma solo il 5% dell'elettricità mondiale proviene dall'energia eolica.
Makani
4. Turbine eoliche offshore utilizzate per coltivare alghe marine
La produzione di energia si sta concentrando su soluzioni più sostenibili e anche altri settori, come quello marittimo, stanno facendo progressi verso un'alimentazione più green. Ad esempio, gli azionisti del parco eolico Norther in Belgio intendono utilizzare le turbine eoliche offshore per l'acquacoltura o l'agricoltura marittima automatizzando la coltivazione e la raccolta delle alghe e creando una tecnologia che possa essere applicata ad altri parchi eolici.

5. Turbine eoliche in tessuto e materiali innovativi
Oggi le turbine eoliche di nuova generazione utilizzano materiali innovativi. Alcune sono rivestite con speciali tessuti tecnici che rendono le pale più leggere, contribuendo ad aumentare la produzione di elettricità.
Esempio: partnership Enel Green Power e ACT Blade
Un esempio concreto di questa evoluzione è la collaborazione tra Enel Green Power e la start-up scozzese ACT Blade, specializzata nello sviluppo di turbine eoliche avanzate.In questo approccio:
- le strutture delle pale sono realizzate con materiali compositi convenzionali
- il rivestimento esterno è costituito da un tessuto tecnico
- il design è simile a una vela che avvolge completamente la pala
Vantaggi principali
- riduzione del peso delle pale
- maggiore efficienza energetica
- miglior resa aerodinamica
Materiali termoplastici e riciclabilità
L’attenzione del settore si sta spostando anche verso materiali termoplastici a basso costo, che offrono nuove opportunità in termini di sostenibilità.
Benefici
- possibilità di realizzare pale completamente riciclabili
- riduzione dell’impatto ambientale
- maggiore circolarità dei materiali
Un esempio significativo è la più grande pala eolica termoplastica al mondo, prodotta in Spagna, progettata per essere:
- riciclabile al 100%
- realizzata con resine termoplastiche innovative
Innovazione nei processi produttivi
Oltre ai materiali, anche i processi produttivi stanno evolvendo rapidamente.Le tecnologie più promettenti includono:
- stampa 3D
- manifattura avanzata
- ottimizzazione dei processi industriali
Queste innovazioni contribuiscono a:
- migliorare l’efficienza produttiva
- ridurre i costi
- aumentare la sostenibilità complessiva
Soluzioni per l’industria
RS offre prodotti sostenibili e ad alta tecnologia per supportare diversi settori industriali, tra cui:
- energia (eolico, solare e reti)
- aerospazio
- industria manifatturiera
- settore marittimo
Valore per le aziende
- accesso a soluzioni dei principali leader di mercato
- supporto all’innovazione tecnologica
- miglioramento di efficienza e prestazioni
Related Articles

L'energia dell'acqua dell'oceano può cambiare il mondo
L'oceano è una fonte di energia rinnovabile sottovalutata: l'energia delle onde potrebbe alimentare il mondo intero per due volte

L'energia geotermica: una fonte di energia rinnovabile scarsamente utilizzata
L'energia geotermica è potenzialmente in grado di cambiare il mondo e di ridurre la quantità di gas serra.

Lo stato delle energie rinnovabili in Europa e nel resto del mondo
Abbiamo valutato lo stato dell'energia rinnovabile in Europa e in diverse parti del mondo per vedere quali paesi e quali tipologie di energia sono prevalenti.

Quali paesi sono pronti per la transizione energetica - Indice
La transizione energetica è già in atto in molti Paesi. Scoprite cosa potete fare per eliminare l'impronta di carbonio nella vostra zona.