L'importanza delle batterie nel processo di transizione verso le energie rinnovabili

Le batterie rappresentano un elemento chiave nella transizione verso l'energia rinnovabile, fungendo da sistema di accumulo per fonti sostenibili come solare ed eolico. Scopri come questa tecnologia trasforma l'energia pulita in una risorsa affidabile e disponibile, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e accelerando il percorso verso un futuro energetico più verde e sostenibile.

RS Group Banner

Le batterie svolgono un ruolo fondamentale nella transizione dell’economia globale, grazie alla loro capacità di mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta all’interno del sistema energetico.La chiave per la decarbonizzazione e la lotta al cambiamento climatico risiede nell’elettrificazione alimentata da fonti rinnovabili, ovvero nell’elettrificazione dei trasporti (e-mobility), degli edifici e delle città.

In questo contesto, la transizione verso un’economia green passa attraverso un maggiore utilizzo di fonti come l’energia solare, eolica e idroelettrica, oltre che di tecnologie a basse emissioni di carbonio, tra cui i veicoli elettrici, i sistemi di accumulo e le microgrid integrate con reti intelligenti. L’elettrificazione contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra, aiutando a contrastare il riscaldamento globale.

Tra le tecnologie per l’energia pulita, le batterie rivestono oggi un ruolo centrale, rappresentando una risorsa chiave per lo sviluppo futuro di un sistema energetico sostenibile.

Sistemi di accumulo dell'energia a batteria - batterie agli ioni di litio

La crescente domanda di tecnologie energetiche pulite come batterie, turbine eoliche, pannelli solari e veicoli elettrici porterà a un forte incremento della produzione di minerali essenziali quali litio, cobalto e grafite. I progressi tecnologici e le iniziative volte all’elettrificazione dell’economia si basano in larga misura sulle batterie agli ioni di litio (Li-ion), che, grazie alle loro elevate prestazioni, efficienza e sicurezza rispetto alle tecnologie tradizionali, si sono affermate come la soluzione di riferimento per la maggior parte dei veicoli elettrici.

La decarbonizzazione del settore dei trasporti e la crescente integrazione delle fonti rinnovabili intermittenti nella rete elettrica sono rese possibili dalle caratteristiche distintive delle batterie: rapidità di risposta, struttura modulare e flessibilità di installazione. Nelle batterie agli ioni di litio, il catodo (elettrodo positivo), l’anodo (elettrodo negativo) e l’elettrolita svolgono un ruolo fondamentale nella conduzione degli ioni. Questa tecnologia è oggi ampiamente diffusa in numerosi ambiti, dai dispositivi elettronici di consumo come smartphone e computer fino ai veicoli elettrici. Rispetto ad altre batterie ricaricabili, le Li-ion risultano più leggere, compatte e capaci di mantenere la carica più a lungo.

Parallelamente, il costo delle batterie è in costante diminuzione a livello globale. Negli ultimi anni, ad esempio, i prezzi delle batterie agli ioni di litio per applicazioni residenziali su piccola scala sono calati in modo significativo, rendendo queste soluzioni sempre più accessibili e favorendone una diffusione più ampia.

Il ruolo delle batterie nei sistemi di accumulo di energia

Le batterie permettono alle utility e ai gestori di rete di garantire l’affidabilità del sistema elettrico, compensando le fluttuazioni della produzione proveniente da fonti rinnovabili come l’eolico e il solare e riducendo gli sprechi di energia in eccesso.

Oltre a fornire servizi essenziali come la regolazione della frequenza, la capacità di riserva e il black-start (ovvero il ripristino di un sistema elettrico), i sistemi di accumulo a batteria possono anche supportare lo sviluppo delle mini-grid, favorire l’autoconsumo dell’energia solare negli impianti domestici e consentire l’accumulo di elettricità nei veicoli elettrici, contribuendo così a una gestione più efficiente e flessibile dell’energia.

Illustrazione di sistema di accumulo energetico con batteria, pannelli solari, turbina eolica e auto elettrica

Accumulo di energia

Il contributo delle batterie alle energie rinnovabili è particolarmente rilevante, poiché fonti come il solare e l’eolico sono per loro natura variabili e producono energia in quantità non costanti. In assenza di vento o durante le ore notturne, o quando il sole è coperto dalle nuvole, le batterie svolgono un ruolo fondamentale consentendo di accumulare l’energia prodotta in precedenza e renderla disponibile quando necessario. In questo modo, garantiscono una maggiore continuità nell’approvvigionamento energetico e permettono un utilizzo più efficiente dell’energia generata.

Le batterie rappresentano oggi la tecnologia di accumulo con la crescita più rapida e si prevede che avranno un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione Europea, tra cui la riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Trasporti (mobilità elettrica)

Si prevede una crescita significativa della quota di veicoli elettrici a batteria. Questi veicoli, insieme ai sistemi di accumulo che li alimentano, non solo contribuiscono a ridurre l’uso di combustibili fossili nel trasporto su strada, ma favoriscono anche una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili intermittenti nelle reti elettriche. Nei periodi particolarmente soleggiati o ventosi, infatti, la produzione di energia rinnovabile può superare la domanda: in questi casi, le batterie svolgono un ruolo fondamentale consentendo di immagazzinare l’energia in eccesso e utilizzarla successivamente.

Negli ultimi due decenni, le batterie agli ioni di litio sono state la tecnologia più diffusa per i veicoli elettrici. La domanda di queste batterie è cresciuta in modo esponenziale, sia per l’alimentazione dei veicoli sia per i sistemi di accumulo energetico, passando da circa 0,5 GWh nel 2010 a oltre 500 GWh nell’arco di dieci anni.

L’elettrificazione rappresenta una delle leve principali per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. In questo contesto, molti Paesi stanno promuovendo la diffusione di veicoli a zero emissioni.

Tuttavia, gli obiettivi e i progressi variano significativamente da una nazione all’altra, riflettendo differenze nelle politiche energetiche, nelle infrastrutture e negli investimenti.

Accumulo di energia nella rete

I veicoli elettrici non saranno destinati esclusivamente al trasporto, ma potranno contribuire anche alla riduzione dei costi dell’elettricità per chi dispone di impianti fotovoltaici domestici, indipendentemente dal fatto che si tratti di utenti privati, aziende o investitori pubblici. Quando le tariffe elettriche sono elevate, infatti, l’energia immagazzinata nelle batterie dei veicoli parcheggiati può essere utilizzata per alimentare l’abitazione o persino immessa nella rete, generando un ulteriore beneficio economico.

Batterie ricaricabili

Poiché una batteria ricaricabile può sostituire migliaia di batterie monouso, rappresenta una soluzione particolarmente efficace per ridurre l’impronta di carbonio. Tutte le batterie, se smaltite in discarica, possono rilasciare nell’ambiente sostanze tossiche come mercurio, piombo e cadmio, contaminando il suolo e le risorse idriche. Le batterie ricaricabili risultano però meno dannose, in quanto ne vengono prodotte e smaltite in quantità inferiori, riducendo complessivamente l’impatto ambientale.

RS PRO offre un’ampia gamma di alimentatori, inverter AC/DC, caricabatterie, batterie e numerosi altri componenti elettronici. In particolare, le batterie al piombo RS PRO sono disponibili in diverse capacità e tensioni e si distinguono per la loro sostenibilità ambientale. Oltre il 90% dei materiali che le compongono è riciclato, rendendole una delle soluzioni di accumulo energetico a più basso impatto ambientale.

Il futuro del mondo elettrificato

Molti sostengono che il futuro sarà elettrico. È molto probabile, infatti, che il mondo diventi in gran parte se non completamente elettrificato. Di conseguenza, di fronte alla crescente domanda di batterie, sarà fondamentale ridurne i costi per garantire una produzione sufficiente di sistemi di accumulo e tecnologie elettriche.

Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario sviluppare soluzioni che limitino l’utilizzo di metalli critici nelle batterie, spesso costosi, difficili da reperire o problematici dal punto di vista ambientale a causa dell’impatto della loro estrazione. Parallelamente, sarà essenziale promuovere modelli più sostenibili basati sull’economia circolare, con un’attenzione particolare al riciclo e al riutilizzo dei materiali, al fine di migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva delle batterie.

Domande Frequenti

Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!

Indirizzo email

I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.