Il nuovo Raspberry Pi 3 B+ è disponibile da RS Components e Allied Electronics & Automation

Il nuovo Model B+ offre una potenza di calcolo superiore e comunicazioni più veloci.

Cinisello Balsamo (MI), Italia, 14 Marzo 2018:

RS Components (RS) e Allied Electronics & Automation, distributori globali di prodotti di elettronica e manutenzione, hanno annunciato la disponibilità del nuovo Raspberry Pi 3 Model B+, disponibile anche in kit con il contenitore originale Raspberry Pi. 

Forte dell’enorme successo riscosso dal Raspberry Pi 3 Model B, che rimarrà in produzione, la nuova versione è l’ultima della serie Raspberry Pi 3 ed è destinata a un’ampia platea di utilizzatori, non solo studenti e appassionati, ma anche progettisti esperti e professionisti che realizzano innovative applicazioni IoT. 

Raspberry Pi 3 Model B+

Il nuovo Model B+ si basa sull’ultima versione del processore SoC (System-on-Chip) Broadcom BCM2837 da 1,4 GHz, con una potenza di calcolo di oltre il 10% superiore all’attuale Raspberry Pi 3 Model B. Il processore BCM2837 è del tipo quad-core e integra un cluster di processori ARM A53 con set di istruzioni ARMv8 a 64 bit. Le funzionalità di gestione di contenuti multimediali del processore comprendono supporto per H.264, decodifica MPEG-4 (1080p60) e driver grafico OpenGL ES 1.1/2.0. 

La scheda Model B+ offre inoltre 1 GB di memoria SDRAM LPDDR2 e il nuovo chip ‘combo’ wireless di Cypress Semiconductor, con connettività Wi-Fi dual-band da 2,4 e 5,0 GHz, in conformità alla norma IEEE802.11ac, e Bluetooth 4.1 per comunicazioni BLE (Bluetooth Low Energy); queste caratteristiche comportano una netta riduzione dei test di conformità per dispositivi wireless, oltre che dei costi e del time-to-market. 

La scheda offre anche prestazioni di comunicazione migliori con tecnologia Gigabit Ethernet e mediante USB 2.0, garantendo una velocità di trasmissione massima di 300 Mbps attraverso le quattro porte disponibili, inoltre mantiene il connettore GPIO (General Purpose Input Output) a 40 pin. Le connessioni audio/video comprendono porte HDMI, MIPI DSI/CSI per display/telecamera e jack a quattro poli per audio stereo e video composito. 

Oltre a garantire una migliore gestione termica, rispetto alle versioni precedenti di Raspberry Pi, la scheda presenta la stesse caratteristiche e funzioni delle schede della generazione precedente, tra cui ridotto ingombro meccanico (85 x 56 mm) che consente di utilizzare sia l’attuale contenitore ufficiale Raspberry Pi che molti altri contenitori di terze parti disponibili sul mercato. 

“Raspberry Pi continua a evolversi e a migliorare le prestazioni di calcolo e comunicazione”, ha dichiarato Lindsley Ruth, Chief Executive Officer di Electrocomponents. “RS e Allied sono onorate di continuare a collaborare con la Raspberry Pi Foundation con l’obiettivo di offrire nuove funzionalità a singoli utilizzatori e aziende che lavorano alla realizzazione di applicazioni per l’IoT e altri innovativi concept e progetti”. 

La scheda Raspberry Pi 3 Model B+ viene prodotta solo nel Regno Unito su licenza del distributore. Per maggiori informazioni visitare RS Components Raspberry Pi.

RS Components

RS Components e Allied Electronics sono marchi commerciali di Electrocomponents plc, il maggiore distributore mondiale di prodotti di Elettronica, Manutenzione e Industriali.
Il Gruppo è presente con sedi operative in 32 Paesi e, attraverso Internet e i cataloghi cartacei, distribuisce una gamma di oltre 500.000 prodotti a più di 1 milione di clienti in tutto il mondo, evadendo circa 50.000 ordini al giorno.
I prodotti distribuiti, provenienti da oltre 2.500 fornitori leader, includono componenti elettronici, di automazione e controllo, elettrici, meccanici e strumenti di misura.

Electrocomponents è quotata alla Borsa di Londra (London Stock Exchange), e ha chiuso lo scorso anno finanziario il 31 marzo 2017 con un fatturato di 1,51 miliardi di Sterline.

www.rs-components.com

Contatti per la Stampa

Marketing Operations Italia:

                               

Ufficio Stampa RS Components Italia:

Olivier Kwaczala

Simona Labianca

PR & Media Relations Manager – Southern Europe

Shin Communication

Olivier.Kwaczala@rs-components.com

simona@shincommunication.com

02.66.058.1

02.3954.7601











Maggiori informazioni sono disponibili su:

RS Components Italia: it.rs-online.com

Gruppo RS Components: rs-online.com

Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com

DesignSpark: www.designspark.com

Twitter: @RSComponents; @alliedelec; @designsparkRS

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components