Di seguito quella che a nostro avviso sono i punti salienti da tenere in considerazione durante l'acquisto di canaline e battiscopa attrezzati.
Impermeabilità
Un circuito a vista all'interno di un ambiente umido o comunque raggiungibile da schizzi necessita di particolare attenzione nella scelta del materiale di costruzione.Se le canaline proteggono dei fili scoperti, sarà inoltre necessario fare in modo che non vi siano zone a rischio, solitamente gli angoli. Bisognerà quindi prevedere l'acquisto di gomiti e raccordi.
Estetica
Se l'impianto da rifare è di tipo casalingo, l'aspetto estetico diventa un aspetto da non sottovalutare.Se è vero che una canalina passacavi è particolarmente economica, è anche vero che questa sua economicità permette l'acquisto di articoli di bassa gamma, come canaline bianche squadrate e in plastica piuttosto fragile.Investire qualche euro in più per l'acquisto di un prodotto di qualità significa poter installare canaline sagomate con linee curve e di diversi colori (es. bianco avorio o grigio chiaro) o con rifiniture particolari che si mimetizzano con l'ambiente circostante e gli arredi.
Vita dell'impianto
Di altrettanza importanza è la vita utile attesa di un impianto. Un’istallazione temporanea permette di orientare l'acquisto anche su canaline di minor qualità.Se quindi a prima vista le canaline potrebbero apparire uguali, la miscela utilizzata in fase di costruzione potrebbe presentare una percentuale di gesso (indispensabile per l’estrusione del prodotto) maggiore che permette l'abbattimento dei costi ma aumenta la fragilità del prodotto.
Numero di scomparti
A seconda del numero di cavi da installare, la necessità di avere più scomparti è praticamente assodata.
Basti pensare che le canaline vanno a sostituirsi ai corrugati a muro, e quindi la separazione delle diverse linee di impianto è praticamente una necessità imprescindibile, specie quando sussiste la necessità di isolare impianti di diversa natura. Ad esempio, quando si vuole sfruttare la stessa canalina per il passaggio di cavi elettrici e uno coassiale per l'impianto TV, che non potrebbero essere uniti senza provocare interferenze a quest'ultimo.
Capacità degli scomparti
Prima di acquistare le canaline di cablaggio, è essenziale aver già progettato il circuito da posare. Devi determinare il numero di cavi o di fili e la loro tipologia. Un circuito di illuminazione necessita di tre fili da 1,5 mm² di sezione, quindi richiede meno spazio di un circuito per prese elettriche con i suoi tre conduttori da 2,5 mm².
Un cavo telefonico è più compatto di un cavo di rete non schermato o di un cavo coassiale per l'antenna TV o il satellite.In fase di progettazione è fondamentale considerare il fattore di riempimento. Infatti, per consentire una futura rimozione/sostituzione dei cavi o, più semplicemente, l’espansione dell’impianto, il coefficiente di riempimento dei canali non deve superare i 50%.