Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente

    Cinghie sincrone

    La cinghia sincrona, comunemente chiamata anche cinghia di distribuzione, è un sistema altamente efficiente di trasmissione di potenza.

    Le cinghie sincrone rappresentano un'alternativa alle cinghie trapezoidali standard in quanto risultano più efficienti e mantengono la loro efficienza più a lungo.

    Tuttavia potrebbero non essere adatte a tutte le applicazioni a causa del rumore e della bassa tolleranza ai carichi d'urto.

    Funzionamento della cinghia sincrona

    Tutte le cinghie sincrone funzionano secondo il principio dell'innesto positivo in cui i denti della cinghia stampata si ingranano con i denti della ruota dentata.

    A differenza delle catene, che condividono lo stesso principio, avvolgono la ruota dentata per flessione e non per rotazione. Questo funzionamento elimina una delle cause di usura e rumore.

    Tipologie di cinghie dentate sincrone

    Le cinghie di distribuzione sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e modelli, per rispondere alle esigenze di quasi tutte le trasmissioni.

    Sono tutte in qualche modo simili per costruzione. La differenza sta nel tipo di materiale del corpo della cinghia, nel profilo dei denti e nei cavi di trazione utilizzati.

    Materiale della cinghia di distribuzione

    Le cinghie sincrone sono disponibili con struttura in gomma o poliuretano.

    La scelta del materiale dipende dal tipo di applicazione.

    Ad esempio, in ambienti di produzione come l'industria alimentare, dove la pulizia è una priorità, è possibile utilizzare un nastro in poliuretano poiché ha una minore tendenza a rilasciare materiale rispetto ad una base di gomma.

    Al contrario, per applicazioni ad alta temperatura si utilizza un nastro in gomma per le sue capacità termiche molto più elevate.

    Profili delle cinghie dentate sincrone

    I profili dentati vengono scelti in base a varie condizioni.

    Ad esempio, dove è richiesta una registrazione precisa, si può scegliere una dentatura che abbia un gioco minimo tra il dente della cinghia e la scanalatura della puleggia.

    Su una trasmissione a coppia molto elevata sarà desiderabile un profilo dentato di forma curvilinea parabolica. Ciò grazie alla sua capacità di trasmettere potenza e coppia elevate riducendo al minimo la possibilità che il dente della cinghia salti fuori dalla ruota dentata e comprometta la sincronizzazione.

    Cinghie sincrone: applicazioni e vantaggi

    Le cinghie sincrone sono indispensabili nei progetti di movimento di precisione.

    Nelle trasmissioni in cui la sincronicità è una necessità e qualsiasi slittamento può causare danni, la cinghia sincrona rappresenta l'applicazione ideale.

    Ad esempio nel treno valvole di un motore a combustione interna: se l'azionamento non mantiene il funzionamento sincrono, il pistone può entrare in contatto e danneggiare le valvole.

    Le cinghie sincrone richiedono una minore manutenzione di tensionamento rispetto alle cinghie trapezoidali. Mentre infatti le cinghie trapezoidali devono essere controllate periodicamente, le cinghie sincrone tendono a rimanere alla tensione corretta anche molto tempo dopo l'installazione iniziale.

    2 di 2
    Risultati per pagina