Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente

    Caricabatterie e Power Banks

    I caricabatterie power bank e i gruppi di potenza sono entrambi utilizzati con le batterie ricaricabili per ricaricare le fonti di energia esaurite, mediante l'utilizzo di una fonte di alimentazione.

    Grazie all'ampia gamma di batterie disponibili, il catalogo RS online include vari modelli o tipi di caricabatterie, in modo da garantire il funzionamento dei dispositivi indipendentemente dai requisiti.

    Perché utilizzare una batteria ricaricabile?

    Una tipica batteria ricaricabile può essere ricaricata molte volte e in genere dura 3-4 anni. I powerbank sono un modo intelligente per mantenere il nostro pianeta verde e, nel contempo, per risparmiare.

    Compatibilità di caricabatterie e powerbank

    La tecnologia aumenta la durata e l'alimentazione della batteria, ma il livello di prestazioni della batteria dipende dal modo in cui viene utilizzata e dal tempo di ricarica. Considerando ciò, un caricabatterie di buona qualità è importante quanto le batterie che vengono utilizzate.

    Un caricabatteria potrebbe non essere adatto per una batteria ricaricabile non compatibile.

    Diversi tipi di batterie ricaricabili rispondono meglio ai diversi tipi di ricarica, pertanto, la possibilità di scegliere un caricabatterie adatto per un tipo di batteria potrebbe non avere un esito positivo per un'altra batteria.

    In altre parole, non dovremmo caricare un telefono cellulare con un caricabatterie per auto, ma neanche caricare le batterie Ni-MH con un caricabatterie NiCad.

    Molte applicazioni ricaricabili moderne, come computer portatili o lettori MP3 vengono forniti con il proprio caricabatterie, pertanto, non è necessario preoccuparsi di abbinare il caricabatteria alla batteria.

    Linee guida per l'uso di un caricabatteria

    • Utilizzare un caricabatteria compatibile: la tensione della batteria deve corrispondere con il caricabatteria
    • Un caricabatterie piombo acido deve passare alla carica di mantenimento quando è completamente saturo; un caricabatterie a base di nichel deve passare alla carica di compensazione quando è pieno. Gli ioni di litio non sono in grado di assorbire la carica eccessiva e non ricevono alcuna carica di compensazione.
    • Il valore nominale Ah di una batteria può essere leggermente diverso da quello specificato, non si deve caricare se il valore nominale Ah si discosta di oltre il 25%
    • I caricabatteria devono avere un superamento della temperatura per terminare la carica su una batteria difettosa.
    • I caricabatteria devono essere controllati durante l'uso e, se caldi, la batteria deve essere rimossa
    • I migliori risultati possono essere ottenuti con la carica a temperatura ambiente, in quanto l'accettazione della carica diminuisce a freddo

    Vantaggi dell'utilizzo di una batteria ricaricabile

    • Conveniente
    • Prestazioni migliori rispetto alle batterie non ricaricabili di serie
    • Ecologica per l'ambiente
    • Carica diverse composizioni chimiche, tra cui ioni di litio, NiCd, Ni-MH
    • Tempi rapidi di ricarica
    • Compatta
    • Capacità batteria multipla

    Nel catalogo RS online sono disponibili diversi modelli di powerbank e caricabatterie per ogni esigenza e dei migliori marchi, come ad esempio modelli id caricabatterie portatile e caricabatterie solare.

    Guide & Articoli

    Guida alla scelta dei Gruppi di Continuità

    Guida alla scelta dei Gruppi di Continuità

    Cos’è un Gruppo di Continuità UPS e cosa fa? Meglio un UPS online, offline o standby? In questa guida completa rispondiamo a queste e altre domande sui gruppi di continuità.

    Leggi di più
    Batterie al piombo ricaricabili: guida completa

    Batterie al piombo ricaricabili: guida completa

    Guida alla scoperta di questa tipologia di batterie dall'elevata potenza all’accensione e del basso costo.

    Leggi di più
    Tutto sull’inverter fotovoltaico e con accumulo

    Tutto sull’inverter fotovoltaico e con accumulo

    A cosa serve l’inverter fotovoltaico, dove si utilizza l’inverter fotovoltaico con accumulo e quali sono le caratteristiche innovative degli inverter ibridi che ne fanno la classe più scelta oggigiorno da progettisti e committenti.

    Leggi di più