Cercato recentemente
      • Pubblicato il 5 giu 2023
      • Ultima modifica 29 ago 2023
    • 7 min

    Cos’è un rack di server e come si monta un armadio rack

    Scopri come usare un armadio rack per organizzare una rete LAN aziendale in modo professionale e come progettare un data center sfruttando tutto lo spazio verticale a disposizione. Ecco tutte le tipologie di rack disponibili e gli accessori indispensabili.

    guida armadio rack server

    Progettare un data center con molti server richiede l’impiego di numerosi apparati e materiali. Tra questi l’armadio rack di server non è secondario, perché è l’elemento che fisicamente ospita i server.

    Un armadio rack è anche un contenitore di apparecchiature informatiche che aiuta i tecnici a raccogliere i cavi e i dispositivi di rete (passivi e attivi) fondamentali per portare la linea telefonica e la connessione internet in tutti gli uffici di un’azienda.

    Per la sua rilevanza nella progettazione e costruzione di reti informatiche e non solo, in questa guida scoprirai cos’è un armadio rack e le tipologie disponibili in commercio, nonché gli accessori su cui puoi fare affidamento per costruire un rack a norma e le regole pratiche per un buon cablaggio dell’armadio rack.

    Cos’è un armadio rack?

    Per capire cos’è un armadio rack è utile conoscere il significato della parola “rack”. In inglese rack sta a indicare uno scaffale o una rastrelliera. Quindi un armadio rack è una scatola che contiene scaffali su cui fissare o poggiare dispositivi elettronici.

    Per spiegare cosa sono i racks con un gergo più tecnico, possiamo affermare che un rack è un sistema definito da specifiche standard internazionali (IEC-60297-1 e successive) ed è utilizzato per l’installazione fisica di dispositivi di comunicazione.

    Viene largamente utilizzato nell’informatica, nelle telecomunicazioni e in tutti quegli ambienti dove è necessario creare reti per trasmettere dati, incluse le fabbriche, gli uffici e le realtà come gli studi di registrazione di audio e video.

    Grazie a un armadio rack, una rete aziendale ha un punto di accesso organizzato ai cavi e ai dispositivi. Caratteristica utile per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e per la risoluzione di eventuali problemi tecnici sulla stessa.

    I principali sistemi rack in commercio hanno una larghezza di 19 pollici (482,6 millimetri) e di 10 pollici (254 millimetri). La scelta tra una delle due tipologie dipende dalla dimensione degli apparati che preferisci inserire all’interno del rack.

    Ad esempio, se dovessi aver bisogno di un armadio rack di server, sarebbe preferibile utilizzare gli armadi da 19 pollici. Negli uffici di piccole dimensioni un armadio rack da 10 pollici può essere sufficiente per accogliere il modem/router WiFi, i cavi di rete e gli altri apparati.

    Cos’è un armadio rack 19 pollici

    L’armadio rack 19 pollici è la scelta standard quando hai necessità di realizzare reti aziendali che richiedono l’installazione di switch e optional per il collegamento di molti accessori. Il rack 19 pollici è inoltre utilizzato nei data center e per la realizzazione di supercomputer. In questo caso, l’armadio rack di server è impiegato per ospitare più server contemporaneamente.

    La scaffalatura per server si presenta composta da barre verticali e forate, a cui si aggiungono i pannelli laterali e uno o più sportelli di accesso che formano l’armadio. Grazie ai fori sulle barre verticali possiamo fissare dei ripiani o direttamente l’attrezzatura (multiprese, patch panel, contenitori ecc.).

    Un rack da 19 pollici segue delle misure standard che è bene conoscere:

    • La larghezza interna è di 17,72 pollici (450 millimetri);
    • La distanza centro fori è di 18,312 pollici (465 millimetri);
    • La distanza tra le flange di montaggio degli apparati è di 19 pollici (482,6 millimetri).

    Per quanto riguarda l’altezza di una struttura rack, essa viene calcolata seguendo l’unità di misura Rack (Rack Unit, RU) che corrisponde a 1,75 pollici (44,45 millimetri).

    Il calcolo a vista di una unità rack è semplice. Ogni tre scassi quadrati (i fori sulle barre laterali dell’armadietto) si conta 1 RU.

    L’unità di misura rack è utile in fase di progettazione per calcolare l’altezza dell’armadio rack che conterrà i server. Infatti, tutti gli apparati compatibili con un rack da 19 pollici esprimono la loro altezza in RU.

    Nella sezione rack 19 pollici sul nostro sito, trovi tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare un sistema di montaggio dove alloggiare i collegamenti in rete dei computer e per custodire le apparecchiature dati della LAN aziendale.

    Contenitore montaggio rack

    Tipologie di rack di server e armadietti

    Con le soluzioni di stoccaggio degli apparati di trasmissione dati in rack, tieni al sicuro i dispositivi e garantisci un'adeguata razionalizzazione degli spazi. Sebbene esistano soluzioni specifiche per ogni tipo di utilizzo, sei libero di comporre un rack di server fai da te partendo dalla sola intelaiatura e di creare l’armadietto più adatto alle tue esigenze.

    In generale troverai in commercio:

    • Armadio rack generico per tutti gli usi;
    • Armadio rack di server costruito per ospitare più server impilati;
    • Armadio rack di networking pensato per il cablaggio;
    • Armadietto rack da parete di piccole dimensioni (ideale nei piccoli uffici).

    Nonostante le differenze legate alla destinazione d’uso, tutti i tipi di armadi rack sono conformi allo stesso standard. Questo ti consente di poter inserire al loro interno tutti gli accessori a norma disponibili in commercio, compresi quelli già in tuo possesso.

    Accessori per i rack di server

    Tenere in ordine i tuoi rack di server fa la differenza sotto molti aspetti. Un armadio rack ordinato è professionale e permette un rapido accesso a chi dovrà successivamente occuparsi della manutenzione o dell’aggiunta e sostituzione di apparati.

    Alcuni accessori per armadi rack sono stati appositamente realizzati per assolvere tale scopo. Tra questi, trovi gli accessori per la gestione dei cavi per rack (vassoi per cavi, pannelli di ingresso cavi, pannelli con anelli passacavi), oppure i contenitori e le scatole per il montaggio su rack progettati per proteggere gli apparati da polvere e urti.

    Altri accessori fondamentali servono al raffreddamento del rack. In particolare i vassoi di ventilazione, che possono comprendere da una ventola fino a sei e più ventole di espulsione del calore.

    Per quanto riguarda il montaggio del rack potresti trovare necessario utilizzare un kit di montaggio a pavimento o, in alternativa, un kit di montaggio a parete.

    Le guide DIN, le finestre di ispezione e le mensole rack sono altri accessori per rack di cui potresti avere bisogno per progettare e realizzare al meglio il contenitore che ospiterà le apparecchiature informatiche e/o di telecomunicazione.

    Vassoio di ventilazione

    Come cablare un armadio rack

    Passiamo alla pratica e vediamo come cablare un armadio rack a regola d’arte. Il cablaggio dell’armadietto rack dipende, naturalmente, dagli apparati che dovrai inserire al suo interno e dalla quantità di cavi necessari. Ad ogni modo, alcune regole comuni ti aiuteranno nel costruire un rack professionale e funzionale.

    Parti dalla verifica del materiale. Hai tutto il necessario a tua disposizione? Se sì, inizia dal montaggio dei server nel rack o dei dispositivi necessari alla gestione della rete.

    Fissa alla struttura le multiprese e gli eventuali patch panel. Quindi passa al cablaggio vero e proprio collegando tra loro le apparecchiature. Per le connessioni è consigliabile usare dei patch cord (cioè i cavi) di vario colore e non eccessivamente lunghi. I colori facilitano l’individuazione delle funzioni che devono svolgere, mentre la scelta dei cavi della giusta lunghezza riduce i costi del materiale ed evita il “soffocamento” dell’armadietto per eccessiva abbondanza di patch cord.

    Per un buon cablaggio, non potrai fare a meno degli elementi passacavo, degli organizzatori modulari per cavi e di fascette velcrate per radunare i cavi.

    Concludendo

    Gli armadi rack sono il punto di partenza e di arrivo in una rete LAN aziendale ben costruita e organizzata. Nei data center, gli armadi rack di server sono, invece, un elemento essenziale alla costruzione dei centri di elaborazione dei dati, dove permettono di concentrare in poco spazio verticale un'elevata potenza computazionale.

    Che tu sia alla ricerca di armadi rack di elevata qualità e garanzia di durata, troverai nel nostro vasto catalogo di contenitori e rack tutto ciò di cui hai bisogno.

    Armadio Rack

    Armadio Rack

    Questo rack per server può contenere fino a 42 ripiani o cassetti, offrendo un ampio spazio per alloggiare server e altre apparecchiature di rete.

    Scopri di più

    Contenitore rack

    Contenitore rack

    Contenitori con dissipatore di calore in alluminio per l'alloggiamento di componenti elettrici e la regolazione della temperatura interna.

    Scopri di più

    Vassoio di ventilazione

    Vassoio di ventilazione

    Parte integrante di un sistema di gestione rack fornisce il raffreddamento in base alle condizioni termiche e ai limiti di temperatura preimpostati.

    Scopri di più