Cercato recentemente
      • Pubblicato il 30 apr 2024
      • Ultima modifica 30 apr 2024
    • 6 min

    Valorizzare la diversità e l'inclusione: l'approccio di RS per un ambiente lavorativo equo

    Nel Rapporto di sostenibilità 2023 facciamo il punto sugli sforzi posti in campo per agevolare la creazione di un ambiente di lavoro più equo e in grado di valorizzare le diversità e l’inclusione sociale e professionale.

    Valorizzare la diversità e l'inclusione: l'approccio di RS per un ambiente lavorativo equo

    Fin dall’avvio delle nostre attività, in RS ci siamo impegnati a creare una cultura che possa permettere alle persone di esprimere il proprio pieno potenziale, in un contesto in cui il supporto a diversità e inclusione fosse un elemento trainante.

    È anche per questo motivo che, all’interno del nostro Rapporto di sostenibilità, abbiamo scelto di dare ampio spazio a questi argomenti, soffermandoci sugli sforzi effettuati nei confronti dell’inclusione lavorativa e, attraverso il nostro programma Target Zero, impegnandoci quotidianamente a creare una cultura che possa supportare il benessere fisico e mentale delle persone.

    Un ambiente di lavoro sempre più inclusivo

    Nel nostro gruppo siamo orgogliosi di supportare ogni persona nel raggiungimento dei propri obiettivi personali e professionali, alimentando la creazione di un ambiente inclusivo che possa sostenere tutti, indipendentemente da etnia, disabilità, età, religione, orientamento sessuale o identità di genere, con l’obiettivo di raggiungere la presenza del 40% di donne e del 25% di etnie diverse tra i nostri collaboratori.

    Proprio per questo motivo siamo lieti di confermare che, anno dopo anno, in RS abbiamo ribadito la nostra enorme attenzione nell’assicurare che uomini e donne abbiano le stesse opportunità, investendo in una cultura di diversità e inclusione, che possa ispirare tutte le nostre persone.

    Sottolineiamo infatti come tutte le politiche, le prassi e le procedure relative al nostro personale, dal processo di assunzione a quello di incentivazione, dalle promozioni alla gestione delle prestazioni, siano oggetto di applicazione imparziale, equa e obiettiva.

    Un ambiente di lavoro sempre più inclusivo

    Gli obiettivi di RS per la diversità e le pari opportunità

    All’interno del nostro Rapporto di sostenibilità siamo lieti di rafforzare i nostri obiettivi di sviluppo e fidelizzazione di una forza lavoro diversificata, e di promozione di una cultura che permetta ai dipendenti di essere sempre sé stessi sul luogo di lavoro. Ci impegniamo altresì a sostenere le nostre persone a dare il meglio in un ambiente in cui punti di vista, opinioni e talenti siano pienamente rispettati. Anche per raggiungere tali finalità, il nostro personale viene scelto in base alle competenze e ai meriti, evidenziando costantemente l’importanza del rispetto dei diritti delle persone e del principio di non discriminazione. Per dare un segnale concreto in questa direzione, abbiamo lanciato Elevate, un gruppo di risorse per le donne con cui creare una comunità e un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa esprimersi liberamente e condividere le proprie esperienze. Un progetto che è parte integrante del nostro mosaico di iniziative verso l’inclusività, e con il quale sosteniamo la vita e la crescita lavorativa delle donne all’interno offrendo a tutti un’opportunità per ascoltare, imparare e condividere.

    Parità di genere: i nostri numeri

    Nel tempo, i nostri valori si sono tradotti in impegni e numeri concreti, ben radicati all’interno della nostra azienda.

    Il nuovo Rapporto di sostenibilità ricorda infatti come nel 2022/23 siano state assunte 10 donne su un totale di 26 nuovi assunti, per una quota sul totale pari al 38%, contro il 20% di due anni prima. Prossimo alla parità è il dato sul numero di donne impiegate nell’organizzazione, pari a 97, per il 48% del totale, con una quota stabile negli anni, a conferma dell’impegno nel garantire la parità di genere nelle nostre strutture.

    Parità di genere: i nostri numeri

    Valorizzare la diversità e l’inclusione con il sondaggio MyVoice

    Tra le tante altre iniziative che abbiamo condotto negli anni per valorizzare la diversità e l’inclusione, , c’è anche il sondaggio annuale MyVoice, uno strumento utile per misurare il benessere dei dipendenti e scoprire quali aspetti contano maggiormente per loro, consentendo così ai manager di utilizzare queste informazioni per sostenerli al meglio.

    D’altronde, sappiamo molto bene che disporre di un team impegnato e motivato è un elemento fondamentale per garantire una cultura ad alte prestazioni e il successo futuro di tutta l’organizzazione. Inoltre, un elevato punteggio nel coinvolgimento dei dipendenti rappresenta uno dei migliori indicatori per attrarre e trattenere i talenti e sostenere la crescita dell’azienda nel tempo.

    Ecco, dunque, che i dati condivisi nell’ultimo sondaggio, condotto a ottobre dello scorso anno, risultano estremamente positivi, avendo registrato un tasso di risposta record (87%) e un punteggio relativo al coinvolgimento pari a 78. Stando a quanto emerso, i principali fattori di coinvolgimento nel gruppo RS sono stati il senso di appartenenza, il benessere e lo scopo aziendale.

    I prossimi impegni su diversità e inclusione

    Forti di queste basi, in RS proseguiremo con le iniziative di promozione della diversità e con il rinnovato sforzo per la comunicazione inclusiva, parte integrante della nostra policy volta a evitare qualsiasi tipo di discriminazione basata su sesso, etnia, religione, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o altri fattori.

    Il nostro obiettivo rimane infatti sempre quello di garantire che tutti i dipendenti abbiano accesso alle stesse opportunità di carriera, di formazione e di sviluppo, indipendentemente dalle loro caratteristiche individuali. La promozione di una cultura aziendale basata sul rispetto reciproco, sull’apprezzamento delle differenze e sull’ascolto attivo è d’altronde una necessità fondamentale per creare il miglior contesto in cui le persone possano vivere, lavorare e esprimersi al meglio.

    Per quanto riguarda le nuove assunzioni, viene confermato l’impegno ad adottare un processo di selezione inclusivo, che eviti ogni forma di bias e di discriminazione, e che incoraggi l’autocandidatura di persone provenienti da diversi background e con diverse esperienze.

    Ma il nostro impegno non si ferma qui: l’impatto di tutte queste iniziative viene infatti monitorato, misurato e valutato attraverso sondaggi periodici, rendicontati pubblicamente attraverso il nostro Rapporto di Sostenibilità e altre forme di comunicazione aziendale.