Cercato recentemente
      • Pubblicato il 31 mag 2023
      • Ultima modifica 29 ago 2023
    • 5 min

    RS Italia supporta l’istruzione di qualità e l’innovazione sostenibile

    Le soluzioni elettroniche e meccaniche di RS protagoniste dei video pubblicati sul canale YouTube AT Lab dedicato a progetti di elettronica, automazione ed elettrotecnica.

    AT Lab

    Il giovane ingegnere Alessandro Torrisi diffonde attraverso i video pubblicati sul canale YouTube AT Lab la sua passione per progetti di elettronica, automazione ed elettrotecnica realizzati con materiali da riciclo. Un amore nato in tenera età che continua a coltivare come dottorando in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei sistemi presso l’Università degli studi di Trento.

    Alessandro Torrisi, AT Lab

    La sfida

    Per ispirare professionisti e appassionati di elettronica, automazione ed elettrotecnica e realizzare video sempre più dettagliati e interessanti, l’ingegnere Alessandro Torrisi ha bisogno delle migliori soluzioni elettroniche e meccaniche disponibili sul mercato.

    La soluzione

    Il sostegno all'istruzione e all'innovazione è uno dei quattro pilastri del piano d’azione 2030 “Per un mondo migliore” promosso da RS, che punta così a costruire un mondo più sostenibile e inclusivo. Per migliorare l’efficacia della formazione e incentivare la costruzione di soluzioni sostenibili, RS Italia condivide quotidianamente nuove competenze e promuove soluzioni innovative per i futuri giovani ingegneri. Con questo spirito, nel 2022 l’azienda inizia a fornire all’ingegnere Torrisi le soluzioni di cui necessita per girare i nuovi video pubblicati sul canale YouTube AT Lab.

    Il progetto

    Creato nel 2013, AT Lab oggi conta oltre un totale di 5,5 milioni di visualizzazioni e oltre 56mila iscritti. Eppure “è nato quasi per gioco”, spiega Alessandro Torrisi, “quando durante il primo anno di Università ho iniziato a caricare i video girati con lo smartphone nel garage dei miei genitori, trasformato in laboratorio”.

    Miccia della creatività lo zio: “Mi ha fatto smontare una fotocopiatrice ed è scoppiata la passione per l’elettricità e l’elettronica fai da te. L’amore per i colori e ciò che si muove da sé si è tramutato in percorso di studio e professionale”, aggiunge. Prima amatoriali poi sempre più strutturati e dettagliati, i video di AT Lab hanno attirato l’attenzione di molte persone e stimolato la curiosità degli spettatori.

    “Sia per esperienza personale che come dottorando, ho sempre fatto acquisti presso RS, un punto di riferimento per la qualità e per le tempistiche di consegna”, spiega Torrisi. RS Italia fornisce al dottorando la più avanzata componentistica elettrica ed elettronica: il multimetro portatile, le pinze amperometriche, la termocamera e il trasformatore variabile, solo per fare qualche esempio.

    Il tutorial intitolato “La sicurezza è la prima priorità” inaugura la collaborazione tra l’azienda e l’ingegnere. Torrisi sfrutta, tra gli altri strumenti, i multimetri e le termocamere RS PRO per costruire un micro impianto fotovoltaico domestico da 1 kW di potenza destinato all’alimentazione del suo personal computer. Tratto distintivo del suo operato è l’utilizzo di materiali giunti a fine vita: in questo caso impiega pannelli fotovoltaici di recupero, testati in precedenza con resistori corazzati, oltre a vecchie batterie al piombo, un regolatore di carica, cavi di alimentazione e un inverter.

    I video realizzati in collaborazione con RS hanno raggiunto circa 330 mila visualizzazioni: tra i più cliccati, spiccano proprio i progetti legati alle tematiche del riciclo e del riutilizzo di materiali e componenti, come nel caso della creazione di un go-kart con un carrello della spesa e di un monopattino a partire dal motore di una lavatrice.

    “Ho imparato l’elettronica smontando fotocopiatrici e continuo a riutilizzare e riciclare materiali che, altrimenti, andrebbero buttati”, spiega Torrisi. Nel suo laboratorio ha iniziato a collezionare oggetti giunti a fine vita, come i motorini delle fotocopiatrici: “Agli albori motorizzavo i famosi mattoncini giocattolo per gli amici. Una volta mi è capitato di motorizzare un go kart elettrico con il motore di un tapis roulant che mi avevano regalato”.

    Con la pinza amperometrica e un multimetro portatile RS PRO, l’ingegnere costruisce un monopattino elettrico sfruttando il motore di una lavatrice. "Nei tanti dispositivi elettronici che abbiamo abbandonato in cantina", ricorda Torrisi, “c’è l’oro, oltre che tante materie prime oggi di maggior valore dell’oro stesso”.

    Tra i contenuti che Alessandro propone all’interno del suo canale, anche i video relativi alla produzione di energia elettrica riscuotono sempre grande successo; tra questi, troviamo in particolare la creazione di pannelli fotovoltaici e la turbina Pelton, realizzati sempre in collaborazione con RS.

    La sicurezza è un tema sempre presente nei tutorial del dottorando: nel video in cui utilizza un incisore laser con potenza di 10 W ottici, in grado di incidere i metalli e tagliare il legno fino a 5 mm di spessore, usa e recensisce gli specifici sovraocchiali per proteggere la vista Global Laser con lenti rosse, selezionati dall'offerta DPI di RS.

    Stimolare attività sostenibili e puntare alla costruzione di prodotti utili a ridurre l’impatto ambientale e climatico rappresenta il punto di incontro tra la passione dell’ingegnere e la volontà di RS di creare competenze e soluzioni in grado di migliorare la vita delle persone. Offrire la più ampia gamma di soluzioni in ambito elettronico e meccanico rende RS il partner ideale per tirare fuori il talento dei giovani ingegneri, supportarli nella crescita, accademica e professionale, e ispirare la messa a terra di idee innovative.

    Video di AT Lab
    Multimetri RS PRO

    Link consigliati