Un magnetizzatore è un potente magnete utilizzato per magnetizzare e smagnetizzare utensili in acciaio.
La maggior parte dei magnetizzatori presenta un design semplice, compatto e maneggevole.
Magnetizzatore smagnetizzatore: come funziona
Un magnetizzatore/smagnetizzatore si basa su due magneti, caratterizzati da queste proprietà:
- Sono spazialmente separati e montati in un alloggiamento.
- Il magnete superiore è dotato di punti di polarizzazione positiva (+) per la magnetizzazione mentre quello inferiore è dotato di una carica negativa (-) per la smagnetizzazione.
Il principio di base degli strumenti di magnetizzazione e smagnetizzazione è il ciclo di isteresi: si tratta della risposta magnetica che si ottiene quando un oggetto è esposto ad un campo magnetico.
Per magnetizzare uno strumento, è necessario sottoporlo a un forte campo magnetico unidirezionale. Al contrario, la smagnetizzazione richiede un campo magnetico alternato.
Prima di iniziare un'attività, bisognerebbe sempre considerare se lo strumento in uso possieda o meno proprietà magnetiche.
Ad esempio, se si lavora su circuiti stampati, alcuni componenti sono sensibili e possono essere influenzati da un forte campo magnetico. È bene quindi smagnetizzare gli strumenti per evitare danni.
Magnetizzatore smagnetizzatore per cacciaviti
Con il magnetizzatore un normale cacciavite può diventare magnetico o non magnetico (smagnetizzato) a seconda delle esigenze applicative.
Ad esempio, un cacciavite magnetizzato è utile per tenere e fissare una vite in una posizione scomoda.
Attenzione però, che può attrarre chiodi e viti nelle vicinanze così come una punta da trapano magnetizzata finirà ricoperta di trucioli durante la perforazione di materiale in acciaio.
Il concetto di smagnetizzatore è semplice. Al suo interno, il cacciavite è esposto a un campo magnetico opposto ma con una torsione.
In questo modo, la magnetizzazione precedente dello strumento scomparirà. Per raccogliere di nuovo le viti, è necessario passarlo di nuovo attraverso il magnetizzatore.
Applicazioni
- Costruzione e riparazione di computer
- Gruppi PCB
- Apparecchiature elettroniche sensibili