Chiavette USB
Che cos'è una chiavetta USB?
Oggi la maggior parte delle nostre informazioni è archiviati digitalmente in vari modi. Una chiavetta USB è uno dei modi più convenienti per archiviare e trasportare i dati.
Le unità USB sono dispositivi portatili di archiviazione piccoli e resistenti, senza parti in movimento e possono essere collegati facilmente a un PC o un computer portatile e molti altri dispositivi con tecnologia moderna, come PlayStation 4, TV e Xbox tramite un connettore USB tipo A.
Questi dispositivi di archiviazione affidabili, rimovibili e riscrivibili sono noti anche come pen drive, chiavetta di memoria, unità flash o chiavetta USB. Maggiori informazioni nella nostra guida sui chiavetta USB.
La chiavetta di memoria è costituita da una piccola scheda a circuito stampato su cui si trovano gli elementi del circuito e un connettore USB, elettricamente isolati e protetti all'interno di un contenitore in plastica, gomma o metallo, e può essere facilmente riposta in tasca o in un portachiavi.
Le chiavette USB sono generalmente protette da un cappuccio rimovibile, che in alcuni casi si ritrae nel corpo dell'unità, ma in genere è molto improbabile che possano essere danneggiate quando non sono protette.
Come si utilizza una chiavetta USB con un PC o un computer portatile?
Aprire i file che si desidera trasferire sulla chiavetta.
Inserire la chiavetta in una porta USB sul computer desktop o sul portatile.
Fare clic su 'File' nella parte superiore del documento, dal menu a discesa che viene visualizzato fare clic su 'Salva come'. Sullo schermo compare 'Salva in'. Vengono visualizzate tutte le posizioni disponibili per il salvataggio dei dati. Fare clic su "Disco rimovibile". Rinominare il file e fare clic su "Salva"+I23:I28.
È possibile andare alla posizione del file, aprire una finestra separata per la chiavetta USB e fare clic e trascinare il file dalla cartella corrente nella cartella del disco rimovibile.
Come rimuovere in modo sicuro una chiavetta USB?
Nessuno vuole perdere i propri dati, pertanto è sempre meglio rimuovere la chiavetta USB in modo sicuro.
Per fare ciò, assicurarsi che il computer abbia trasferito o salvato tutte le informazioni necessarie. Se la chiavetta è dotata di una spia che indica che è in uso, attendere che smetta di lampeggiare prima di rimuoverla.
Inoltre, è possibile utilizzare l'icona 'Rimozione sicura dell'hardware' nell'area notifiche. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona e la chiavetta USB viene espulsa.
Che quantità di dati possono essere memorizzati su un'unità flash USB?
La quantità di dati che possono essere memorizzati su una chiavetta di memoria dipende dalle dimensioni del dispositivo e dalla dimensione dei file che si desidera memorizzare. Più è elevata la capacità dell'unità flash, più dati può contenere.
Oggi la maggior parte delle nostre informazioni è archiviati digitalmente in vari modi. Una chiavetta USB è uno dei modi più convenienti per archiviare e trasportare i dati.
Le unità USB sono dispositivi portatili di archiviazione piccoli e resistenti, senza parti in movimento e possono essere collegati facilmente a un PC o un computer portatile e molti altri dispositivi con tecnologia moderna, come PlayStation 4, TV e Xbox tramite un connettore USB tipo A.
Questi dispositivi di archiviazione affidabili, rimovibili e riscrivibili sono noti anche come pen drive, chiavetta di memoria, unità flash o chiavetta USB. Maggiori informazioni nella nostra guida sui chiavetta USB.
La chiavetta di memoria è costituita da una piccola scheda a circuito stampato su cui si trovano gli elementi del circuito e un connettore USB, elettricamente isolati e protetti all'interno di un contenitore in plastica, gomma o metallo, e può essere facilmente riposta in tasca o in un portachiavi.
Le chiavette USB sono generalmente protette da un cappuccio rimovibile, che in alcuni casi si ritrae nel corpo dell'unità, ma in genere è molto improbabile che possano essere danneggiate quando non sono protette.
Come si utilizza una chiavetta USB con un PC o un computer portatile?
Aprire i file che si desidera trasferire sulla chiavetta.
Inserire la chiavetta in una porta USB sul computer desktop o sul portatile.
Fare clic su 'File' nella parte superiore del documento, dal menu a discesa che viene visualizzato fare clic su 'Salva come'. Sullo schermo compare 'Salva in'. Vengono visualizzate tutte le posizioni disponibili per il salvataggio dei dati. Fare clic su "Disco rimovibile". Rinominare il file e fare clic su "Salva"+I23:I28.
È possibile andare alla posizione del file, aprire una finestra separata per la chiavetta USB e fare clic e trascinare il file dalla cartella corrente nella cartella del disco rimovibile.
Come rimuovere in modo sicuro una chiavetta USB?
Nessuno vuole perdere i propri dati, pertanto è sempre meglio rimuovere la chiavetta USB in modo sicuro.
Per fare ciò, assicurarsi che il computer abbia trasferito o salvato tutte le informazioni necessarie. Se la chiavetta è dotata di una spia che indica che è in uso, attendere che smetta di lampeggiare prima di rimuoverla.
Inoltre, è possibile utilizzare l'icona 'Rimozione sicura dell'hardware' nell'area notifiche. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona e la chiavetta USB viene espulsa.
Che quantità di dati possono essere memorizzati su un'unità flash USB?
La quantità di dati che possono essere memorizzati su una chiavetta di memoria dipende dalle dimensioni del dispositivo e dalla dimensione dei file che si desidera memorizzare. Più è elevata la capacità dell'unità flash, più dati può contenere.