Condensatori elettrolitici
Un condensatore è un componente elettrico a due terminali in grado di immagazzinare energia, in modo similare ad una batteria. Un condensatore elettrolitico ha capacità più elevate rispetto ad altri tipi di condensatori.
Cosa sono i condensatori elettrolitici
Un condensatore elettrolitico è un componente elettrico dotato di una capacità maggiore rispetto ad altri tipi di condensatore grazie all'utilizzo di un elettrolita, ossia un liquido o un gel con un'elevata concentrazione di ioni.
- Può fornire lo stesso livello di capacità di corrente elettrica a bassa frequenza qualora non siano disponibili batterie ricaricabili.
- Inoltre, un condensatore elettrolitico viene tipicamente impiegato quando è necessario immagazzinare una grande quantità di carica in uno spazio limitato.
Funzionamento del condensatore elettrolitico
Un condensatore elettrolitico, anche detto capacitore elettrolitico, è progettato per utilizzare un elettrolita, in modo da operare con una tensione maggiore, o più positiva, sull'anodo rispetto al catodo.
Di conseguenza, il terminale dell'anodo è rappresentato da un segno positivo, mentre il catodo è indicato da un segno negativo.
Possiamo quindi definire un condensatore elettrolitico come un condensatore polarizzato.
Significa che l'energia può fluire solo in una direzione e la tensione applicata ai terminali deve essere nella giusta polarità.
Se collegato in modo opposto o inverso, il condensatore potrebbe essere cortocircuitato e distrutto in modo permanente.
Tipi di condensatori elettrolitici
I condensatori elettrolitici possono utilizzare un elettrolita solido o liquido. Le tipologie più diffuse includono:
- Condensatori elettrolitici in alluminio. Costituiti da un elettrolita liquido o gel composto da un'ampia concentrazione di ioni e comunemente utilizzati negli alimentatori CC grazie alla loro grande capacità e alle dimensioni compatte che contribuiscono a ridurre la tensione di ripple. I condensatori elettrolitici in alluminio hanno corrente di dispersione più; bassa rispetto a tutti gli latri tipi di condensatori.
- Condensatori elettrolitici polimerici. Hanno un polimero conduttivo come materiale elettrolitico, all'interno di una struttura a strati di alluminio. Questi condensatori sono dotati delle proprietà; uniche del materiale polimerico come: elevata conduttività gamma di temperature estesa e nessun rischio di essiccazione. Offrono un'ampia capacità. ESR molto bassa, capacità di corrente di ripple elevata e maggiore durata operativa. Hanno inoltre numerose opzioni di contenitore, tra 2.2 e 470 microfarad.
- Condensatori ibridi. Sono un mix di elettrolita "umido" e polimero solido. In questo senso, combinano il meglio di entrambi gli elettroliti. Offrono un'elevata resistenza, bassa ESR e un'elevata tolleranza per la corrente di ripple. Sono inoltre dotati di caratteristiche elettriche stabili alle alte frequenze, mantenendo al contempo l'affidabilità L'elettrolita liquido mantiene la corrente di dispersione molto bassa.