La scarica del condensatore dipende dal tipo e dalla capacità del condensatore. I condensatori con più di un Farad devono essere scaricati con maggiore attenzione poiché il loro cortocircuito può causare non solo danni al condensatore ma anche esplosioni e scosse elettriche.
La scarica sicura di un condensatore si riduce al collegamento ai suoi terminali di qualsiasi carico di resistenza che sarà in grado di dissipare l'energia immagazzinata nel condensatore.
IC scarica condensatore
Per scaricare il condensatore, è necessario utilizzare un ricevitore ad alta resistenza. Ci vorrà più tempo per scaricare la carica immagazzinata nelle piastre, ma le piastre saranno sicuramente completamente scariche.
Un condensatore con una capacità inferiore può anche essere scaricato predisponendo uno speciale sistema di scarica costituito da un condensatore collegato in serie e da un resistore. Quando si progetta un tale sistema, prestare attenzione al tempo di scarica del condensatore e alla potenza richiesta del resistore.
Tempo di scarica condensatore
Il tempo di scarica del condensatore è uguale al prodotto della resistenza che è collegata in serie al condensatore e della capacità. Trascorso questo tempo la tensione dell'elemento dovrebbe scendere a un terzo della tensione iniziale e la sua scarica completa dovrebbe avvenire in un tempo pari a cinque volte il prodotto della resistenza e della capacità.
Più piccolo è il resistore, più velocemente si scaricherà il condensatore. Ad esempio: nel caso di scarica di un condensatore da 10 uF con l'utilizzo di una resistenza da 1 kΩ, il tempo di scarica sarà di 0.01 secondi. Nel caso di scarica di una componente da 1 mF utilizzando la stessa resistenza, il tempo di scarica di 1/3 del valore iniziale della carica sarà esteso a 1 s.