Punte per stili saldanti
Le stazioni saldanti sono in genere dotate di stili che necessitano di punte intercambiabili, variabili in dimensione e forma a seconda del tipo di lavori di saldatura da fare.
Le punte per saldatore possono essere usate con diverse stazioni saldanti, se sono compatibili.
Caratteristiche delle punte per saldatura
- Le punte per stili saldanti possono avere un angolo compreso tra 22° e 90°.
- Sono generalmente realizzate con un nucleo in rame placcato in ferro.
- Il rame viene usato per la trasmissione del calore mentre il ferro ne aumenta la durata. Il rame è tuttavia soggetto alla corrosione e questo rende le punte facilmente deteriorabili, soprattutto se utilizzate per una saldatura con leghe saldanti senza piombo.
Tipi di punte
La maggior parte dei saldatori è dotata di punte di ricambio con forme diverse per consentire più applicazioni e vari gradi di precisione.
Ad esempio, le punte coniche si usano per effettuare lavori di elettronica di precisione.
Le forme comuni di punta includono:
- Smussata (a zoccolo)
- A lama
- Conica
- Tonda
- A Scalpello
- Piramidale
Come scegliere le punte per il saldatore
Uno degli aspetti più critici della scelta di una punta di saldatura è che sia della dimensione corretta per il lavoro previsto.
- Una piccola punta non è efficace nel trasmettere calore e rischia di generare giunti di saldatura deboli.
- Una punta troppo grande, può trasferire troppo calore, danneggiando sia il pad che la parte.
Le punte ideali sono costruite per adattarsi e funzionare con la propria attrezzatura di lavoro.
Come pulire la punta del saldatore
L'ossidazione avviene con tutti i tipi di leghe saldanti ma è più frequente con quelle senza piombo, specialmente per lavori di elettronica.
Quando una punta si ossida, il trasferimento del calore si arresta e ciò rende difficile la saldatura.
Questo è il motivo per cui è importante pulire le punte.
- Se la punta è ossidata, si può usare un attivatore della punta, capace di rompere lo strato di ossido.
- Una volta pulita e rinfrescata, la punta si stagna nuovamente per proteggerla dall'ossidazione.
- Per pulire le punte, è anche possibile usare lana d'ottone (meno abrasiva) o lana d'acciaio inossidabile (più abrasiva).
- Evitare l'uso di una spugna poiché così facendo si porta rapidamente la punta ad un ciclo caldo e freddo. Se si esegue questa operazione ripetutamente, il metallo si danneggia.
Temperatura di esercizio
- Mettere le punte di saldatura a temperature eccessive ridurrà la loro durata.
- La temperatura della punta diminuisce man mano che aumenta l'uso del saldatore.
- Non aumentare la temperatura per compensarne il calo, poiché ciò ridurrà la durata della punta del saldatore.
- Se non si sta usando attivamente il saldatore, spegnerlo o impostarlo a una bassa temperatura "inattiva" , in modo da massimizzare la durata della punta.