Cacciaviti cercafase
I cacciaviti cerca fase, detti anche semplicemente cercafase, sono utensili impiegati per testare il funzionamento della rete elettrica.
Hanno l'aspetto di normali cacciaviti ma sono dotati di una piccola luce al loro interno, in genere al neon, che si illumina se la corrente elettrica fluisce in modo corretto.
Eseguono una funzione simile al multimetro ma sono più semplici e maneggevoli da utilizzare.
Come funzionano i cacciaviti cerca fase?
I cacciaviti cerca fase sono attrezzi progettati per essere utilizzati a contatto diretto con i circuiti elettrici. Per svolgere la sua funzione, la punta del cacciavite cercafase deve essere in materiale conduttivo.
Quando questa punta in metallo viene portata a contatto con il conduttore elettrico, se la corrente elettrica scorre attraverso il circuito, la lampadina contenuta nel cercafase si accende.
Gli operatori possono testare diversi punti lungo un circuito elettrico, in modo da verificare il fluire dell'elettricità in quella specifica posizione. Con questo sistema è quindi possibile individuare subito e con precisione eventuali guasti.
Per un uso in sicurezza, gli utilizzatori dei cacciaviti cerca fase dovrebbero fare sempre attenzione a non entrare in contatto diretto con i cavi sotto tensione.
Tipi di cacciaviti tester cerca fase
Nel catalogo RS online è disponibile un'ampia gamma di cacciaviti tester di alta qualità e dei migliori marchi. I nostri modelli di cerca fase si differenziano tra loro per alcuni aspetti, tra cui:
- il colore del cacciavite
- la dimensione e la forma, come ad esempio la lunghezza del terminale maschio e il design dell'impugnatura
- la tensione massima e la tensione minima che sono in grado di testare.
Cacciaviti cercafase elettronici
I cercafase elettronici rappresentano un'evoluzione significativa rispetto ai tradizionali cercafase. Questi strumenti sono progettati specificamente per il rilevamento di tensione elettrica in circuiti elettronici, garantendo la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione o riparazione.
Il funzionamento di un cercafase elettronico si basa su un principio di rilevamento non invasivo. Invece di utilizzare una luce o un segnale sonoro come nei cercafase tradizionali, questi dispositivi sfruttano un sensore capacitivo o elettromagnetico per individuare la presenza di tensione elettrica.
Quando il cacciavite cercafase elettronico viene avvicinato a un conduttore sotto tensione, il sensore rileva l'energia elettrica circostante e genera un segnale visivo o acustico per avvisare l'utente. Questo rende l'individuazione della tensione più precisa e sicura rispetto ai cercafase convenzionali.
Link consigliati
- Tester di tensione e campo magnetico senza contatto
- Cacciavite cercafase Usag
- Cacciavite cercafase Wera
- Cacciavite cercafase Gedore, indicatore Campo magnetico, tensione
- Cacciavite cercafase Facom, lungo 140 mm, lama da 65 mm
- Cacciavite cercafase Teng Tools, lungo 145 mm, lama da 70 mm
- Rilevatore di tensione senza contatto Fluke, CAT IV
- Cacciavite con analizzatore di rete SAM