Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente

    Set di punte per trapano

    I set di punte per trapano sono strumenti ideali per poter svolgere ogni applicazione di foratura.

    Come riconoscere le punte del trapano

    • Punta elicoidale - Il tipo più comune di punta da trapano e ideale per la foratura di legno, plastica e metalli. Generalmente realizzata in HSS e adatta per attività fai da te generica, nonché per applicazioni professionali come manutenzione e ingegneria.
    • Punta per muratura - Le punte TCT sono ideali per la foratura di mattoni, blocchi, pietra e malta e sono più comunemente utilizzate nel settore delle costruzioni, con un utensile elettrico a percussione per risultati più efficaci.
    • Punta SDS - Dotata di un codolo speciale che si inserisce nel mandrino di un utensile elettrico SDS. Il sistema offre risultati più efficienti e uno standard più elevato rispetto a un trapano a martello standard in applicazioni con calcestruzzo e altri materiali duri.

    Che punta da trapano usare a seconda dei materiali da forare

    • Acciaio al carbonio - Questo materiale fornisce una punta con maggiore durata e durezza. L'acciaio al carbonio è in grado di resistere a temperature elevate ed è più adatto per materiali più duri
    • HSS (acciaio ad alta velocità) - L'HSS può resistere a temperature più elevate senza compromettere la durezza della punta ed è in grado di tagliare più velocemente con maggiore precisione ed efficienza
    • Acciaio al cobalto - Il contenuto di cobalto aumenta la forza della punta e la resistenza al calore e all'attrito, per materiali più difficili
    • Acciaio per utensili con carburo di tungsteno - Il TCT offre una maggiore durata utile per la punta, consentendo al contempo una maggiore stabilità e solidità. Resiste ad applicazioni di foratura più rigorose
    • Ossido nero - Rivestimento economico che previene la corrosione e aumenta la riduzione delle sollecitazioni sulla punta. Inoltre, aiuta a trattenere più a lungo i lubrificanti da foratura ed è più adatto per la foratura di ferro e acciaio
    • Ossido di bronzo - Questo rivestimento aumenta l'eliminazione delle sollecitazioni della punta. Normalmente viene utilizzato da solo in modo che sia facile identificare l'acciaio al cobalto. Può essere utilizzato anche con ossido nero per identificare meglio i gradi più elevati di HSS
    • Nitrato di titanio - Questo rivestimento aumenta la durezza della punta, fornendo al contempo una barriera termica per le applicazioni ad alto attrito. Si tratta di un rivestimento più costoso di altri, ma aiuta ad aumentare i tassi di produzione e la durata dell'utensile. Le punte da trapano con rivestimento TiN sono ideali per la foratura di materiali più ostinati come ferro, acciaio, alluminio e altri.

    Come affilare le punte del trapano

    Due modi comuni per affilare le punte da trapano sono l'uso di un affilatore per punte o una smerigliatrice da banco.

    Se non si ha molta esperienza nell'affilare le punte da trapano, o se si vuole semplicemente accelerare il processo, si può optare per un affilatore.

    Gli affila punte da trapano possono essere utilizzati con molti tipi di punte. La maggior parte degli affilatori ha un morsetto o un mandrino che trattiene la punta, la quale viene inserita nell'affilatoio.

    2 di 2
    Risultati per pagina

    Ricerche popolari