- Pubblicato il 3 gen 2023
- Ultima modifica 6 set 2023
- 10 min
Guida alla foratura dei supporti per un corretto fissaggio
Cosa rende una punta per legno così diversa da una punta per muratura? E perché è così importante utilizzare il giusto tipo di tasselli a muro? Questa guida risponde a queste e altre domande sulla foratura.

Il tipo di trapano da utilizzare per forare un supporto dipende da diversi fattori:
- il materiale da perforare (supporto),
- il tipo di foro che si vuole realizzare,
- la dimensione del foro (profondità e diametro).

Come selezionare la punta corretta in base al supporto
In generale, i trapani possono essere suddivisi in trapani per metallo, trapani per legno, trapani per muratura/calcestruzzo e trapani multiuso. La maggior parte delle punte ha una forma a spirale, che aiuta a rimuovere il materiale perforato dal foro.

La punta corretta per metallo o alluminio
Se si sta forando ferro, acciaio, rame, ottone o alluminio, è meglio usare una punta da trapano progettata appositamente per il metallo. Queste punte sono generalmente realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS) e sono a forma di cono nella parte superiore.
- Per evitare che la punta del trapano si usuri ad esempio per via della perforazione a una velocità troppo elevata o con troppa pressione, si può provare a utilizzare un fluido di perforazione o olio da taglio.
- È anche possibile rimuovere il trapano dal foro a intervalli regolari, per lasciarlo raffreddare leggermente.
La punta corretta per il legno
Pannelli in legno tenero o duro, truciolare, compensato o MDF richiedono preferibilmente una punta elicoidale per legno. Un ausilio per il centraggio consente di posizionare il trapano con precisione. Le punte coniche aiutano a non strappare il supporto.
La punta corretta per pietra o cemento
Una punta per muratura o cemento è l'opzione ideale per forare materiali molto duri come cemento, pietra naturale o granito. È realizzata in metallo duro, in genere acciaio per utensili o carbonio.
La punta corretta per piastrelle
Per forare piastrelle di densità da morbida a media, è possibile utilizzare una speciale punta per piastrelle con punta in metallo duro rettificata al diamante.
- Per evitare che il trapano scivoli via dalla superficie, si può provare prima ad attaccare del nastro adesivo sulle piastrelle e poi a praticare il foro.
- Per non rompere le piastrelle, è importante applicare la giusta quantità di pressione: moderata per iniziare a praticare il foro, da leggera a molto leggera mentre si procede.
La punta corretta per altri materiali
Per forare plastica e una vasta gamma di altri materiali, esistono punte multiuso ideali per forare supporti misti. Ad esempio le ante di armadi che possono anche contenere elementi/infissi in metallo. Sono adatte per l'uso materiali multistrato, mattoni, piastrelle e alluminio.
Nel catalogo RS online è possibile trovare queste soluzioni di fissaggio, adatte a tutti i tipi di supporto, come i tasselli Fischer Fixings SX universali in nylon con relativo fissaggio connettore in nylon.
- Ove possibile, è sempre meglio utilizzare la punta speciale per il tipo specifico di materiale perché questa è sviluppata appositamente per il supporto in questione.
- È possibile utilizzare una punta per trapano a gradino per praticare fori in modo rapido e preciso in metalli non ferrosi, lamiera d'acciaio e plastica. Grazie ai diversi diametri della punta, è possibile praticare fori da 4 a 20 mm.
- Per forare con precisione usare un ausilio per il centraggio.
Come selezionare il tipo di trapano
In base alle considerazioni precedenti considerazioni come tipologia di utensile si può considerare un trapano avvitatore, a percussione o rotante.

- I trapani avvitatori. Possono essere utilizzati per guidare o allentare le viti ma anche praticare fori con coppia e numero di giri aumentati. Inserendo un trapano o una punta per cacciavite nel mandrino regolabile, è infatti possibile impostare questo trapano per molte attività diverse, tra cui: praticare fori nel legno, plastica o metallo, fissare una cornice a una parete o assemblare un progetto fai-da-te. Come regola generale per la perforazione, minore è la velocità e maggiore sarà la coppia. Questo è un ottimo sistema per avvitare viti più grandi.
- Trapani a percussione. Sono dotati di un ingranaggio interno che spinge il mandrino avanti e indietro, permettendo alla punta del trapano di penetrare superfici dure durante la perforazione. Un trapano a percussione è perfetto per la muratura leggera e per praticare fori in mattoni, malta e blocchi di cemento ma può anche gestire il foro occasionale nel calcestruzzo colato. Sia le varianti elettriche che quelle cordless possono in genere essere impostate per alternare le modalità di avvitamento, perforazione e perforazione a percussione. Quando si lavora con la muratura, i trapani a percussione sono più efficaci ad alte velocità: assicurarsi quindi di premere completamente il grilletto della velocità durante la perforazione e di liberare regolarmente i fori dai detriti.
- Trapani a percussione rotanti. Sono potenti strumenti di solito costituiti da una combinazione dei diversi tipi di trapano in un'unica unità. In questo modo possono perforare la maggior parte dei materiali. Ad esempio perforano legno, plastica e metallo con la modalità di perforazione mentre forano la muratura utilizzando la funzione di perforazione a percussione. In genere i trapani a percussione rotanti non includono una modalità di avvitamento ma presentano una funzione di scalpellatura che arresta la rotazione dell'accessorio collegato e pulsa solo dentro e fuori. Questa modalità è ideale per applicazioni come rimuovere piastrelle da pareti o pavimenti. I trapani a percussione rotanti sono progettati specificamente per i materiali in muratura, quindi non è necessario che funzionino a velocità elevate
Come scegliere la misura corretta della punta del trapano
Il diametro della punta del trapano dipende da quanto è grande il foro che si vuole praticare. La maggior parte delle punte hanno diametri compresi tra 1 mm e 20 mm.
Si può anche determinare la dimensione della punta del trapano in base alle viti che si desidera utilizzare:
- Il diametro del foro praticato dovrebbe essere leggermente inferiore al diametro della vite. Ad esempio, se si usa una vite da 3.5 mm, la punta da trapano adatta è quella con diametro di 3 mm.
- Se oltre alle viti si usano tasselli da parete, la punta del trapano e i tasselli devono avere lo stesso diametro.
Il diametro della punta del trapano e il materiale su cui si desidera utilizzarla determineranno anche la velocità del trapano. Per scegliere la corretta velocità di foratura:
- Piccolo diametro della punta: alta velocità
- Grande diametro della punta: bassa velocità
- Materiale morbido: alta velocità
- Materiale duro: bassa velocità
Tipi di perforazione e lunghezza della perforazione
A volte è necessario praticare tipi speciali di fori o perforare materiali insoliti. Qualunque sia l'esigenza, esistono punte da trapano e sistemi di fissaggio idonei.
I fori effettuabili possono essere:
- passanti
- ciechi
- profondi
1. Fori passanti
Se è necessario perforare completamente un materiale, occorre fare un foro passante: in tal caso la punta del trapano dovrebbe essere più lunga dello spessore del materiale.
2. Fori ciechi e fori profondi
Quando non si vuole perforare completamente un materiale, ad esempio per creare fori invisibili per fissare un appendiabiti, il foro viene detto cieco. Nel supporto in legno, si può usare una punta elicoidale per legno più corta dello spessore del materiale.
3. Fori profondi
I fori profondi sono simili ai fori ciechi ma almeno cinque volte più profondi del diametro della punta. Si tratta del tipo di foratura più comune per montare qualcosa sul soffitto o sulla parete.
Come determinare la profondità del foro
Se non si sa quanto in profondità perforare un muro ci si può basare sugli ancoraggi a parete che si desidera utilizzare.
Come regola generale, è possibile utilizzare questa formula per determinare la profondità del foro: lunghezza del tassello + 10 mm.
Questo permette di nascondere completamente l'ancoraggio dalla vista.
Se non si utilizzano tasselli, usare la lunghezza e il diametro delle viti per determinare la lunghezza della punta del trapano necessaria, oltre che la profondità e il diametro del foro.
Scegliere il corretto ancoraggio a muro
Per garantire che gli elementi da fissare rimangano saldamente attaccati al muro è importante utilizzare i tasselli giusti. E vale la stessa regola delle punte da trapano: il sistema di ancoraggio deve adattarsi bene al materiale che si vuole perforare.
Dimensione dell'ancoraggio
La dimensione dell'ancoraggio da utilizzare dipenderà dalla dimensione del foro che si sta praticando.
Ad esempio, se si è utilizzata una punta da trapano da 6 mm, è opportuno utilizzare un tassello della stessa misura. Le viti dovrebbero quindi avere un diametro leggermente inferiore di circa 4–5 mm.
La confezione dell'ancoraggio a parete di solito specifica la lunghezza e il diametro delle viti da utilizzare.
- In generale, una vite dovrebbe essere sempre leggermente più lunga del tassello per garantire che sporga dal muro.
- Più lunga è un'ancora, maggiore è il carico che può sopportare. Quindi, maggiore è il carico, più lunga dovrebbe essere una vite rispetto all'ancoraggio.
- A seconda del carico la vite può essere più lunga, in un intervallo tra 3 mm (basso carico) e 16 mm (alto carico).
Pulizia del foro
Pulire il foro praticato prima di inserire l'ancora. Ad esempio, è possibile utilizzare un aspirapolvere portatile per rimuovere polvere o residui di perforazione.
Un tassello per ogni supporto
Le pareti possono essere realizzate in cemento, mattoni o pannelli (come cartongesso). Per ognuno di questi supporti vi è il tassello adatto.
Ecco quali utilizzare:
Calcestruzzo normale o leggero
Il cemento è un materiale ideale per fissare o appendere oggetti. I tasselli lunghi realizzati in plastica e soluzioni chimiche come la malta liquida o gli ancoranti chimici Fischer, con la giusta attrezzatura, sono particolarmente adatti a questo tipo di supporto.
Tali sistemi di fissaggio si espandono man mano che la vite viene serrata, assicurando un saldo ancoraggio alla parete. Nel catalogo RS online sono disponibili i tasselli Fischer specifici per calcestruzzo.
Muratura (mattone pieno)
Per le pareti in mattoni pieni (ad es. arenaria calcarea o mattoni in argilla), è possibile utilizzare quasi tutti i tasselli in plastica.
Muratura (mattone forato)
Se le pareti sono realizzate in mattoni forati (simili ai mattoni pieni, ma con cavità uniformemente distanziate), è possibile provare a utilizzare tasselli che colmino le cavità o le riempiano. I tasselli con malta liquida sono l'ideale, così come i tasselli in plastica che si espandono.
Pannelli
Per le pareti in cartongesso è possibile utilizzare uno speciale tassello per cartongesso a forma di spirale in metallo o plastica. A differenza degli ancoraggi standard, questo non si espande. Si possono anche usare tasselli cavi in plastica o metallo. Nel catalogo RS online sono disponibili gli speciali tasselli Fischer per cartongesso e intercapedini.
Pareti cave
Per ottenere i migliori risultati con i muri a secco è necessario utilizzare un ancoraggio per cartongesso o uno speciale ancoraggio a muro cavo in plastica e metallo. Quest'ultimo è adatto per l'uso con cavità di diverse dimensioni e ha un'ottima tenuta. Un'altra opzione è utilizzare un'ancora universale che si espande dietro pannelli e cavità.
Pareti a bassa resistenza
Se il supporto è molto morbido e sottile, potrebbe essere utile ridurre di un millimetro il foro praticato rispetto all'ancoraggio, in modo che risulti ancora più saldo.
Prodotti correlati:
Tassello basculante Fischer Fixings
Leva in nylon fischer DUOTEC 12 Levetta in nylon facile da installare per carichi elevati in tutti i materiali di costruzione dei pannelli
Kit di fissaggio per fori Fischer
Set di tasselli Fischer Set comprendente tasselli SX e DX, 290 pezzi nel totale
Fissaggi per telai Fischer Fixings
Pre-assemblate L'installazione rapida fa risparmiare tempo Ideali per l'installazione in serie
Pistola sigillante Fischer Fixings
Design solido e durevole Manico ergonomico Regolazione infinitamente variabile dell'applicazione della schiuma. Adattatore adatto per tutti i sistemi comunemente disponibili.