- Pubblicato il 9 feb 2023
- Ultima modifica 29 ago 2023
- 6 min
Come usare morsetti per il legno e altri usi
Il serraggio delle parti in lavorazione è un aspetto importante nella carpenteria, per questo ti proponiamo una guida dedicata all’uso dei morsetti e delle morse.

Il compito delle morse da banco è di tenere strette le parti in lavorazione perché restino ferme al loro posto. Può sembrare banale, ma utilizzare un numero insufficiente di morse mette a repentaglio la buona riuscita della lavorazione; peggio ancora, usare dispositivi non a norma o di scarsa qualità è una minaccia all’incolumità dell’operatore.
Se la destinazione d’uso delle morse è perfettamente chiara, per i morsetti non si può dire altrettanto. I morsetti da falegname, ad esempio, sono utilizzati nelle falegnamerie e da chiunque lavora il legno, ma i morsetti metallici per batterie sono completamente diversi dagli altri, e rappresentano una componente importante per la connessione di dispositivi elettronici all’alimentazione.
In questa guida ti offriamo una panoramica ampia e completa sulle tipologie di morse e morsetti, tra cui i morsetti a molla e quelli utilizzati per il serraggio di tubi e profilati (blocchi a V). Scoprirai quali sono i rispettivi campi di impiego e come realizzare delle versioni fai da te.
Campi di impiego dei morsetti e delle morse
Morse e morsetti sono attrezzi da lavoro complementari, eppure i campi d’impiego possono variare notevolmente in base alle rispettive caratteristiche. Le morse trovano posto nelle falegnamerie e nelle officine meccaniche e di carpenteria, mentre i morsetti sono impiegati in particolare nella lavorazione di piccole parti in legno.
Vediamo nello specifico i campi di impiego di morse e morsetti.
- Morsa: è un utensile da banco, a cui va fissato in modo permanente prima dell’utilizzo. Serve a bloccare pezzi in metallo o in legno durante la lavorazione. Le morse per legno e le morse per i metalli si differenziano in particolare per la forza esercitata sul pezzo, ma anche per tipologia. Esistono almeno tre tipi di morse per metalli: a cerniera, a gambo e parallele. In elettronica ed elettrotecnica, invece, si utilizza la morsa per circuiti stampati.
- Morsetto: è un utensile mobile e facile da trasportare, utilizzato in carpenteria per serrare un pezzo o per tenere insieme due o più parti di legno (ad esempio, da incollare). Come vedremo, esistono diversi tipi di morsetti da falegname. Nell’elettrotecnica i morsetti consentono di collegare un conduttore di elettricità a un sostegno oppure a un altro conduttore. Il collegamento avviene per pressione, come nel caso dei morsetti per batteria usati nei mezzi di trasporto.
RS presenta un’ampia gamma di morse per tutti i campi di impiego: morse da banco, morse per circuiti stampati, morse per fresatura, morse per trapano e tante altre versioni.

Tipi di morsetti da falegname professionali: quale scegliere
In commercio sono disponibili morsetti da falegname progettati in forme e dimensioni diverse per assolvere compiti complementari, come il morsetto ad angolo utilizzato per realizzare cornici.
I morsetti per il legno si possono classificare anche in base al materiale usato per la loro realizzazione. Alcuni sono prodotti con materiali plastici o resina, altri in metallo oppure unendo differenti materiali quali plastica e metallo.
Quali morsetti da falegname dovresti scegliere per la tua officina o falegnameria? Il consiglio è di partire dal materiale di cui sono fatti. In alcuni casi, i morsetti metallici sono da preferire ai morsetti in plastica; in alternativa, potresti puntare su quelli in resina, di ottima fattura e resistenti.
Tra i tipi di morsetti da falegname che non dovrebbero mancare nella tua cassetta porta attrezzi, troviamo il morsetto a G realizzato in ghisa e adatto a ogni lavorazione del legno.
Il morsetto a vite è indicato negli impieghi pesanti, quando occorre lavorare su travi in legno o su parti in legno di elevato spessore.
Il morsetto a ginocchiera risulta particolarmente indicato nella realizzazione di lavorazioni di precisione, come le incisioni sul legno. Questi dispositivi trasmettono una notevole forza di bloccaggio al pezzo, assicurando la tranquillità necessaria per portare a termine la lavorazione.
Come costruire dei morsetti da falegname
È possibile costruire dei morsetti da falegname fai da te? In linea di principio sì, ma è importante sapere che la loro realizzazione richiede attrezzatura da fabbro, poiché la fabbricazione di morsetti da falegname in metallo presuppone necessariamente l’impiego di parti metalliche.
Realizzare dei morsetti in metallo può richiedere anche l’uso della saldatrice, o la disponibilità di seghe da taglio dotate di dischi per il taglio del ferro.
Tutt’altra cosa è realizzare i morsetti utilizzando il legno. Dei pratici morsetti fabbricati in legno richiedono un impegno minore e possono essere prodotti con legno di scarto della tua falegnameria. In aggiunta, ti servono delle barre in ferro filettate e dei dadi per bloccare le parti fisse e in movimento dei morsetti fai da te.
Se sei fortemente intenzionato a voler realizzare morsetti per il legno fai da te, RS offre molti accessori per morsetti e morse, tra cui mandrini, alberini, piedini girevoli e ganasce di presa in fibra Irwin Record.
Tipi di morsetti a molla in metallo
I morsetti a molla possono assolvere a più funzioni, tanto da essere impiegati sia nelle officine di carpenteria leggera e nelle falegnamerie, che nel bricolage.
I morsetti a molla in resina garantiscono un buon serraggio e una maggiore durata rispetto ai morsetti realizzati con materiali plastici. Sono particolarmente indicati per i lavori artigianali e di carpenteria leggera.
I morsetti a molla in metallo stampato sono adatti agli impieghi pesanti. Le versioni migliori sono dotate di impugnatura antiscivolo per garantire la sicurezza dell’operatore.
Un utensile che non può mancare nelle officine dove si lavorano profilati e tubi sono i blocchi a V; la loro speciale conformazione con scanalatura a V nella parte superiore garantisce una presa salda e una maggiore sicurezza dell’operatore. Le versioni magnetizzate possono mantenere i tubi in posizione verticale e orizzontale, aspetto che le rende più versatili.

Morsetti per batteria: come collegare e manutenzione
I connettori per batteria, o morsetti per batteria, sono uno speciale dispositivo di serraggio realizzato in metalli altamente conduttori. L’elevata qualità di questi connettori garantisce stabilità nell’elettronica, ma alcuni fattori come l’ossidazione possono mettere a rischio il passaggio di corrente assicurato dal cablaggio.
I morsetti per batteria assumono varie forme in funzione dell’impiego. Il morsetto per batteria tipo 2 è progettato per le batterie dei veicoli, mentre il connettore Tamiya è noto per il suo utilizzo con le batterie NiMH. Il connettore Molex Picoblade, invece, è un piccolo connettore a 2 pin, ideale per le batterie dei micro droni.
Per collegare i morsetti della batteria a quest’ultima, dovrai fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore della batteria e utilizzare quelli compatibili con l’elettronica da alimentare.
Durante l’ispezione di manutenzione del morsetto potresti riscontrare una patina dovuta all’ossidazione. Puoi intervenire con un prodotto come il pulitore per contatti elettrici WD-40 che scioglie l’ossido e protegge le parti metalliche dalla corrosione e dalla ruggine.
Se hai la necessità di comprare morsetti elettrici che garantiscono una resa ottimale, RS ti offre un vasto assortimento di connettori per batterie adatti per tutti gli impieghi professionali e industriali.
Conclusione
Morse e morsetti sono utensili complementari che non dovrebbero mancare nella tua falegnameria o nella tua officina. Dovrai, però, scegliere i tipi di morsetti e morse che meglio si adattano alla tua attività lavorativa.
RS ti facilita il compito e mette a tua disposizione un ampio assortimento di morsetti per la carpenteria leggera, come le lavorazioni del metallo, e per l’elettrotecnica specializzata.
Potrebbe interessarti:
Morsetti
I morsetti sono utensili progettati per tenere gli oggetti in posizione mentre il lavoro è in funzione.
Accessori per morsetti e morse
Tutto ciò che ti serve quando utilizzi un morsetto o una morsa.
Blocchi a V
I blocchi a V sono utensili progettati per fissare e trattenere oggetti, solitamente aste o tubi, per operazioni di foratura o taglio.