Cercato recentemente
      • Pubblicato il 1 set 2023
      • Ultima modifica 1 set 2023
    • 3 min

    Aumentare l'efficienza dell'imballaggio con le valvole proporzionali pneumatiche

    Cos'è la tecnologia proporzionale? Scopriamo come le valvole pneumatiche hanno impattato sulle soluzioni di imballaggio, palettizzazione e movimentazione.

    Aumentare l'efficienza dell'imballaggio con le valvole proporzionali pneumatiche

    Secondo Michael Ruf, vicedirettore generale di Transnova Ruf, la loro azienda si distingue dagli altri produttori di macchine per l'imballaggio grazie al loro concetto di progettazione su misura. Incorporando tecnologie di controllo e robotiche all'avanguardia con la tecnologia di automazione pneumatica di Festo, in particolare la tecnologia proporzionale delle valvole su manifold, Transnova Ruf crea soluzioni di imballaggio, palettizzazione e movimentazione su misura, basate su robot.

    A differenza dei produttori che si affidano a macchinari standard con catene per far scorrere, impilare e ordinare, Transnova Ruf sviluppa sistemi compatti che risparmiano spazio, sono energeticamente efficienti e presentano una grande densità di potenza, oltre a poter cambiare rapidamente il formato. Questo approccio innovativo consente all'azienda di fornire annualmente oltre 100 linee di imballaggio “chiavi in mano” personalizzate, specializzandosi nella selezione, imballaggio e pallettizzazione. Le loro soluzioni sono appositamente progettate per soddisfare le esigenze dei clienti e coprono l'intera catena di processo per l'imballaggio finale, con una crescita annuale a due cifre.

    L’approccio ai sistemi micro-modulari

    Michael Ruf sottolinea che Transnova Ruf si è allontanata da un approccio di programmazione rigido per abbracciare la micro-modularità. Questo concetto consente la produzione di soluzioni precedentemente impensabili, simili alla costruzione con i set Lego. I micro-moduli, agendo come elementi funzionali, vengono utilizzati per configurare il sistema in base alle specifiche individuali del cliente. Ogni modulo ha un modello CAD corrispondente con hardware e software, che vengono combinati per creare una soluzione di imballaggio personalizzata.

    Questo approccio di progettazione su misura offre un vantaggio competitivo e consente l'integrazione senza soluzione di continuità di circa 200 robot all'anno, offrendo maggiore flessibilità, movimentazione migliorata e cambi di formato più rapidi. L'azienda si rivolge a diverse esigenze dei clienti, che vanno dalle pile a bottone e ai salumi fino a sacche per flebo, frigoriferi, armadi di controllo e vari prodotti provenienti dalle industrie alimentari, cosmetiche, non alimentari, chimiche, medicali e farmaceutiche.

    Sfruttare la tecnologia proporzionale delle valvole pneumatiche

    Per soddisfare la domanda di sistemi di produzione economici e in grado di gestire frequenti cambi di prodotto e formato, Transnova Ruf utilizza la tecnologia di automazione pneumatica. Le celle di imballaggio e pallettizzazione presentano moduli di presa dotati di tecnologia a vuoto, azionamenti pneumatici, pinze e valvole manifold. Un componente fondamentale è il regolatore di pressione proporzionale integrato nel manifold CPX/MPA, posizionato strategicamente per fornire un controllo preciso della pressione esattamente dove è necessario. Ulrich Sixt, Product Manager di Festo, spiega che i regolatori di pressione proporzionale VPPM garantiscono una presa sicura sull'imballaggio senza deformazioni o danni, con fattori come il riempimento, la densità di imballaggio e il peso che influenzano la pressione di presa.

    La tecnologia proporzionale del sistema consente aggiustamenti in tempo reale, fondamentali per la gestione di oltre 100 diversi formati. Transnova Ruf utilizza il software SIMPLO, sviluppato internamente, che consente agli operatori delle macchine, anche senza competenze di programmazione, di creare nuovi schemi di pallettizzazione ed importarli senza problemi nel sistema di controllo del robot durante la produzione in tempo reale, garantendo un controllo di precisione e ripetibilità.

    Diagnostica e manutenzione remota dei regolatori VPPM

    La diagnostica e la manutenzione remota svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare l’efficienza di funzionamento dei regolatori di pressione proporzionale VPPM, che sono integrati nel manifold CPX/MPA. Questi regolatori dispongono di ingressi e uscite analogici e digitali, che consentono un controllo e un monitoraggio precisi di sezioni di processo specifiche.

    Collegando il CPX a Internet, si ottiene un accesso online che consente di recuperare i dati diagnostici. Questa capacità consente di identificare rapidamente le esigenze di manutenzione, determinando se il problema può essere risolto facilmente o, in rari casi, se è necessaria la sostituzione dell'intera valvola o del manifold. Michael Ruf, con un sorriso, ha sottolineato i vantaggi di questa tecnologia per la loro azienda di medie dimensioni, in quanto consente loro di fornire un servizio eccezionale alla loro rete globale di clienti.