Cercato recentemente
      • Pubblicato il 15 nov 2022
      • Ultima modifica 6 set 2023
    • 11 min

    Smerigliatrici: una guida completa all’acquisto

    Scopri tutto ciò che ti serve sapere sui diversi tipi di smerigliatrici e su come utilizzarle in sicurezza.

    Smerigliatrici: una guida completa all’acquisto

    Guida all’acquisto delle smerigliatrici

    Note anche come smerigliatrici a disco o angolari, le smerigliatrici sono utensili elettrici portatili per l’affilatura, la lucidatura e il taglio. Sono utilizzate in diversi luoghi di lavoro e settori, tra cui la lavorazione dei metalli, l’edilizia e il soccorso di emergenza.

    L’energia elettrica necessaria per azionare la smerigliatrice può essere generata tramite motore elettrico, motore a benzina o aria compressa. La smerigliatrice manuale è quella più comune per le applicazioni pratiche.

    Per scegliere la smerigliatrice, è importante tenere conto della dimensione del disco. Le due dimensioni del disco più comuni sono 115 mm (4,5 pollici) e 230 mm (9 pollici). Le smerigliatrici con dischi più grandi sono particolarmente indicate per applicazioni pesanti, mentre quelle con dischi più piccoli sono ideali per i lavori che richiedono maggiore precisione. Inoltre, è utile tenere presente che le smerigliatrici più piccole presentano un numero di giri al minuto relativamente alto e che i dischi più piccoli si usurano anche piuttosto rapidamente.

    Al momento di acquistare una smerigliatrice, si consiglia di tenere conto dei seguenti fattori:

    • Potenza del motore
    • Fonte d'energia
    • Giri/min (RPM)
    • Dimensione dell’albero

    Diversi tipi di smerigliatrici

    Esistono tre tipologie principali di smerigliatrici, ognuna adatta a scopi specifici. È importante comprendere le differenze tra di esse per poter decidere consapevolmente quale acquistare.

    Tipi di smerigliatrici

    Smerigliatrici a batteria

    Smerigliatrici a batteria

    Le smerigliatrici a batteria sono molto comode e vengono utilizzate in vari luoghi di lavoro. Possono essere trasportate in diversi luoghi senza bisogno di avere a disposizione un collegamento a una presa di corrente. Sono particolarmente utili per eseguire attività di molatura su scale e impalcature, poiché non si corre il rischio di inciampare nel filo di alimentazione. Tuttavia, si consiglia di scegliere modelli con batterie ad alta capacità per non doversi preoccupare di trovare un collegamento alla rete elettrica.

    Smerigliatrici con filo

    Smerigliatrici con filo

    Per utilizzare le smerigliatrici con filo è necessario avere a disposizione una presa di corrente affidabile, poiché funzionano solo se collegate all’alimentazione elettrica. Questo tipo di smerigliatrice è tipicamente più leggera rispetto all’alternativa senza filo. Per un utilizzo costante in piccoli lavori di taglio, è preferibile optare per un modello con disco piccolo. È anche importante tenere conto dell'ergonomia e del livello di vibrazione della smerigliatrice scelta.

    Smerigliatrici pneumatiche

    Smerigliatrici pneumatiche

    Queste smerigliatrici offrono la combinazione ideale di prestazioni e durata e sono perfette per tagliare e sagomare pezzi in metallo. Sono utilizzate principalmente per lavori leggeri che richiedono livelli di precisione elevati. Necessitano di un collegamento a gruppi compressori adeguati, ma sono adatte a compiti di alta precisione e notevolmente più leggere rispetto ad altri modelli di smerigliatrici. Inoltre, alcune sono dotate di leve dell'acceleratore, che consentono un alto livello di controllo nell'esecuzione di attività più impegnative dal punto di vista tecnico, come la bordatura e la molatura ad alta velocità.

    Smerigliatrici a velocità variabile

    Smerigliatrici a velocità variabile

    I dischi di queste smerigliatrici possono essere impostati a velocità diverse per adattarsi a un'ampia varietà di applicazioni. Regolando il disco su una velocità particolarmente alta, è possibile eseguire lavori di alta precisione in maniera efficace. Alcuni modelli sono anche dotati di interruttori a levetta per un controllo avanzato.

    Smerigliatrici dritte

    Smerigliatrici dritte

    La ruota delle smerigliatrici dritte è posizionata a formare un angolo di 90 gradi e ciò le rende ideali per la rettifica dei bordi esterni e delle parti interne dei componenti, a seconda della mola applicata. Grazie all’angolo particolare del disco, per alcune applicazioni le smerigliatrici dritte sono più indicate di quelle angolari standard.

    Per quali applicazioni è possibile utilizzare le smerigliatrici?

    La destinazione d’uso principale delle smerigliatrici è la rettifica di grumi di saldatura, spigoli vivi e altre superfici. Ma possono essere utilizzate anche per levigare efficacemente, rimuovendo vecchie vernici, macchie e difetti del materiale. Altri usi alternativi comprendono il taglio di materiali come piastrelle in muratura, calcestruzzo e metallo.

    Tra gli usi specifici delle smerigliatrici rientrano:

    • Finitura del materiale
    • Rimozione della ruggine
    • Applicazione di una finitura opaca
    • Affilatura della lama
    • Taglio materiali
    • Situazioni di emergenza

    Come utilizzare una smerigliatrice in sicurezza

    Le smerigliatrici includono di norma una serie di caratteristiche di sicurezza per prevenire efficacemente gli infortuni. L’avvio lento è una di queste: sopprime la reazione brusca all’avvio. L’anti-contraccolpo è un’altra importante funzionalità che garantisce che il motore si spenga se la smerigliatrice rimane pericolosamente incastrata in qualche materiale. La protezione anti-riavvio assicura che rimanga spenta se si è surriscaldata o se si è spenta ma l’interruttore di accensione è rimasto posizionato su ON. Un’altra caratteristica di sicurezza è l’interruttore a levetta, o interruttore uomo morto, che garantisce che la smerigliatrice funzioni solo se tenuta con due mani ed evita qualsiasi rotazione in caso di rilascio dell’interruttore.

    Quando si utilizza una smerigliatrice, è necessario attenersi a una serie di procedure di sicurezza. Prima di tutto, indossare un set completo di dispositivi di protezione individuale, compresi maschera antipolvere, dispositivi di protezione per le orecchie e occhiali di sicurezza. L’abbigliamento di protezione deve proteggere dal contatto con eventuali scintille che potrebbero volare mentre si utilizza la smerigliatrice. In questo modo si riduce anche al minimo il rischio che l’abbigliamento prenda fuoco durante l’utilizzo della smerigliatrice.

    Prima di iniziare a utilizzare una smerigliatrice, avvisare i colleghi e chiunque sia presente sul luogo di lavoro. Inoltre, organizzare il cablaggio in modo da evitare gravi incidenti elettrici. Il disco deve essere completamente fermo prima che la smerigliatrice venga posizionata sopra a una superficie, per garantire che non giri, causando danni gravi.

    Attenersi anche alle seguenti procedure di sicurezza:

    • Accertarsi che la smerigliatrice sia spenta prima di collegarla alla corrente
    • Leggere il manuale utente e utilizzare la smerigliatrice in conformità con le istruzioni in esso riportate
    • Scegliere e utilizzare il tipo di disco adeguato per l’attività da svolgere
    • Mantenere sempre la protezione di sicurezza sulla smerigliatrice
    • Manovrare la smerigliatrice con entrambe le mani per garantirne un utilizzo sicuro
    • Ispezionare la smerigliatrice prima dell’uso e sostituire eventuali componenti, se necessario
    • Rimanere sempre concentrati e fare pause a intervalli regolari

    Come scegliere la smerigliatrice corretta

    Di norma, le operazioni che richiedono l’uso di una smerigliatrice vengono svolte in un periodo di tempo prolungato. Può essere necessario fare più passaggi sul pezzo con un piccolo utensile manuale prima di utilizzare la smerigliatrice. La durata è uno dei fattori chiave ed è necessario garantire che venga generata la quantità di corrente appropriata per l’attività da svolgere.

    Confronto tra smerigliatrici

    Per confrontare le smerigliatrici è opportuno tenere conto di alcuni fattori essenziali. Si consiglia di leggere le seguenti descrizioni prima di effettuare un acquisto.

    Dimensione del disco

    Il disco della smerigliatrice può anche essere definito testa o ruota. Sono disponibili diverse dimensioni del disco, ma 115 mm (4 ½”) e 230 mm (9”) sono tra quelle più comuni. La dimensione del disco va scelta in base all’operazione da eseguire, ma è anche necessario garantire che il disco sia compatibile con la smerigliatrice.

    Potenza della smerigliatrice

    La potenza della smerigliatrice (W) è specifica per la quantità di potenza che viene generata. Il livello di potenza richiesto dipende dalle dimensioni del disco. La potenza in ingresso di un modello con filo viene indicata in ampere (A), mentre l’ingresso corrispondente per i modelli senza filo è indicato in volt (V). L’ingresso delle smerigliatrici pneumatiche è indicato in piedi cubi al minuto e la pressione corrispondente in libbre per pollice quadrato.

    Velocità delle ruote e dei dischi

    Le smerigliatrici dotate di dischi di piccole dimensioni generano una velocità superiore rispetto alle smerigliatrici grandi. La velocità in termini di “giri al minuto” viene comunemente indicata come “velocità a vuoto” ed equivale alla rotazione più veloce quando il disco non è installato. In genere, le smerigliatrici di dimensioni medie raggiungono velocità superiori agli 8.000 giri/min, mentre quelle di grandi dimensioni funzionano a circa 6.000 giri/min. Tuttavia, la potenza delle smerigliatrici di grandi dimensioni è di gran lunga maggiore.

    Diversi tipi di ruote e dischi

    Dischi abrasivi in carburo di silicio

    Questi dischi sono realizzati appositamente per la lavorazione dei metalli. Consentono inoltre di rimuovere materiali e prevenire danni superficiali in maniera efficace. L’uso dei dischi abrasivi dovrebbe ridurre al minimo la necessità di lavorazioni successive, consentendo di risparmiare tempo nella preparazione.

    Dischi abrasivi da taglio

    Questi dischi sono realizzati appositamente per tagliare oggetti e materiali duri come barre, bulloni, tondini per cemento armato e tubazioni metalliche.

    Platorelli e dischi abrasivi

    I platorelli consentono di rimuovere la vernice vecchia efficacemente nella procedura di preparazione delle superfici. Sono adatti anche per la levigatura grossolana e fine.

    Mole e dischi abrasivi

    Le mole sono espandibili e realizzate con un composto abrasivo. Consentono di eseguire diverse operazioni di rettifica e abrasione. Le mole e gli altri tipi di abrasivi legati presentano due caratteristiche principali: i grani abrasivi che consentono un taglio efficace e il legante che combina e supporta i grani durante il processo di taglio.

    I dischi abrasivi sono adatti per il metallo e la pietra su un’ampia gamma di dimensioni delle macchine. Sono utilizzati principalmente per rimuovere materiali, ma possono essere impiegati anche per la finitura e la preparazione di superfici in pietra e metallo.

    Ruote a spazzole metalliche

    Queste ruote consentono di rimuovere efficacemente vernice e ruggine. Consentono anche di rimuovere le bave dalle superfici metalliche sgrossate.

    Mole e dischi da taglio diamantati

    Queste mole e dischi sono particolarmente indicati per tagliare calcestruzzo, piastrelle, muratura e granito. Tuttavia, è importante scegliere e utilizzare correttamente la lama a seconda della tecnica che si applica. Esistono dischi diamantati adatti al taglio a secco e a umido.

    Mole in ossido di alluminio

    Queste ruote a base di ossido sono adatte a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la lavorazione del legno e il taglio di materiali friabili come le lastre da taglio.

    Dischi lamellari e ruote

    I dischi lamellari svolgono una funzione simile a quella della spazzola metallica, ma sono dotati di lamelle anziché fili. Ciò consente di combinare efficacemente i cordoni di saldatura con il resto del metallo.

    FAQ

    Quali sono i marchi più diffusi di smerigliatrici?

    È disponibile un'ampia varietà di smerigliatrici, con modelli adatti per scopi amatoriali e professionali. Si può scegliere tra utensili per applicazioni specifiche come taglio, lucidatura e levigatura, ma è importante scegliere la smerigliatrice più adatta all'uso previsto.

    Tra i marchi più diffusi vi sono:

    • Dewalt
    • Makita
    • Bosch
    • Hitachi
    • Black & Decker

    È possibile acquistare una smerigliatrice a batteria?

    Come accennato in precedenza, è disponibile un’ampia selezione di smerigliatrici a batteria. È possibile scegliere all’interno della nostra gamma completa di smerigliatrici per trovare il modello migliore per le proprie esigenze.

    Come si monta un nuovo disco per smerigliatrice?

    È fondamentale scollegare la smerigliatrice dalla corrente prima di montare il disco. Poi premere il pulsante di blocco del mandrino e spingere il disco finché non si fissa saldamente in posizione. Il pulsante di blocco del mandrino deve essere trattenuto mentre si rimuove la flangia di bloccaggio, che viene poi fissata in modo che la superficie piana entri in contatto diretto con il disco. Si può utilizzare una chiave per serrare e fissare saldamente la flangia.

    Che differenza c’è tra smerigliatrice e fresa a disco?

    Le smerigliatrici sono versatili e resistenti, quindi adatte per applicazioni come taglio, levigatura, lucidatura e affilatura. Al contrario, la fresa a disco è una lama da taglio di piccole dimensioni che si utilizza con una mano sola ed è adatta per applicazioni di taglio leggere. La smerigliatrice è in genere più pesante e richiede una certa forza per essere gestita, mentre la fresa a disco è più leggera e più semplice da manovrare.

    Cosa può rompere una smerigliatrice?

    Indipendentemente dalla smerigliatrice che si utilizza, si corre sempre il rischio di rompere la mola abrasiva. Tuttavia, si può ridurre al minimo questo rischio controllando i dischi, accertandosi che siano montati correttamente e seguendo le procedure di sicurezza. È anche necessario montare le mole abrasive correttamente sull’utensile corrispondente.

    Le smerigliatrici possono danneggiarsi anche a causa di un contraccolpo. Ciò può accadere se la smerigliatrice si inceppa con il materiale da tagliare o modellare ed è più probabile che si verifichi se si utilizza una mola sbagliata o se si taglia a una velocità inadeguata.

    È possibile tagliare il metallo con una smerigliatrice?

    Le smerigliatrici ad alta potenza possono tagliare qualsiasi tipo di metallo. Tuttavia, occorre prestare attenzione alle scintille volanti e agli scarti di metallo. È necessario indossare occhiali e altri tipi di dispositivi di protezione individuale durante tali operazioni di taglio.

    Quali materiali non è possibile tagliare con una smerigliatrice?

    Le smerigliatrici ad alta potenza possono tagliare la maggior parte dei materiali. Tuttavia, i materiali diamantati e multistrato presentano un livello elevato di resistenza al taglio. Utilizzare le smerigliatrici sempre in conformità con le istruzioni del produttore ed eseguire le attività di rettifica solo se si è esperti e in totale sicurezza.

    I marchi più diffusi di smerigliatrici

    Makita

    Makita

    Scopri la nostra gamma completa di smerigliatrici Makita per il taglio, la lucidatura e la molatura di un'ampia varietà di materiali.

    Guarda ora

    Bosch

    Bosch

    Scopri la nostra ampia gamma di smerigliatrici Bosch e trova il modello ideale per le tue esigenze.

    Guarda ora

    DeWALT

    DeWALT

    Acquista le smerigliatrici DeWALT con e senza cavo. Potenti e compatibili con un'ampia gamma di dischi abrasivi.

    Guarda ora