Cercato recentemente

    Segnalatori luminosi

    Il compito di un ventilatore assiale è quello di mettere in movimento una massa d'aria con un orientamento e potenza specifica al fine di favorire il processo di raffreddamento (o ventilazione).

    Maggiori informazioni nella nostra guida sui ventilatori assiali.

    Come funziona un ventilatore assiale

    Il meccanismo è costituito da un anello cilindrico passante, all'interno del quale si trova un'elica con lame ad angolo.

    Questa disposizione dei componenti permette alla ventola di intrappolare l'aria e disperderla nella direzione di installazione.

    L'assenza di forza centrifuga, non permette alla ventola di creare molta pressione.

    Quanta portata d'aria ha un ventilatore assiale

    Il flusso d'aria, o CFM, è la quantità d'aria che un ventilatore può muovere.

    Il valore dipende da alcuni fattori: il motore del ventilatore, il passo delle pale e la lunghezza e/o la forma delle pale del ventilatore.

    In definitiva ciò significa che maggiore è il CFM, più aria muove un ventilatore.

    Le metriche relative al flusso d'aria, al consumo energetico e all'efficienza del ventilatore sono elencate nelle specifiche tecniche fornite dal produttore.

    Componenti ventilatori assiali

    La parte basilare di un ventilatore a flusso assiale è il motore. Altri componenti sono i cuscinetti a sfera, le lame e i giranti.

    • La ventola ha un alloggiamento o un involucro che la protegge da danni esterni, fuoriuscite, urti, vibrazioni e così via.
    • Le eliche sono dotate di pale, da 2 a 20. Vengono costruite rispettando gli standard IP per garantire un grado di impermeabilità che deve essere tenuto in considerazione durante la fase di progettazione e installazione.
    • A seconda del tipo di cuscinetto impiegato, le ventole possono essere più o meno rumorose.

    Differenza tra ventilatore assiale e elicoidale

    Esistono tre tipi fondamentali di ventilatori assiali: a elica, assiale tubolare e assiale a palette.

    • I ventilatori elicoidali sono più comunemente utilizzati per la ventilazione o il raffreddamento della diluizione. Esempi comuni: la ventola del radiatore dell'automobile o un ventilatore da stanza indipendente.
    • I ventilatori tuboassiali e a pale assiali sono essenzialmente ventilatori ad elica realizzati per adattarsi a un condotto. Di solito sono limitati ad applicazioni di "aria pulita", come i condotti di scarico che attraversano il tetto.

    Campi di applicazione

    I ventilatori assiali vengono utilizzati a supporto di sistemi di raffreddamento di elettrodomestici, computer, robot e in genere di piccole e medie attrezzature elettroniche che richiedono un raffreddamento diretto della componentistica alla quale sono stati affiancati.

    Filtri
    Ordina per
    1 di 1
    Risultati per pagina