Sistemi CCTV
Sistemi CCTV, o sistemi televisivi a circuito chiuso, sono un contributo fondamentale a qualsiasi sistema di sicurezza. La videosorveglianza non solo può aiutare a identificare e perseguire i criminali, ma serve anche da deterrente comprovato. Sia che si tratti di proteggere la famiglia, il personale, i clienti o la vostra proprietà, CCTV è una soluzione di sicurezza estremamente efficace.
**Come funziona un sistema CCTV?**Un sistema CCTV è costituito da telecamere che si alimentano in un punto centrale, questo può essere un monitor che consente la sorveglianza in tempo reale su una particolare area o su un sistema di registrazione che consente a un visualizzatore di esaminare un incidente registrato dopo che è avvenuto.
Le telecamere motorizzate possono ruotare intorno a un campo visivo per coprire più aree e alcune telecamere telecomandate possono essere spostate dall'utente per visualizzare un'area specifica.
**Come funzionano i sistemi CCTV wireless?**Le soluzioni wireless digitali sono spesso più versatili, le telecamere wireless utilizzano un trasmettitore RF che si inserisce in un dispositivo di archiviazione offline o online (ad esempio, l'archiviazione su cloud). Ciò significa che le posizioni in cui sono installate sono limitate solo dalla gamma della loro trasmissione RF.
Poiché i sistemi di telecamere di sicurezza wireless possono utilizzare reti wi-fi convenzionali, il feed di sicurezza è accessibile da quasi tutto il mondo tramite il dispositivo smartphone.
Sistemi CCTV intelligentiCon l'avanzare della tecnologia video, anche le funzionalità dei sistemi CCTV vengono sviluppate. Le telecamere possono essere eseguite tramite software smart per registrare solo in presenza di movimento, con la riduzione al minimo del volume delle riprese registrate.
Applicazioni****Sicurezza domestica - L'accessibilità dei kit di videocamere CCTV wireless ha portato a un aumento degli impianti domestici. Le telecamere di sicurezza per uso domestico possono anche essere uno strumento utile per la cura a domicilio delle persone vulnerabili.Responsabilità pubblica - se siete responsabili della sicurezza del pubblico, è possibile che l'utente sia soggetto a richieste di indennizzo assicurativo nei confronti dell'utente. Le telecamere di sicurezza possono contribuire a verificare eventuali reclami nei confronti dell'azienda.Anti-trasgressione - Sono disponibili telecamere impermeabili e di visione notturna, è possibile una copertura completa dei locali. Non è raro che le persone impieghino telecamere di sicurezza fittizie per il beneficio di deterrenza senza costi.