Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente

    Punte per stili saldanti

    Le stazioni saldanti sono in genere dotate di stili che necessitano di punte intercambiabili, variabili in dimensione e forma a seconda del tipo di lavori di saldatura da fare.

    Le punte per saldatore possono essere usate con diverse stazioni saldanti, se sono compatibili.

    Caratteristiche delle punte per saldatura

    • Le punte per stili saldanti possono avere un angolo compreso tra 22° e 90°.
    • Sono generalmente realizzate con un nucleo in rame placcato in ferro.
    • Il rame viene usato per la trasmissione del calore mentre il ferro ne aumenta la durata. Il rame è tuttavia soggetto alla corrosione e questo rende le punte facilmente deteriorabili, soprattutto se utilizzate per una saldatura con leghe saldanti senza piombo.

    Tipi di punte

    La maggior parte dei saldatori è dotata di punte di ricambio con forme diverse per consentire più applicazioni e vari gradi di precisione.

    Ad esempio, le punte coniche si usano per effettuare lavori di elettronica di precisione.

    Le forme comuni di punta includono:

    • Smussata (a zoccolo)
    • A lama
    • Conica
    • Tonda
    • A Scalpello
    • Piramidale

    Come scegliere le punte per il saldatore 

    Uno degli aspetti più critici della scelta di una punta di saldatura è che sia della dimensione corretta per il lavoro previsto.

    • Una piccola punta non è efficace nel trasmettere calore e rischia di generare giunti di saldatura deboli.
    • Una punta troppo grande, può trasferire troppo calore, danneggiando sia il pad che la parte.

    Le punte ideali sono costruite per adattarsi e funzionare con la propria attrezzatura di lavoro.

    Come pulire la punta del saldatore

    L'ossidazione avviene con tutti i tipi di leghe saldanti ma è più frequente con quelle senza piombo, specialmente per lavori di elettronica.

    Quando una punta si ossida, il trasferimento del calore si arresta e ciò rende difficile la saldatura.

    Questo è il motivo per cui è importante pulire le punte.

    • Se la punta è ossidata, si può usare un attivatore della punta, capace di rompere lo strato di ossido.
    • Una volta pulita e rinfrescata, la punta si stagna nuovamente per proteggerla dall'ossidazione.
    • Per pulire le punte, è anche possibile usare lana d'ottone (meno abrasiva) o lana d'acciaio inossidabile (più abrasiva).
    • Evitare l'uso di una spugna poiché così facendo si porta rapidamente la punta ad un ciclo caldo e freddo. Se si esegue questa operazione ripetutamente, il metallo si danneggia.

    Temperatura di esercizio

    • Mettere le punte di saldatura a temperature eccessive ridurrà la loro durata.
    • La temperatura della punta diminuisce man mano che aumenta l'uso del saldatore.
    • Non aumentare la temperatura per compensarne il calo, poiché ciò ridurrà la durata della punta del saldatore.
    • Se non si sta usando attivamente il saldatore, spegnerlo o impostarlo a una bassa temperatura "inattiva" , in modo da massimizzare la durata della punta.
    Risultati per pagina

    Ricerche popolari