- Pubblicato il 26 mag 2023
- Ultima modifica 29 ago 2023
- 6 min
Cosa sono i semiconduttori e quali sono i campi di applicazione industriali
I materiali semiconduttori sono alla base dei circuiti integrati, a loro volta fondamentali per qualsiasi componente elettronico. Scopri in breve come funzionano i semiconduttori e quali sono i campi di applicazione industriali.
La scoperta dei materiali semiconduttori è alla base di innovazioni tecnologiche di cui oggi ci serviamo e di cui non potremmo fare a meno, non solo computer ed elettrodomestici. I semiconduttori presenti nelle nostre auto garantiscono la nostra sicurezza e il comfort durante il viaggio. Anche i LED, che utilizziamo sempre più per illuminare gli ambienti, sono composti da sottili strati di materiale semiconduttore.
I semiconduttori sono presenti anche nel settore industriale nel quale lavori, qualunque esso sia. Si trovano nei circuiti dei macchinari atti alla produzione di beni, come gli apparati di videosorveglianza delle fabbriche e le stampanti 3D.
Scopri in breve cosa sono i semiconduttori, quali sono i materiali semiconduttori più utilizzati nell’industria e quanti tipi di semiconduttori esistono in commercio.
Cosa sono i semiconduttori e a cosa servono
Alla base dell’evoluzione dell’elettronica troviamo i semiconduttori, materiali di natura cristallina che hanno la caratteristica di condurre elettricità a livelli intermedi rispetto a un materiale conduttore o a un materiale isolante.
A differenza dei metalli, infatti, i semiconduttori mantengono la loro capacità di resistenza all’attraversamento di corrente a temperature ordinarie e comportandosi come conduttori all’aumentare di queste ultime. La resistività di un semiconduttore si calcola in Ohm e solitamente viene rilevata alla temperatura di 20°C. Questo perché, se la temperatura dovesse salire, il materiale perderebbe la sua capacità di “semiconduttività”, diventando un conduttore.
Grazie alla loro resistività i semiconduttori servono in ogni apparato elettronico oggi progettato: nell’elettronica delle auto, nei dispositivi di telecomunicazione, ma anche negli apparecchi per la diffusione del suono.
Per realizzare i semiconduttori in campo elettronico vengono utilizzati diversi tipi di materiali. Alcuni di questi richiedono il “drogaggio” affinché possano comportarsi come semiconduttori. Il drogaggio dei semiconduttori serve a dare resistività al materiale attraversato dalla corrente.
Come si realizza il drogaggio di un semiconduttore?
Vediamo ora come si realizza il drogaggio di un semiconduttore. Il drogaggio si ottiene aggiungendo al livello atomico di un materiale puro delle impurezze che ostacolano il transito della corrente aumentando la resistività. Tra le impurezze più utilizzate nel drogaggio dei semiconduttori troviamo il fosforo, l’arsenico, il gallio.
Sono due i maggiori tipi di drogaggio applicati ai semiconduttori.
Drogaggio con atomi trivalenti (o atomi accettori), che serve per provocare un aumento delle lacune, meglio conosciuto come drogaggio di tipo p. Per il drogaggio si utilizzano atomi di alluminio, boro, gallio o indio.
Drogaggio con atomi pentavalenti (o atomi donatori), che serve per provocare un aumento degli elettroni ed è chiamato drogaggio di tipo n. Per il drogaggio pentavalente si utilizzano atomi di fosforo e antimonio.
Il drogaggio può essere utilizzato anche su materiali isolanti con l’aggiunta di materiali conduttori, allo scopo di aumentare la conduttività per trasformarli in semiconduttori.
Un esempio di semiconduttori drogati lo troviamo nei circuiti integrati logici, comunemente utilizzati nelle applicazioni di progettazione di apparati elettronici.

Quali sono i materiali semiconduttori più usati e quali i più noti
Prima di spiegare quali sono i materiali più usati per fabbricare semiconduttori, cerchiamo di capire cosa sono i materiali semiconduttori.
I materiali semiconduttori presentano caratteristiche di conducibilità intermedia tra i due estremi, rappresentati da una parte dai “buoni conduttori”, come il rame, e dall’altra dai “buoni isolanti”, come il quarzo.
I materiali semiconduttori, quindi, possono essere attraversati dalla corrente, ma in una maniera che ne permetta la gestione del flusso di cariche elettriche che li attraversano.
Tra i materiali di cui possiamo controllare la conducibilità abbiamo:
- Silicio;
- Germanio;
- Arseniuro di gallio;
- Antimonio.
Questi sono i materiali semiconduttori più utilizzati nella tecnologia elettronica, ma è diffuso anche l’uso di leghe, come quelle di antimonio e piombo oppure l’utilizzo di ossido di rame, carburo di silicio e il solfuro di piombo.
Per quanto riguarda i materiali semiconduttori più noti, essi sono sicuramente il silicio (con una resistività ohmica 2,3 109) e il germanio (con una resistività ohmica 6 103).
Quanti tipi di semiconduttori esistono?
Per quanto riguarda i tipi di semiconduttori esistenti è bene differenziarli per categorie, poiché l’evoluzione tecnologica è costante e favorisce la nascita di sempre nuovi semiconduttori per soddisfare i vari campi di impiego.
In linea di principio, quindi, possiamo suddividere i semiconduttori in base alla capacità di condurre corrente. Abbiamo così due categorie principali.
- Semiconduttori a conduttività elettronica, in cui la corrente viene generata dal movimento degli elettroni di valenza per mezzo di una eccitazione termica esterna.
- Semiconduttori a conduttività ionica, dove la corrente viene generata dal movimento degli ioni nel reticolo cristallino.
A sua volta, la categoria dei semiconduttori a conduttività elettronica si suddivide in due sotto categorie.
- Semiconduttori intrinseci: allo zero assoluto (in termini di temperatura) la banda di valenza è piena e la banda di conduzione è vuota.
- Semiconduttori estrinseci: per creare la conducibilità del semiconduttore si effettua un drogaggio tramite l’inserimento di elementi chimici nel reticolo cristallino.
Nelle applicazioni industriali i semiconduttori a conduttività elettronica sono i più utilizzati e commercializzati, mentre i semiconduttori a conduttività ionica lo sono meno, sebbene di recente abbiano trovato applicazione nelle batterie di nuova concezione.
Per fare un esempio di tipi di semiconduttori esistenti, nel catalogo di RS trovi una vasta selezione di semiconduttori discreti, come i diodi, i MOSFET, i JFET e i transistor.

Quali sono i campi di impiego industriali dei semiconduttori
Dove si trovano i semiconduttori precisamente? In breve possiamo affermare che qualunque apparecchio elettronico contiene semiconduttori. Li troviamo all’interno degli smartphone, nei computer e nelle stampanti, nei macchinari industriali e negli utensili a corrente.
Volendo individuare dei campi di impiego industriali dei semiconduttori, l’elenco qui sotto riportato è un buon punto di partenza.
- Apparati elettronici per l’audio e il video
- Dispositivi per le telecomunicazioni
- Elettronica per la gestione di velivoli aerospaziali
- Industria degli elettrodomestici
- Industria degli strumenti informatici
- Apparati elettromedicali
- Robotica
- Elettronica dei mezzi di trasporto (auto, moto, camion, treni).
In linea generale, è possibile trovare i semiconduttori in qualsiasi dispositivo che contenga componenti elettroniche, compresi i giocattoli.
Dove acquistare i semiconduttori
Dove acquistare i semiconduttori necessari alla prototipazione e per le altre esigenze di produzione di dispositivi elettronici?
In RS rispondiamo alla tua domanda di semiconduttori fornendo una vasta gamma di semiconduttori fabbricati dai maggiori produttori internazionali quali: STMicroelectronics; Infineon; ON Semiconductor e altri.
Potrai acquistare semiconduttori discreti e circuiti integrati, ma anche materiali semiconduttori come il silicio in confezioni all’ingrosso fornito sotto forma di tubi, bobine e vassoi.
Che tu abbia la necessità di acquistare circuiti integrati audio e video o amplificatori e comparatori, oppure memorie e microcontrollori, da noi troverai semiconduttori efficienti e di alta qualità che soddisferanno le tue esigenze.
Concludendo
I semiconduttori rappresentano una componente essenziale delle tecnologie elettroniche, mentre la costante evoluzione della tecnica e la selezione di materiali per semiconduttori affidabili, li ha resi sempre più performanti e durevoli nel tempo.
Dalla prototipazione dei tuoi nuovi apparati elettronici alla produzione in serie, per riparazioni e aggiornamenti, sul nostro sito trovi i semiconduttori più avanzati e per ogni tipo di esigenza, incluse le logiche programmabili come FPGA e CPLD, i chip di sicurezza con numeri seriali, i chip di controllo delle periferiche, i CI per la gestione dell’alimentazione e della potenza, nonché programmatori e debugger.
Prodotti Correlati
JFET J113 onsemi
Una gamma di dispositivi semiconduttori discreti JFET (transistor a effetto di campo di giunzione).
MOSFET onsemi
I transistor a effetto di campo in modalità potenziata (FET) vengono prodotti utilizzando la tecnologia DMOS.
Transistor Darlington
Transistor bipolari NPN e PNP di STMicroelectronics che includono dispositivi per impieghi generici.
Transistor NPN
L’ampia gamma di transistor bipolari (BJT) offre soluzioni complete per esigenze di applicazione nei circuiti.
Link consigliati
- Guida ai tipi di inverter e come funzionano
- Cosa sono i relè, come funzionano e i modelli disponibili
- Appalto digitale: cos’è e quali sono le novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti?
- Guida completa alle mascherine e ai respiratori
- Compressori industriali: a cosa servono e come funzionano
- Guida completa sulle guaine termorestringenti
- Cos‘è un diodo e come funziona
- Quali DPI per l'industria chimica e farmaceutica?
Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!
Indirizzo email
I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.