- Pubblicato il 15 nov 2022
- Ultima modifica 14 ago 2024
- 8 min
Guida completa ai Kit Pronto Soccorso
Il kit del pronto soccorso serve a fornire una prima assistenza medica a chi ne ha bisogno.

Cos’è un kit per il pronto soccorso?
Il kit del pronto soccorso è un assortimento di tutto ciò che serve per fornire una prima assistenza medica a chi ne ha bisogno. Si può tenere in casa, in auto e sul posto di lavoro.
È spesso usato per il trattamento di lesioni lievi come tagli e abrasioni, così come per casi più gravi prima dell’arrivo dei soccorsi.
È utile mantenerlo ben ordinato, ancora meglio se suddiviso in sacchetti per ciascun tipo di scompartimento e prodotto, così da rendere tutto facilmente reperibile. Inoltre, è importante considerare il luogo di conservazione: deve essere un luogo visibile e accessibile a tutti.
Può essere riposto in una custodia su un piano di lavoro o montato a parete in un armadio. È bene ricordare che, rispetto ai modelli trasportabili, con i modelli a parete una persona ferita può avere più difficoltà a prendere il necessario.
È fondamentale avere un kit di pronto soccorso sul proprio posto di lavoro, per essere conforme al Decreto del Ministero della Salute n 388 del 15 novembre 2003, che impone ai datori di lavoro di fornire attrezzature, strutture e personale adeguati al fine di garantire ai dipendenti di ricevere attenzione immediata in caso di ferite o malattia.
Il kit deve essere presente in tutti i luoghi di lavoro, anche quelli con meno di cinque dipendenti o di lavoratori autonomi. (L’immagine qui a fianco mostra il contenuto di un kit di primo soccorso)
Cenni storici
I kit di pronto soccorso apparvero per la prima volta nel 1888, dopo una conversazione tra Robert Johnson, co-fondatore di Johnson & Johnson, e un chirurgo ferroviario. I chirurghi ferroviari, medici di base con qualche esperienza in chirurgia, furono assunti dalle compagnie ferroviarie Americane per per assistere i dipendenti a bordo.
Nell’800 si trattava di un lavoro pericoloso, le ferrovie coprivano aree molto vaste e, in zone molto remote, era difficile per i chirurghi reperire forniture sterili – per non parlare di ulteriore assistenza medica, che era ancora più inaccessibile. Dopo aver capito quanto fosse difficile il lavoro dei chirurghi ferroviari, Johnson ebbe l’idea di portare garze e altre forniture a bordo dei treni e nelle zone in cui c’era gente che lavorava alla ferrovia, consentendo ai medici di stabilizzare al meglio i feriti in attesa di raggiungere il presidio ospedaliero più vicino.
Egli chiede a vari chirurghi ferroviari di cosa avessero maggiormente bisogno e, tenendone conto, nel 1888 creò il primissimo kit di pronto soccorso per ferrovie.
In seguito all’introduzione di questo prodotto specifico per il mercato ferroviario, Johnson si rese conto che un pubblico più ampio poteva beneficiarne, e quindi creò una seconda linea di kit per uso commerciale.
La popolarità di questo prodotto accrebbe al punto da permettere a Johnson & Johnson soltanto un anno dopo, nel 1889, di mettere in vendita 18 linee differenti di kit, per i diversi ambienti a cui era destinato.
Contenuto del kit di pronto soccorso
Non esiste un elenco di articoli obbligatori da includere in una cassetta di pronto soccorso, ma, sebbene il contenuto possa sempre variare, ecco qui di seguito gli articoli che non dovrebbero mancare in un kit base:
- Cerotti (in una vasta gamma di forme e dimensioni, compresi quelli impermeabili)
- Garze sterili (di ogni dimensione)
- Creme e spray (contro le eruzioni cutanee, punture di insetti e a scopi antisettici)
- Soluzioni per lavaggio oculare
- Salviettine detergenti senza alcol
- Spille da balia
- Guanti monouso
- Pinzette
- Forbici
- Bende elastiche
- Nastro adesivo
- Un termometro
- Bende per occhi
- Bende triangolari
- Un manuale di pronto intervento
Le attrezzature del pronto soccorso
- Medicazioni adesive: piccole strisce di garza attaccate a un supporto adesivo. Sono utilizzati per piccoli tagli e lesioni della pelle.
- Medicazioni non-adesive: servono a coprire ustioni e graffi sulla pelle, poiché è possibile non utilizzare cerotti adesivi sulla pelle ustionata.
- Medicazioni per ferite: si tratta di cuscinetti spessi che aiutano a controllare il sanguinamento e minimizzare il rischio di infezione.
- Bende elastiche: grazie alla pressione che effettuano sulla pelle, riducono il gonfiore e mantengono ferma la medicazione.
- Bende triangolari: sono medicamenti non elastici e utili per le fasciature, mantenendo le stecche in posizione e limitano i movimenti
- Soluzione per lavaggio oculare: servono a sciacquare via dagli occhi insetti, polvere, sabbia e detriti.
Perché un kit di pronto soccorso è necessario?
L’importanza del kit del pronto soccorso non deve essere sottovalutata. È compito del datore di lavoro calcolare le emergenze che si potrebbero verificare, componendo così un kit del pronto soccorso adatto alle sue esigenze. Da ciò ne consegue che possiamo trovare kit completamente differenti in ogni ambito di lavoro.
I kit di pronto soccorso non devono contenere farmaci.
Tipologie diverse di kit
Valigetta
- Mobile: facilmente trasportabile durante il soccorso ed è disponibile sotto forma di sacchetto di tessuto o di scatola di plastica resistente;
- Fissa: alcuni di questi tipi possono essere montati a parete.
Kit anti-ustione
- Contiene tutto il necessario per curare le ferite da ustione – sia per alleviare il dolore che per ridurre il rischio di cicatrici;
- Contiene prodotti ulteriori per sterilizzare aree di pelle bruciata, bende speciali per coprire le bruciature e gel per lenire il dolore e accelerare il processo di guarigione;
- Kit come questi sono indispensabili in ambienti come le cucine (industriali o domestiche).
Kit per lavaggio occhi
- Contiene lavaggio sterile per occhi e altri rifornimenti;
- Ideale da tenere a scuola, o in ambienti in cui si fa largo uso di prodotti chimici, o luoghi in cui si praticano attività di carpenteria, lavorazione del metallo o del vetro.
Kit di pronto soccorso ed estintore
- Con questa valigetta le forniture mediche per il pronto soccorso e le attrezzature antincendio sono comodamente conservate insieme;
- Contiene un estintore sigillato contro gli incendi di liquidi infiammabili ed elettrici.
Kit montato a parete
- Ha il vantaggio di essere più visibile e accessibile ad un numero più ampio di persone, questo permette di risparmiare tempo in caso di emergenza;
- Nonostante i suoi aspetti pratici, è importante considerare che non è facile trasportare tutti gli strumenti sul luogo dell’emergenza.
Quale misura scelgo?
I kit per il pronto soccorso sono disponibili in varie dimensioni, a seconda del contenuto e del numero di dipendenti a cui potrebbero servire. Inoltre va considerato il livello di rischio associato all’ambiente e alle attività svolte. Ecco una guida alla scelta della dimensione giusta:
Ambiente a basso rischio
Include luoghi come uffici, scuole e negozi.
- Piccolo: meno di 25 persone,
- Medio: da 25 a 100 persone,
- Grande: più di 100 persone.
Ambiente ad alto rischio
Include luoghi come magazzini, linee di produzione, qualsiasi attività in cui siano presenti macchinari pericolosi o strumenti affilati.
- Piccolo: meno di 5 persone,
- Medio: da 5 a 25 persone,
- Grande: più di 25 persone.
Consiglio: assicurati di utilizzare una cassetta di pronto soccorso a norma di legge, poiché ciò garantisce che il kit contenga tutto il necessario, che sia sicuro e igienico.
Fattori da considerare
- Il numero di rifornimenti – assicurarsi che ce ne siano abbastanza per tutti i dipendenti che lavorano all’interno dell’edificio;
- La quantità, le dimensioni e la complessità dei piani dell’edificio – è necessario disporre un kit per ogni piano in cui ci sono dipendenti a lavoro. Se il piano è molto ampio, è consigliato predisporne uno ad ogni estremità;
- Il livello di rischio – un ufficio ha un livello più basso rispetto ad una fabbrica, quindi ne necessiterà solo uno per piano mentre una fabbrica almeno due per piano.
Come conservare i kit
Ecco alcune linee guida da osservare per conservare correttamente i kit di pronto soccorso.
- Conservarli in un luogo fresco e asciutto;
- Assicurarsi che siano accessibili e che tutti sappiano dove sono;
- Controllare regolarmente le date di scadenza;
- Quando qualcosa viene utilizzato, sostituirlo appena possibile;
- Tenerli fuori dalla portata dei bambini.
Dove posizionarli sul posto di lavoro?
I Kit di pronto soccorso devono essere prontamente visibili e accessibili ogniqualvolta si verifichi un’emergenza, ma la loro posizione specifica dipenderà dal tipo di attività svolta. Vanno tenuti in un’area dedicata, dove chiunque può raggiungerli rapidamente.Per chi guida veicoli o si sposta per lavoro su diversi siti deve portarli sempre con sé. Per informazioni più approfondite, consulta la nostra guida riguardo il pronto soccorso sul posto di lavoro.
A te la scelta!
Sfoglia il nostro catalogo delle migliori marche qui sotto. Offriamo, oltre ai kit, ogni tipo di prodotto per le emergenze.
Alcuni produttori di kit pronto soccorso
Link consigliati
- Kit pronto soccorso
- Segnale di primo soccorso Alluminio Verde Italiano 250 mm 250 mm
- Armadietto di pronto soccorso PVS
- Segnale di primo soccorso Alluminio Verde Italiano 310 mm 250
- Kit di pronto soccorso: aggiornamento su scadenze e reintegro del pacco di medicazione
- Kit di pronto soccorso PVS in Plastica Arancione Contenitore medico
- Cartelli e pittogrammi primo soccorso
- Armadietti di pronto soccorso e staffe
Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!
Indirizzo email
I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.