• Pubblicato il 27 gen 2023
    • Ultima modifica 29 ago 2023
  • 5 min

Come funziona la lente di ingrandimento e come costruirne una

Scopri con la nostra guida come funziona una lente di ingrandimento, quanti tipi di dispositivi di ingrandimento sono disponibili in commercio e come puoi costruire una lente di ingrandimento professionale.

Come funziona la lente di ingrandimento e come costruirne una

La lente di ingrandimento, o lente manuale, è un elemento ottico realizzato in vetro o con materiali plastici in grado di concentrare i raggi della luce. La sua praticità come strumento portatile la rende molto utile per ingrandire oggetti di ogni tipo.

Lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia nel campo dell’ottica hanno permesso la produzione di lenti di ingrandimento specifiche per diversi settori industriali e dell’artigianato, come la lente di ingrandimento da gioielliere (il lentino per gioiellieri) il cui uso si estende anche alla verifica di francobolli e monete da collezione.

L’evoluzione nella versione lampade con lenti di ingrandimento è utilizzata in campo medico dalla dermatologia all’odontoiatria, e nell’artigianato per la realizzazione di incisioni o per la lavorazione dei metalli.

La caratteristica della lente di ingrandimento di offrire ingrandimenti molto superiori alle capacità dell’occhio ne fa uno strumento indispensabile di cui ti spiegheremo il funzionamento; inoltre, ti spiegheremo come fare una lente di ingrandimento in autonomia utilizzando lenti professionali.

Chi ha inventato la lente di ingrandimento: la storia

Le prime testimonianze scritte riguardo l’uso delle lenti di ingrandimento ci giungono dall’antica Grecia, ma a quell’epoca le lenti venivano usate come strumenti di concentrazione dei raggi solari per accendere il fuoco.

Per risalire al nome di chi ha inventato la lente di ingrandimento dobbiamo, invece, spostarci nel fervente mondo arabo dell’anno Mille, quando il fisico, matematico e medico Ibn Al-Haytham, considerato il padre dell’ottica moderna, gettò le basi per lo studio della luce, della formazione delle immagini nell’occhio umano e della camera oscura, oltre che delle illusioni ottiche causa della formazione dell’errore.

Nel 1280, in Italia, il concetto di ingrandimento degli oggetti evolve nelle lenti per gli occhiali da vista. Qualche secolo dopo, nel 1609, Galileo Galilei utilizza la lente di ingrandimento (lente obiettiva) per osservare Giove, scoprendo i suoi quattro satelliti naturali principali.

Nell’epoca moderna in cui il microscopio ottico, anche in versione WiFi, trova ampia applicazione scientifica nei laboratori e in altri ambienti industriali per ingrandire oggetti molto piccoli, la lente di ingrandimento non ha perso la sua funzione.

Lente di ingrandimento

Come funziona la lente di ingrandimento

La lente di ingrandimento è di per sé uno strumento semplice da usare. Nella versione classica è formata da una sola lente convessa che restituisce un’immagine ingrandita dell’oggetto osservato.

Per comodità la lente viene racchiusa in una cornice metallica o di plastica, che a sua volta è dotata di un manico metallico, di plastica o di legno.

I principi alla base del funzionamento di una lente di ingrandimento derivano dalla geometria e dallo studio della luce. Quando si osserva un oggetto attraverso la lente manuale si crea un’immagine virtuale ingrandita dell’oggetto reale. Ciò si verifica perché i raggi di luce, che solitamente sono paralleli, attraversando la lente convessa si piegano per convergere.

Dopo che la lente di ingrandimento ha fatto convergere i raggi di luce paralleli creando l’immagine virtuale, l’occhio umano li raddrizza in linee parallele. Tuttavia, essendo l’immagine virtuale più lontana dalla retina rispetto all’oggetto, questo appare più grande di quello che è realmente.

Le tipologie di lenti più comunemente utilizzate sono due, e per ciascuna di esse troviamo delle varianti:

  • Lenti convergenti: biconvessa; piano convessa; menisco convergente;
  • Lenti divergenti: biconcava; piano concava; menisco divergente.

Come usare la lente di ingrandimento

La lente manuale ha un punto di messa a fuoco che varia in base al tipo di lente utilizzata; questo significa che distanziare o avvicinare eccessivamente la lente di ingrandimento rispetto all’oggetto potrebbe creare un “fuori fuoco”, restituendo un’immagine sfocata dell’oggetto.

Per aiutare i professionisti a utilizzarla al meglio, sono disponibili dei supporti che consentono di mettere a fuoco l’oggetto da osservare attraverso la lente di ingrandimento, lasciando le mani libere di lavorare sull’oggetto ingrandito.

Alcuni dispositivi con ingrandimento fino a 100x, dei veri e propri microscopi tascabili, sono dotati, invece, di anello di messa a fuoco.

Le lenti di ingrandimento a contatto superficiale si poggiano direttamente sull’elemento da ingrandire, in modo da lasciare le mani libere di eseguire le lavorazioni di saldatura o di riparazione.

Per gli usi intensivi è disponibile anche la lente di ingrandimento binoculare da indossare grazie alla cuffia in dotazione. La soluzione è compatibile anche con gli occhiali da vista e permette una rapida sostituzione delle lenti per usare diversi ingrandimenti.

Lente di ingrandimento RS PRO

Come creare una lente di ingrandimento professionale

Vediamo come puoi creare una lente di ingrandimento professionale da adattare alle tue esigenze lavorative.

Grazie alla linea di accessori per lenti di ingrandimento di RS, trovi tutto l’occorrente per realizzare una lente di ingrandimento personalizzata.

Per creare la tua lente di ingrandimento, a seconda delle tue esigenze potresti avere bisogno di:

  • Lente di ingrandimento con reticolo;
  • Lente binoculare per cuffia;
  • Supporto da pavimento con ruote;
  • Base da tavolo per lenti di ingrandimento da banco.

In base al tipo di lente di ingrandimento che vorrai costruire ti serviranno uno o più degli accessori appena elencati, a cui si aggiungono anche i tubi fluorescenti per realizzare una versione con illuminazione incorporata.

Dove comprare una lente di ingrandimento

Le lenti di ingrandimento per uso professionale sono strumenti da laboratorio; può risultare, quindi, difficile individuare chi vende lenti di ingrandimento.

RS ha dedicato un’ampia sezione alle lenti di ingrandimento per uso professionale e scientifico, per rispondere alle richieste più esigenti.

Il dispositivo è disponibile in molte versioni tra cui:

  • Lente di ingrandimento oculare;
  • Lente manuale;
  • Lente di ingrandimento con luce;
  • Fascia per testa con lente di ingrandimento;
  • Lente di ingrandimento tascabile;
  • Lente di ingrandimento da gioielliere;
  • Lente di ingrandimento da tavolo.

Concludendo

Questa pratica guida all’uso e al funzionamento della lente di ingrandimento ti ha fornito gli elementi essenziali per scegliere il dispositivo più adatto alla tua attività lavorativa.

Come hobbista interessato semplicemente a come costruire una lente di ingrandimento, la guida ti ha fornito le indicazioni necessarie per costruire il tuo dispositivo di ingrandimento dalle caratteristiche professionali.

Che tu sia un tecnico di laboratorio, un artigiano orafo o un professionista delle saldature di componentistica elettronica, invece, visitando la categoria degli strumenti da laboratorio di RS troverai le lenti di ingrandimento delle principali marche tra cui scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Prodotti correalti

Link consigliati