• Pubblicato il 25 giu 2024
    • Ultima modifica 6 ago 2024
  • 7 min

Better World, il contributo di RS per un mondo migliore

RS prosegue il suo impegno nei confronti della sostenibilità: ecco arrivare i prodotti Better World, soluzioni efficienti per la riduzione degli sprechi e dei consumi.

Prodotti Better World

Tra le tante iniziative assunte da RS per contribuire attivamente allo sviluppo di un mondo migliore, Better World è certamente una delle più ambiziose: un set di attività con cui l’azienda intende rendere più semplice scegliere prodotti più sostenibili e convenienti per le persone e per il Pianeta.

Facilmente riconoscibili per l’etichetta Better World attribuita a tutti i prodotti di tale gamma, e con la descrizione del beneficio che quella specifica soluzione può assicurare in termini di sostenibilità, Better World è dunque la destinazione ideale per quelle persone che desiderano acquistare prodotti realizzati con materiali sostenibili, soluzioni per il risparmio energetico, per la riduzione degli sprechi e del consumo di acqua o, in generale, alternative che durano più a lungo.

Lo sapevi?

Come nasce la gamma di prodotti Better World

La nascita della gamma di prodotti Better World è stata, per RS, una tappa quasi obbligata del suo lungo e costante sviluppo. Dalle ricerche effettuate in azienda è infatti emerso che i clienti desiderano in misura crescente acquistare prodotti più sostenibili per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

Tuttavia, questo lodevole orientamento ha trovato spesso degli ostacoli: per molti clienti è infatti difficile acquistare soluzioni come quelle sopra prospettate all’interno di una gamma ampia e con indicazioni chiare, supportate da prove attendibili. Con lo stesso approccio, anche i fornitori dichiarano di voler disporre di un quadro chiaro e standard per concentrare i propri sforzi e comunicare le proprie attestazioni di sostenibilità in modo sicuro.

In sostanza" – afferma Christian Horn, Chief of Product and Supply Chain di RS – "entrambi vogliono un partner come RS, che renda facile e chiaro il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità dei prodotti e che al contempo aggiunga un ulteriore valore commerciale e di brand alla loro partnership.

In questo quadro nasce dunque Better World, un framework chiaro per il settore, sviluppato in linea con lo standard ISO 14021 per i prodotti sostenibili e con i requisiti in via di sviluppo della nuova direttiva dell'Unione Europea (UE) sui Green Claims e conforme alle più recenti linee guida sulle best practice, con benefici chiari e supportati da prove concrete che sono comunicate in modo trasparente: in questo modo i clienti possono prendere decisioni informate con fiducia, consapevoli che le dichiarazioni formulate da RS sono autentiche.

Le caratteristiche del framework Better World

La proposta Better World è attualmente suddivisa in tre macro categorie così definite:

  • Fatto in modo più sostenibile: prodotti realizzati con materiali o processi di fabbricazione più sostenibili;
  • Soluzione sostenibile: prodotti che aiutano a rendere le attività e i processi più sostenibili, come accade riducendo i consumi di energia o le emissioni, o ancora rafforzando la sicurezza delle persone;
  • Supporta l’economia circolare: prodotti che hanno un ciclo di vita più lungo, che durano di più nel tempo e che possono essere riutilizzati, riparati o riciclati per ridurre gli sprechi.

Ciascuna di queste categorie include poi una serie di benefici correlati, connessi alla specifica fase del ciclo di vita del prodotto. A sua volta, ogni beneficio si basa su una serie di criteri che dipendono dal tipo di prodotto, con un approccio strutturato che offre una visione chiara degli attributi di sostenibilità e dei benefici che i clienti possono attendersi da ciascun prodotto.

Tipo di beneficio
Beneficio
Criteri
La nostra gamma è suddivisa in tre tipi di riduzione dell'impatto:- Fatto in modo più sostenibile- Soluzione sostenibile- Supporta l'economia circolareCiascuna di queste categorie contiene a sua volta dei benefici specifici che riguardano il ciclo di vita del prodotto e le sue caratteristiche o prestazioni di sostenibilità, ad esempio:- Fatto in modo più sostenibile: contiene materiali riciclati- Soluzione sostenibile: consente il risparmio di energia- Supporta l'economia circolare: estende la vita del prodottoOgni beneficio si basa su una serie di criteri che ne definiscono i requisiti specifici e le soglie minime per il tipo di prodotto, ad esempio:- Azionamento a velocità variabile che può ridurre il consumo energetico fino al 50%- Abbigliamento da lavoro prodotto con almeno il 50% di contenuto riciclato

Si ricorda in tale ambito che RS ha reso molto più facile l’identificazione dei prodotti Better World sul proprio sito mediante l’applicazione di una specifica etichetta su ognuno di essi. In questo modo, quando i clienti selezioneranno un prodotto, vedranno un nuovo attributo che indica il beneficio Better World applicabile. È inoltre consultabile una scheda informativa sul prodotto e i dettagli specifici in termini di sostenibilità.

In aggiunta a ciò," conclude Andrea Barrett, VP Social Responsibility and Sustainability, "RS si sta impegnando a fondo per migliorare la sostenibilità delle proprie attività e della propria catena del valore.

Nell’ottica di un approccio per definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’azienda, RS ha fissato quattro Science-Based Targets: attività, prodotti, logistica e fornitori.

I Science-Based Targets adottano un approccio top-down: si concentrano sulla quantità di emissioni Scope 1, 2 e 3 che devono essere ridotte. In particolare:

  • Scope 1 sono le emissioni dirette controllate dall'organizzazione
  • Scope 2 sono le emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, vapore o calore
  • Scope 3 includono le emissioni indirette provenienti dalla catena del valore dell'azienda

    Stiamo decarbonizzando i nostri centri di distribuzione passando all'energia green e alle pompe di calore; stiamo anche riducendo i nostri imballaggi e passando a materiali con un maggiore contenuto di materiale riciclato e caratteristiche di riciclabilità. Infine, stiamo passando alla distribuzione dei prodotti su strada e via mare, ove possibile, e cercando di acquistare prodotti più vicino ai nostri fornitori e clienti" – aggiunge ancora Barrett - "Queste iniziative stanno producendo un cambiamento positivo e contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica della nostra azienda, così come quelle dei nostri clienti e fornitori.

Costruiamo un mondo migliore – insieme

Costruiamo un mondo migliore – insieme

Se vuoi acquistare prodotti realizzati con materiali più sostenibili o se stai cercando soluzioni per il risparmio energetico, per la riduzione degli sprechi e del consumo di acqua o articoli progettati per durare più a lungo, la gamma di prodotti Better World fa per te.

Link consigliati

Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!

Indirizzo email

I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.