• Pubblicato il 14 nov 2022
    • Ultima modifica 30 set 2025
  • 13 min

Guida ai cavi in fibra ottica e ai loro connettori

Questa guida fornisce una panoramica dettagliata sul funzionamento, le caratteristiche, le applicazioni e le tipologie dei cavi ottici.

Guida completa ai cavi in fibra ottica

Per l’acquisto rimandiamo alla pagina dedicata al catalogo dei cavi in fibra ottica.

Cosa sono i cavi ottici?

Il cavo in fibra ottica è un tipo avanzato di cavo di rete. Offre prestazioni notevolmente migliorate in termini di larghezza di banda e trasporto dei dati rispetto alle alternative tradizionali con conduttori metallici. 

Cosa sono i cavi in fibra ottica?

Cos'è la fibra ottica?

La tecnologia in fibra ottica, o semplicemente fibra, è un efficace sistema di comunicazione via cavo. È affidabile, versatile e ampiamente utilizzato in molte applicazioni e settori.

Il cablaggio in fibra ottica viene utilizzato per trasferire le informazioni tramite impulsi di luce, che passano lungo uno o più tubi di plastica o vetro trasparenti. In alcuni casi possono anche essere centinaia di tubi. Ognuna di queste fibre è poco più larga di un capello medio, ed è normalmente circondata da un ulteriore strato di rivestimento, anch'esso in plastica o vetro, ma costruito a densità diversa rispetto al filo interno principale.

Attorno alle fibre rivestite è anche avvolta una guaina composta da diversi strati di rivestimento isolante. Quest'ultimo di solito comprende un involucro protettivo, noto come tubo tampone, seguito da una guaina esterna finale progettata per proteggere l'intero cavo multifilare.

Applicazioni principali della fibra ottica

I cavi ottici si trovano comunemente in una varietà di applicazioni come Internet e banda larga, linee telefoniche, reti e telecomunicazioni. Ulteriori utilizzi dei cablaggi in fibra ottica in casa e sul posto di lavoro includono l'illuminazione e l'arredamento degli interni. 

Il cavo in fibra ottica permette anche di risparmiare spazio rispetto al cablaggio tradizionale più ingombrante. Questa capacità lo ha anche reso popolare per molte funzioni di sicurezza e illuminazione nei veicoli. Le tecnologie in fibra ottica sono ampiamente utilizzate anche in molti altri campi professionali in cui la precisione è fondamentale, comprese le applicazioni mediche, ispezioni meccaniche dettagliate e sensori per il monitoraggio e il controllo del flusso di vari tipi di correnti elettriche, suoni e sostanze chimiche. 

Internet e reti in fibra ottica

Il cavo Internet in fibra ottica è sempre più diffuso. Ciò è dovuto alla più elevata velocità e larghezza di banda che può fornire rispetto ai segnali Ethernet o Wi-Fi, distribuiti tramite cavi coassiali o di rame, provenienti da centraline poste a livello stradale.

Questo tipo di cavo è tecnicamente adatto in contesti in cui sono richieste elevate velocità di trasferimento o larghezza di banda sostenuta. Questo vale anche per le linee telefoniche in fibra ottica.

La larghezza di banda della fibra ottica è solitamente molto superiore a una tipica connessione Ethernet. La fibra è anche sicura da usare in luoghi ad alta tensione e in aree in cui è probabile che i gas infiammabili o altre sostanze chimiche, o le condizioni meteorologiche, siano un fattore di rischio.

Cavi in fibra ottica per illuminazione

L'illuminazione a LED è un'altra applicazione comune della tecnologia in fibra ottica, in ambienti domestici e commerciali. Le fibre ottiche possono infatti trasmettere i dati in modo pulito e versatile, attraverso un ampio spettro di frequenze. Per tale motivo vengono utilizzate diffusamente in applicazioni di illuminazione decorativa o per accentuare determinati dettagli ambientali o per lampade particolari.

L'illuminazione a LED in fibra ottica utilizza molta meno elettricità rispetto alle lampadine standard e consente un consumo energetico ridotto rispetto alle tecnologie tradizionali.

I cavi per illuminazione in fibra ottica non comportano trasporto di corrente elettrica, e risultano compatibili con ambienti in cui sono richiesti standard di sicurezza specifici.

Come funzionano le fibre ottiche?

Per capire come funzionano le fibre ottiche e come i dati vengano inviati attraverso i cavi ottici, è importante notare che ci sono più componenti coinvolti nella costruzione di una fibra ottica. Tutti sono necessari per garantirne una corretta installazione.  

I fili di vetro sono assolutamente fondamentali per il sistema, ma ci sono anche una serie di altre parti chiave che svolgono un ruolo nell'efficace trasferimento dei dati lungo le fibre ottiche. 

In primo luogo, è necessaria una sorgente di luce per trasmettere impulsi di informazione lungo i fili trasparenti dei trefoli di tubi di plastica o di vetro nel nucleo del cavo. Questo ruolo di solito è svolto da un piccolo laser o da una sorgente LED, che riceve un segnale in ingresso proveniente dalla circuiteria del trasmettitore ottico e lo converte in un impulso luminoso, prima di farlo rimbalzare lungo i nuclei delle fibre. 

In secondo luogo, le fibre di vetro stesse devono essere circondate da un ulteriore strato di rivestimento in vetro o plastica. Questo avrà un indice di rifrazione diverso per la luce che lo attraversa rispetto ai fili del nucleo. Tali differenze di rifrazione tra il rivestimento e le fibre di vetro che esso circonda, sono ciò che consente agli impulsi luminosi in arrivo di essere flessi ad angoli particolari mentre percorrono la lunghezza del cavo. 

I raggi di luce rimangono all'interno delle parti del cavo in fibra trasparente a causa delle proprietà interne riflettenti. Si muovono lungo l'intera lunghezza del cavo, rimbalzando a zig-zag per superare le curve.  

In vari punti, potrebbero essere convertiti in segnali elettrici prima di tornare nuovamente nella forma di impulsi luminosi. A tale scopo vengono utilizzati componenti aggiuntivi chiamati ripetitori, per mantenere un'elevata potenza del segnale in caso di cavi più lunghi. 

Dopo aver viaggiato a circa il 70% della velocità della luce per la maggior parte del tragitto, i segnali luminosi possono essere interpretati come segnali di comunicazione o dati, una volta arrivati alla destinazione prevista: l'apparecchiatura ricevente viene utilizzata per convertirli nell'output desiderato. 

L'immagine seguente illustra chiaramente i diversi componenti che costituiscono un cavo in fibra ottica. La fibra stessa è composta da un nucleo e da un rivestimento. 

Questi elementi hanno diversi indici di rifrazione per consentire il viaggio della luce lungo il cavo.  

Come funzionano le fibre ottiche-1

L'immagine seguente illustra il principio di base della tecnologia in fibra ottica e come funziona. 

La luce entra da un'estremità del cavo e viaggia attraverso il nucleo altamente rifrangente, rimbalzando sul rivestimento che ha un basso indice di rifrazione proprio per questo motivo. Una volta che un raggio raggiunge la fine, viene disperso con un angolo di circa 60 ° ed emesso sul bersaglio. 

Come funzionano le fibre ottiche-2

Specifiche e caratteristiche del cavo in fibra ottica

Il cablaggio in fibra ottica ha numerose classificazioni e caratteristiche chiave che influenzano direttamente la sua efficienza per quanto riguarda la velocità della linea, la potenza del segnale e la larghezza di banda. 

Di seguito è riportata una serie di fattori che possono influenzare le prestazioni complessive del cavo ottico. 

Velocità di trasmissione del cavo in fibra ottica

Le velocità di trasferimento dati in fibra ottica dipendono solitamente da diversi aspetti, principalmente dalla modalità via cavo. Le fibre ottiche possono essere configurate come monomodali o multimodali. Queste disposizioni sono progettate per fornire velocità di banda larga standard inferiori o superiori (misurate in Mbps) su determinati intervalli di distanza definiti.

Tuttavia, la velocità della fibra ottica risulta generalmente superiore rispetto ad altri sistemi di cablaggio in termini di capacità di trasmissione dati, indipendentemente dal fatto che si utilizzi un cavo multimodale o monomodale.

I cavi ottici offrono la modalità commerciale più veloce per il trasferimento dei dati di comunicazione e la connettività Internet attualmente disponibile.

Larghezza di banda in fibra ottica

La larghezza di banda della fibra ottica si riferisce alla frequenza di trasmissione di potenza e alla quantità di dati che possono essere trasferiti in un determinato periodo di tempo.

Analogamente alla velocità della fibra ottica, anche la larghezza di banda è elevata. Ciò è dovuto al fatto che i dati possono essere trasmessi in modo rapido ed efficiente, utilizzando una gamma di frequenze senza attenuazione.

Caratteristiche dei connettori per fibra ottica

Come per tutti i cavi, i connettori sono necessari per terminare efficacemente i cavi in fibra ottica. Sono disponibili diversi tipi di connettori e la scelta del connettore incide sulla compatibilità meccanica e funzionale del collegamento.

Le tipologie più comuni di connettori per cavi ottici includono:

Connettori SC

Connettori SC

I connettori SC sono la variante più utilizzata. Hanno una ghiera da 2.5 mm e utilizzano un semplice movimento di trazione-spinta per agganciarsi al cavo. Versatili ed efficienti, trovano applicazione in un'ampia gamma di ambienti. 

Connettori LC

Connettori LC

I connettori LC sono piccoli e compatti, ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Hanno una ghiera da 1.25 mm e sono la metà delle dimensioni del connettore SC standard. 

Connettori ST

Connettori ST

Sebbene i connettori ST siano ancora in uso, oggi vengono utilizzati meno spesso rispetto ai connettori LC e SC. Hanno una ghiera da 2.5 mm e dispongono di una connessione sicura a baionetta. 

Vantaggi del cavo in fibra ottica

Il cablaggio in fibra ottica ha diverse caratteristiche principali che forniscono un forte vantaggio rispetto ai tradizionali cavi conduttori in rame. I principali vantaggi delle fibre ottiche includono:

Distanza

A causa del basso tasso di perdita di potenza del segnale, i cavi ottici sono in grado di trasportare segnali ottici su distanze molto più lunghe rispetto ai vecchi tipi di cablaggio. Con la combinazione ideale di configurazione di rete, materiali e lunghezza d'onda, alcune singole fibre ottiche sono efficaci nel trasportare segnali per centinaia di chilometri. In confronto, i cavi in rame standard hanno una limitazione di circa 100 metri per una distanza di trasferimento di buona qualità

Larghezza di banda e trasferimento dati

I cavi dati in rame offrono una larghezza di banda piuttosto limitata rispetto alle fibre ottiche

Velocità

I cavi in fibra ottica permettono prestazioni superiori in determinati contesti applicativi rispetto ad altre tecnologie di cablaggio dati, perché utilizzano impulsi luminosi come fonte primaria di trasporto delle informazioni. A questo proposito, la fibra in genere supera le prestazioni previste anche dei cavi in rame di alta qualità come Cat5 e Cat6.

Basse interferenze

I cavi in fibra offrono un isolamento più elevato dalle interferenze elettromagnetiche. Questo perché la fibra non trasporta un segnale elettrico fisico.

Affidabilità e sicurezza

Sebbene i cavi ottici siano generalmente molto più leggeri e sottili, sono anche più robusti. Ciò significa che possono resistere a forze molto maggiori e quindi le possibilità di incorrere in rotture o danni su lunghe distanze sono meno probabili. La fibra non è influenzata da umidità, condizioni meteorologiche avverse o temperature estreme quasi quanto il cablaggio a base di rame. Inoltre, poiché le fibre di vetro non trasportano corrente, non rappresentano un rischio di incendio anche se invecchiano o sono danneggiate.

Tipologie di fibra: monomodale, multimodale, vetro e plastica

Esistono diversi tipi di cavi ottici ed è importante comprendere le differenze tra ciascuno di essi. Ognuno ha vantaggi distinti e sarà adatto a diversi ambienti, applicazioni o settori.Alcuni dei principali tipi di cavi in fibra sono esaminati di seguito:

Cavo in fibra di vetro

In termini di curvatura e flessione, la fibra ottica di vetro è più delicata delle sue controparti in plastica. Ciò significa anche che è più suscettibile ai danni, soprattutto se deve avvolgere strettamente o essere spostata continuamente per tutta la sua lunghezza di corsa. Non può essere tagliata, riparata o giuntata, il che significa che non è adatta per applicazioni in cui sono necessari alti livelli di flessibilità. Nonostante ciò, i cavi ottici di vetro sono robusti e durevoli in termini di resistenza meccanica e resistenza complessiva a sostanze chimiche, umidità, temperature fluttuanti e ambienti estremi. Ciò li rende adatti per applicazioni a lunga distanza in cui i cavi sono spesso immersi o interrati. Sono anche versatili perchè possono essere usati in presenza di molti diversi raccordi, adattatori e configurazioni disponibili.La fibra di vetro viene regolarmente impiegata in applicazioni impegnative e su lunghe distanze. Spesso costa di più per l'acquisto e l'installazione rispetto alle varianti di plastica, più economiche, che vantano anche una maggiore flessibilità e facilità d'uso per la maggior parte delle applicazioni non specializzate.

Cavo in fibra ottica monomodali

Cavo in fibra ottica monomodali

Le fibre ottiche monomodali e multimodali sono diversi tipi di configurazione dei cavi che forniscono differenti livelli di prestazioni potenziali a distanza. I cavi in fibra ottica monomodale sono costituiti da un filo di fibra di vetro con un diametro del nucleo abbastanza sottile. Quando i raggi di luce lo attraversano, è coinvolta molta meno riflessione interna, riducendo quindi l'attenuazione e consentendo un trasferimento dati a velocità molto più elevate su distanze maggiori. Questa configurazione viene generalmente utilizzata per la trasmissione del segnale a lunga distanza.

Cavi multimodali

Cavi multimodali

Al contrario, i cavi multimodali presentano nuclei più grandi che guidano molte modalità contemporaneamente. Il cablaggio in fibra multimodale aumenta notevolmente la riflessione. Ciò si traduce in tassi di attenuazione e dispersione più elevati, aumentando quindi l'erogazione della larghezza di banda su brevi distanze. Le applicazioni che richiedono grandi volumi di dati inviati su percorsi più brevi (come i dati di comunicazione in o tra una piccola area localizzata) utilizzano in genere cavi in fibra ottica multimodale. La fibra multimodale, nota anche come multi-core, è disponibile in varie specifiche. Le configurazioni comuni dei cavi ottici di rete di tutti i giorni includono opzioni a due core, varietà a otto core e persino cavi in fibra ottica a ventiquattro core. In sostanza, il potenziale di larghezza di banda e la capacità di far fronte a un flusso di dati più elevato su distanze più brevi, è determinato dal numero di core trasportati dal cavo. L'installazione del cavo in fibra ottica deve essere eseguita solo da professionisti qualificati. Ciò include sia le installazioni Fiber to the Cabinet (FTTC) che Fiber to the Premises (FTTP).

La fibra di tipo FTTC si riferisce a un cablaggio che coinvolge l'armadio con cavi di rame a livello strada e che non raggiunge quindi direttamente l'edificio.

La fibra FTTP invece, non coinvolge il cabinet e raggiunge direttamente la sua destinazione.

La banda larga in fibra viene generalmente installata da un ingegnere di rete per garantire che il processo sia completato in modo sicuro ed efficiente.

Conclusioni

Ci sono molti vantaggi per la rete in fibra ottica. La fibra in genere fornisce una velocità media più rapida, una larghezza di banda maggiore e una connessione Internet più reattiva rispetto alle alternative. 

I cavi ottici sono realizzati con numerosi materiali e componenti. Tuttavia, i trefoli del nucleo sono generalmente costituiti da una combinazione di vetro (silice) o plastica. 

Le fibre ottiche in plastica tendono ad essere più economiche e più facili da usare a causa della loro maggiore flessibilità, leggerezza e resistenza alla flessione e agli urti. Sono generalmente utilizzate per applicazioni in cui sono accettabili velocità e velocità di trasmissione inferiori e in cui il rischio di stress meccanico è minore. Ciò include corse a velocità inferiore e distanze più brevi nell'ambito di reti domestiche, industriali o automobilistiche. 

Le fibre ottiche in vetro presentano prestazioni superiori in contesti che richiedono trasmissione su lunghe distanze o in ambienti severi. 

Prodotti consigliati

Fibra ottica OM2

Fibra ottica OM2

Cavo patch multimodale da 3 m RS PRO con terminazioni ST/ST con un attacco twist lock facile da inserire e rimuovere.

Guarda ora

Link consigliati