- Pubblicato il 30 nov 2022
- Ultima modifica 5 set 2023
- 7 min
Guida all’efficienza energetica e al risparmio sui consumi
I prodotti RS PRO aiutano i professionisti a mettere in atto strategie di efficientamento e risparmio energetico grazie a soluzioni innovative.

Ogni azienda ha diversi motivi per ridurre il consumo di energia: controllare i costi, raggiungere obiettivi di sostenibilità, ottenere accreditamenti ambientali o aumentare l'efficienza operativa.
Qualunque sia l'obiettivo, RS viene in aiuto con soluzioni innovative ad alta efficienza energetica.

Il marchio RS PRO di RS, nasce per dare supporto ai professionisti con prodotti e soluzioni complete, in grado di adattarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente di lavoro ed esigenza applicativa.
La linea RS PRO, inoltre, è progettata per essere efficiente ed è ideale per mettere in atto strategie di risparmio energetico.
Esiste una linea sottile che separa l’efficienza dal risparmio energetico.
- Nel caso dell'efficienza energetica, ci si riferisce a un utilizzo corretto dell’energia, cercando di sfruttarla nel miglior modo possibile e riducendo gli sprechi.
- Il risparmio energetico, invece, si traduce nel limitare l’uso dell’energia a quando è necessario.
I sistemi di monitoraggio
Il monitoraggio a lungo termine può essere effettuato tramite contatori di energia che consentono di quantificare accuratamente l'utilizzo di energia nelle aree operative chiave.
I misuratori di energia a marchio RS PRO possono essere facilmente adattati a posteriori in quadri di controllo o di distribuzione. Sono inoltre integrabili in singole macchine e persino in un'intera linea di produzione.
Per un monitoraggio ad hoc o flessibile, è possibile utilizzare dispositivi di test e misurazione portatili così da individuare dove sia l'eventuale spreco di energia all'interno di un'azienda e in tutte le operazioni.
L'ampia gamma RS PRO di innovativi dispositivi di test e misurazione permette di individuare rapidamente la dispersione di calore a causa di un isolamento difettoso o di identificare quali macchine stiano consumando più energia.
Come realizzare un ambiente di lavoro energeticamente efficiente
Dopo aver identificato i potenziali guadagni in termini di efficienza, realizzare un risparmio energetico è fattibile, ad esempio, installando prodotti a bassa potenza e sostituendo i sistemi legacy con soluzioni ad alta efficienza energetica.
Ecco degli esempi.
- Le lampade a LED retrofit possono ridurre il consumo di energia fino al 90%
- La segnaletica di sensibilizzazione ricorda al personale di spegnere le apparecchiature, l'illuminazione e il riscaldamento.
- I dispositivi di spegnimento intelligenti rilevano i computer che entrano in standby e spengono l'elettricità.
- Timer e sensori di presenza/luce diurna, garantiscono il consumo di energia solo quando è necessario.
Inoltre, offrono un notevole risparmio energetico i prodotti della gamma RS PRO:
- sistemi di riscaldamento a infrarossi,
- moderni controlli del riscaldamento,
- materiali isolanti,
- pannelli solari,
- dispositivi di misurazione dell'energia,
- motori intelligenti a velocità variabile,
- riscaldamento, ventilazione e aria condizionata a risparmio energetico (HVAC),
- accessori IT a risparmio energetico.
Efficientamento della manutenzione e dei tempi di fermo
Molte soluzioni a basso consumo energetico vantano una maggiore durata rispetto alle alternative tradizionali.
Richiedono quindi meno manutenzione e aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad abbassare i costi di sostituzione.
Dall'illuminazione a LED super efficiente ai timer intelligenti, la nostra vasta gamma di prodotti ad alta efficienza energetica di marchio RS PRO aiuta a risparmiare tempo e accresce la produttività.
Ad esempio, le lampade a LED hanno in genere un'aspettativa di vita fino a 50.000 ore. Utilizzando l'illuminazione per 10 ore al giorno, 365 giorni all'anno, questo corrisponde ad una durata di oltre 13 anni.
Tutto ciò con una manutenzione quasi nulla e più tempo per concentrarsi sulle attività da svolgere.
Inoltre, RS offre servizio di calibrazione su nuove apparecchiature di test e misurazione, facilitando la manutenzione e rendendola ancora più efficiente.
Come adottare soluzioni di efficienza energetica
L’efficienza energetica ha a che vedere con la riduzione dei consumi.
Per godere dei benefici dell'efficientamento energetico, è opportuno adottare soluzioni a consumo ridotto, come a esempio:
- lampadine a risparmio energetico,
- luci LED,
- luci dimmerabili che permettono di regolare l’intensità luminosa,
- termocamere.
In particolare, le termocamere sono utili per valutare se un tubo è adeguatamente isolato e se c’è o meno dispersione di calore.
La misurazione con la termocamera può far scattare un campanello d’allarme in quanto offre la possibilità di intervenire in anticipo su una certa inefficienza e di sostituire il componente che lavora male sprecando energia.
Come adottare soluzioni di risparmio energetico
Limitare l'uso dell'energia significa spegnere la luce se non serve più. Lo stesso vale per un motore, un macchinario, ecc.
Ma se un impianto deve essere avviato in assenza di operatori, le alternative sono due: o lo si lascia alimentato, con conseguente spreco, o si ricorre a sistemi in grado di attivarlo solo quando è necessario.
Nel catalogo RS online, ad esempio, si possono trovare prodotti a marchio RS PRO come timer, relè e temporizzatori.
In pratica, questi interruttori temporizzati possono attivare i dispositivi solo quando serve, spegnendoli non appena finiscono di svolgere la propria funzione.
Questo modo di operare permette di risparmiare energia che altrimenti andrebbe persa.
Garantire la continuità operativa con RS PRO
La business continuity è fondamentale per la produttività e l'efficienza di un'azienda.
In caso di blackout o di guasti al sistema elettrico, RS PRO offre soluzioni sicure e di alta qualità, come ad esempio gli UPS e le luci di emergenza.
I gruppi di continuità (UPS) di RS PRO sono progettati per fornire alimentazione a computer, server, sale server e centri dati, in caso di interruzione improvvisa dell’elettricità. In pratica fungono da fonte di energia di backup.
Pannelli solari RS PRO: efficienza energetica e alta qualità
I pannelli solari di marchio RS PRO permettono di creare energia in maniera sostenibile, sfruttando la luce solare.
Di questa gamma, fanno parte anche regolatori di carica, connettori per fotovoltaico, batterie di accumulo e inverter.
Inoltre, l'energia generata può essere tenuta sotto controllo utilizzando strumenti di misurazione ambientale, per accertarsi che i requisiti di produzione siano soddisfatti.
Prodotti per la protezione dalle intemperie
Quando il clima diventa imprevedibile, il rischio che si verifichino fenomeni atmosferici violenti e inaspettati cresce.
Il catalogo RS online offre una gamma di prodotti a marchio RS PRO ideali per la protezione e la segnaletica di sicurezza oltre che per la pulizia ed il ripristino. In particolare, è possibile trovare:
- coni segnaletici,
- barriere anti-versamento,
- piastrelle antiscivolo,
- carta, cuscini e panni studiati appositamente per assorbire ogni tipo di liquido (olio e benzina compresi).
Perché scegliere RS PRO
I prodotti RS PRO aiutano i professionisti a mettere in atto strategie di efficientamento e risparmio energetico, con la consapevolezza che l’efficienza energetica non è mai stata così rilevante come ora.
Per questo motivo a catalogo è possibile trovare un’ampia offerta di soluzioni per il backup ed il consumo intelligente di energia, venendo incontro a tutte le esigenze applicative.
La nostra vastissima gamma copre tutte le tecnologie e settori industriali, per fornire soluzioni complete e perfette per ogni applicazione.
Prodotti correlati
Alimentatori ad alta efficienza
Alimentatore da tavolo a uscita singola da 60 W conforme a ErP, livello V. Questo alimentatore da tavolo da 60 W a uscita singola ha una potenza nominale di 0,5 W senza carico e indicazione LED.
Faretti LED
Proiettori LED per esterni di alta qualità a prezzi competitivi. I proiettori LED utilizzano fino al 70% in meno di energia rispetto alle lampade tradizionali.
Cavi per veicoli elettrici
Questo cavo per caricabatterie EV RS PRO è una soluzione efficiente e conveniente per la ricarica di veicoli elettrici. Questo cavo di ricarica EV è a ricarica rapida ed è compatibile con tutti i veicoli che accettano il connettore di tipo 2 IEC 62196-2 ed è approvato per la sicurezza TUV.
Pannelli solari
Questo set di pannelli solari da 12 V RS Pro è la soluzione ideale per alimentare i dispositivi con energia solare e può essere utilizzato come alimentazione di aggiunta o di riserva nei sistemi energetici domestici o come base di alimentazione non collegata alla rete.
Link consigliati
- Risparmi energetici in ambito industriale
- Guida alla scelta dei cavi RCA
- I vantaggi dell’IoT per la gestione energetica
- Flessibilità energetica: come adattare la produzione energetica di un impianto in base ai periodi di alta o bassa richiesta
- Modulo Bluetooth a basso consumo energetico Theben per uso con Programma di commutazione oraria
- Guida alle cuffie per computer
- Guida completa alle mascherine e ai respiratori
- Inverter Mitsubishi Electric4 kW, Conformità EU RoHSTolleranza di consumo energetico +/-10%Temperatura ambiente -25