• Pubblicato il 7 nov 2024
    • Ultima modifica 7 nov 2024
  • 6 min

Cos'è lo smart metering e cosa vuol dire smart meter?

Scopriamo insieme cosa si intende per metering e cos’è lo smart metering, per poi introdurre gli smart meter, ovvero i contatori intelligenti di ultima generazione che aprono gestori di reti di distribuzione e utility a nuove opportunità.

Cos'è lo smart metering e cosa vuol dire smart meter?

Negli ultimi anni, lo smart metering ha ricevuto una forte attenzione non soltanto da parte degli addetti ai lavori, ma anche da parte di un vasto pubblico. L’argomento interessa, praticamente, tutti i cittadini che decidono di installare presso le proprie abitazioni degli smart meter, i misuratori di nuova generazione.

I dispositivi di misurazione dei prelievi presso le utenze che comunicano a distanza i consumi istantanei, orari e giornalieri, permettono da subito una rilevante innovazione nella gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e della risorsa idrica potabile.

Efficienza della rete, analisi predittiva degli stati, interventi sui guasti rapidi, sono solo alcuni dei benefici a cui ci abitueranno gli smart meter.

Per i gestori delle reti si è aperta da tempo una fase di rinnovato impegno sul fronte dell’innovazione delle infrastrutture, mentre per le utility è appena cominciata una stagione interessante in termini di servizi innovativi da proporre ai propri clienti.

Partiamo, dunque, dallo spiegare cos'è lo smart metering, per proseguire con l’introduzione dei diversi dispositivi smart meter attualmente disponibili.

Che cosa è il metering?

In italiano metering si traduce con la parola misurazione. L’attività di metering è, dunque, l’acquisizione di misure. Nel caso dell’energia elettrica si acquisisce la quantità di energia immessa sulla rete e quella consumata dai punti di prelievo civili, industriali e pubblici.

Da qui è semplice intuire lo smart metering cos'è: si tratta di un’evoluzione intelligente dei processi di misurazione della quantità di energia immessa in una rete elettrica e di quella consumata dalle utenze.

Tuttavia, lo smart metering non è confinato alla misurazione dell’energia elettrica. Grazie alle innovazioni nel campo dei contatori per il gas e l’acqua, sono oggi disponibili smart meters per la misurazione dei metri cubi di gas e di acqua consumati dai cittadini e dalle imprese.

Quindi, una volta capito gli smart metering cosa sono, o meglio, che cos’è, e definito che comprende un insieme di processi e di apparati elettronici di misurazione di ultima generazione, in grado di leggere in tempo reale il flusso di energia (di gas, di acqua) passante per una rete, una sottorete o per una sottostazione, vediamo nel dettaglio i diversi tipi di smart meter oggi disponibili.

Tutte le tipologie di smart meter

Un contatore elettrico intelligente è un esempio di smart meter, ma quali sono le tipologie di smart meter attualmente disponibili e dove si applicano? Come accennato nella sezione precedente, i dispositivi di misurazione intelligente sono presenti anche nel dispacciamento del gas a uso domestico/industriale e per la rilevazione dell’acqua erogata all'utenza.

Di seguito presentiamo, in linea generale, alcune tipologie di smart meter impiegate per la distribuzione di energia, di materie prime allo stato gassoso e di liquidi.

  • Contatore elettrico intelligente: in Italia è presente da un paio di decenni e si tratta di un contatore digitale che ha sostituito la versione meccanica. Più di recente è stata avviata l’installazione del contatore 2.0, noto come misuratore 2G. Il nuovo contatore permette di ricevere informazioni dettagliate sui consumi giornalieri e orari della propria utenza, con sole 24 ore di ritardo rispetto alla rilevazione.
  • Contatore gas intelligente: i contatori gas smart permettono un conteggio a distanza dei metri cubi di gas prelevati dalla rete, con una rilevazione praticamente in tempo reale.
  • Smart meter acqua: il contatore acqua intelligente è un dispositivo digitale decisamente più tecnologico rispetto al contatore tradizionale. Oltre al display digitale da cui è possibile leggere i consumi totali e quelli istantanei, lo smart meter idrico indica se ha rilevato un consumo elevato superiore al normale e restituisce altri stati relativi al suo funzionamento.
Tutte le tipologie di smart meter

Smart meter gas come funziona

A grandi linee abbiamo presentato tre delle principali tipologie di contatori intelligenti usati per la misurazione dei consumi da parte delle utenze.

Adesso, nello specifico,scopriamo lo smart meter gas come funziona, dal momento che si tratta di un tipo di contatore relativamente nuovo e che si sta diffondendo solo da alcuni anni.

I contatori intelligenti per il gas possono essere considerati dei flussimetri evoluti, dotati di una batteria di lunga durata per garantire il funzionamento del display elettronico e degli apparati di rilevazione e di comunicazione delle misurazioni.

Il contatore gas smart comunica i flussi di gas alla utility in tempo reale, con il vantaggio di permettere a quest’ultima di gestire in maniera puntuale i flussi di gas lungo l’intera rete. Così, si conosce istantaneamente il gas naturale consumato all’interno di un edificio o di un’azienda, rendendo più semplice gestire i picchi di domanda.

Dove collegare lo smart meter?

Da un punto di vista tecnico-pratico, la procedura di collegamento di uno smart meter è solitamente una responsabilità della società di distribuzione o del gestore della rete. Infatti, da un punto di vista legale, lo smontaggio e il montaggio del contatore da parte dell’utente non è consentito.

Gli addetti qualificati e autorizzati all’installazione dello smart meter, si occupano di posare il dispositivo a monte dell’impianto privato, allo scopo di poter misurare tutti i consumi effettuati dall’utenza.

Quando inizia il processo di sostituzione dei contatori analogici con gli smart meter?

Quindi, quando inizia il processo di sostituzione dei contatori analogici con gli smart meter? I vecchi contatori elettromeccanici sono stati sostituiti agli inizi del millennio presso tutte le utenze attive del territorio nazionale.

A partire dal 2017, in Italia è stata avviata la campagna di sostituzione dei contatori digitali di prima generazione con il contatore 2.0 (smart meter 2G). La chiusura della campagna di sostituzione è prevista per il 2024.

Questo contatore favorisce:

  • L’integrazione degli impianti di microgenerazione di energia elettrica.
  • Lo sviluppo di dispositivi di mercato specializzati nei servizi di energy management e di automazione della casa.

Il tutto è reso possibile dalla presenza di un protocollo di comunicazione standardizzato conosciuto come Chain 2.

Quanti contatori intelligenti sono già installati in Italia?

Ma quanti contatori smart sono già installati in Italia? In Italia sono presenti circa 36 milioni di misuratori di energia elettrica, di cui 32 milioni sono affidati al distributore nazionale che ha fissato l’obiettivo di completa sostituzione entro fine 2024.

Il contatore intelligente: opportunità e sfide per le utility

Mentre il contatore intelligente per la misurazione dell’energia elettrica è una missione praticamente compiuta, non si può dire lo stesso per il programma di sostituzione dei contatori smart dedicati alla misurazione del gas e del prelievo idrico.

Gli smart meter, però, hanno il vantaggio di fornire dati quasi in tempo reale dei consumi delle utenze. Ciò permette alle sale di controllo dei distributori nazionali e locali di gestire i flussi e di dirottare flussi maggiori dove la domanda è più elevata.

I guasti vengono rilevati in maniera tempestiva, riducendo i tempi di inattività, nonché i disservizi per le utenze.

Sotto il profilo della gestione efficiente della rete, la presenza dello smart meter presso tutti i punti di prelievo garantisce una migliore conoscenza della stessa. Ciò permette di programmare meglio le attività di manutenzione della rete e di conoscere tempestivamente eventuali criticità in un determinato settore o sezione della rete di distribuzione.

Per le utility si apre, quindi, una nuova finestra di opportunità per offrire alle utenze tutta una nuova serie di servizi a valore aggiunto, gratuiti e a pagamento, che migliorano la consapevolezza dei consumatori da un lato, mentre dall’altro lato trasformano le case in smart home.

Conclusione

Abbiamo qui introdotto con una panoramica il tema dello smart metering, scoprendo che è un insieme di processi per la misurazione intelligente dei consumi delle utenze. Abbiamo illustrato gli smart meters cosa sono, e cioè dei contatori intelligenti che abilitano le utenze alla ricezione di servizi innovativi.

Abbiamo spiegato, inoltre, come i contatori di nuova generazione permettono alle utility di conoscere in maniera puntuale le utenze che gestiscono, mentre i gestori possono intervenire per rimodulare la domanda, e per gestire in modo proattivo le criticità.

Non ultimo, l’uso di misuratori di ultima generazione può migliorare l’efficienza energetica dell’intero sistema di distribuzione. Un vantaggio che le imprese possono trasferire nei propri contesti adottando misuratori di energia industriali presenti nel nostro vasto catalogo prodotti.

Articoli correlati

Link consigliati