RS Components introduce una telecamera acustica per il rilevamento facile e veloce delle perdite di aria compressa e delle scariche elettriche
La nuova FLIR Si124 offre una soluzione intelligente e molto intuitiva basata sul suono per una serie di applicazioni di monitoraggio delle condizioni industriali.
Sesto San Giovanni, Italia, 22 Dicembre 2021:

RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents plc (LSE: ECM), fornitore globale omnicanale di soluzioni di prodotti e servizi, presenta una nuova telecamera acustica di FLIR, produttore leader di strumentazione intelligente per i mercati industriali.
L'imaging con i suoni è una tecnologia relativamente nuova che può fornire un prezioso aiuto in ambito industriale, consentendo di ridurre i tempi per le attività di controllo, e allo stesso tempo massimizzare l'efficienza e la sicurezza. Le principali aree di applicazione dell'imaging a suoni sono il rilevamento di rilasci o perdite di aria compressa, così come le scariche elettriche e il monitoraggio delle condizioni nel settore della produzione di energia.
La FLIR Si124 offre un sistema di analisi intelligente che consente il riconoscimento automatico delle perdite d'aria nei sistemi pneumatici e delle scariche parziali nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questa capacità di analisi integrata rende il dispositivo particolarmente intuitivo e facile da usare, e non richiede una formazione ad alta specializzazione. Durante le ispezioni, l'utente viene guidato attraverso il processo con algoritmi che rilevano e analizzano in modo automatico gli effetti delle scariche elettriche o quantificano il tasso di perdita d'aria e il costo.
La telecamera è anche un prodotto leggero che richiede solo una mano per l’utilizzo e offre una batteria di lunga durata che fornisce fino a sette ore di funzionamento senza bisogno di ricarica. La combinazione di entrambe queste caratteristiche si traduce in un minore affaticamento per chi la utilizza e in una scansione sicura per tutto il giorno.
Ideale per i responsabili dei programmi di manutenzione, così come per gli elettricisti che hanno a che fare con l'alta tensione, gli appaltatori e i tecnici di servizio, la Si124 permette agli utenti di "vedere" le anomalie, individuare le inefficienze e prevedere i possibili guasti nei sistemi meccanici, elettrici, di vuoto e di compressione - tutto in tempo reale.
È un dispositivo altamente efficiente che può rilevare rapidamente le perdite di aria compressa fino a 10 volte più velocemente utilizzando l'imaging a suoni piuttosto che i metodi tradizionali. L'unità rileva, visualizza e registra le onde sonore da 2 a 31 kHz attraverso un array di 124 microfoni. Un'altra caratteristica chiave di questo dispositivo è la sua capacità di archiviazione integrata, oltre alla connettività al cloud per fornire misurazioni e report in tempo reale.
La FLIR Si124 è disponibile in tre modelli: il Si124-LD esclusivamente per applicazioni di rilevamento delle perdite di aria compressa, il modello Si124-PD per le applicazioni relative alle utility elettriche o il Si124 per rilevare sia le perdite di aria compressa sia le scariche parziali.
Tutti e tre i modelli della telecamera acustica FLIR vengono ora distribuiti da RS a livello globale.RS Components
RS Components è un marchio commerciale di Electrocomponents plc. L’azienda offre oltre 650.000 prodotti di elettronica, manutenzione ed industriali di oltre 2.500 fornitori e fornisce una vasta gamma di servizi a valore aggiunto ad oltre 1,2 milioni di clienti. Con sedi operative in 32 paesi, RS Components evade oltre 60.000 ordini al giorno e garantisce il proprio supporto ai clienti in tutto il ciclo di vita dei prodotti, attraverso innovazioni e supporto tecnico nelle fasi di progettazione, il miglioramento del time-to-market e della produttività nelle fasi di costruzione, o riducendo i costi d’acquisto e ottimizzando l’inventario nelle fasi di manutenzione. RS offre ai propri clienti prodotti e servizi personalizzati, contribuendo al loro successo e consentendo loro di risparmiare tempo e denaro.
Electrocomponents è quotata alla Borsa di Londra (London Stock Exchange), e ha chiuso lo scorso anno finanziario il 31 marzo 2021 con un fatturato di 1,95 miliardi di Sterline. Electrocomponents ha nove marchi commerciali: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Synovos, Needlers e Liscombe.
www.rs-components.com
Contatti per la Stampa
Marketing Operations Italia: |
Ufficio Stampa RS Components Italia: |
|
Enrico Pescantini |
Vilma Bosticco, Paola Guttadauro |
|
Head of Marketing Italy, RS Components |
Prima Pagina Comunicazione |
|
02.66.058.245 |
02.91.33.98.25 |
Maggiori informazioni sono disponibili su:
RS Components Italia: it.rs-online.com
Gruppo RS Components: www.rs-components.com
Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
DesignSpark: www.designspark.com
Twitter: @RSComponents; @alliedelec; @designsparkRS
Linkedin: www.linkedin.com/company/rs-components