- Pubblicato il 25 mag 2023
- Ultima modifica 30 set 2025
- 6 min
Tipi di sensori di prossimità: come funzionano e come sceglierli
Questa guida è pensata come contenuto puramente informativo e tecnico per spiegare il funzionamento dei sensori di prossimità e la loro applicazione in ambito industriale.

Per l’acquisto ti invitiamo a visitare il nostro catalogo completo cliccando qui, dove troverai specifiche tecniche, disponibilità e prezzi aggiornati.
I sensori di prossimità o presenza sono ampiamente utilizzati nell’industria per via della loro capacità di rilevare materiali e oggetti a brevi o lunghe distanze. Questa funzionalità può essere impiegata per misurare distanze, monitorare i processi produttivi o garantire l’adeguata presenza di liquidi in cisterne e vasche industriali.
L’evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di diverse tipologie di dispositivi, sempre più specializzati nei rispettivi compiti. Ad esempio, per garantire la sicurezza in presenza di macchinari in movimento si utilizzano sensori ottici di prossimità, mentre per il controllo dei liquidi risultano più adatti i sensori capacitivi.
Proseguendo nella lettura di questa guida, approfondiremo le caratteristiche delle principali tipologie di sensori, il loro funzionamento, i campi di impiego e come scegliere quello più adatto alle tue esigenze.
Cosa sono i sensori di prossimità
Da un punto di vista del principio di funzionamento un sensore di prossimità sfrutta le proprietà delle onde elettromagnetiche emettendo o ricevendo segnali nel suo raggio di azione, noto come “portata nominale” (o campo sensibile). In base al ritorno delle onde elettromagnetiche, il sensore è in grado di rilevare o meno gli oggetti che transitano davanti al campo sensibile, trasformando l’onda in un segnale elettrico che apre o chiude un circuito.
I diversi sensori di prossimità, altrimenti detti di presenza, si valutano per due caratteristiche principali: la velocità di commutazione e la distanza nominale.
- La velocità di commutazione indica la rapidità di elaborazione dell’onda riflessa da parte del sensore.
- La distanza nominale indica fin dove il sensore di presenza è in grado di rilevare il pezzo (elemento o oggetto) in condizioni ottimali di funzionamento.
Ma in pratica, come funziona un sensore di prossimità? L’apparecchio elettronico emette onde elettromagnetiche che vengono riflesse dal corpo contro cui vanno a scontrarsi. L’apparato ricevente di cui sono dotati questi sensori rileva il ritorno del segnale e permette di misurare la distanza a cui si trova l’oggetto.
I nastri trasportatori dei banchi cassa presenti nei supermercati, i sensori di apertura delle porte scorrevoli dei centri commerciali e le cellule fotoelettriche dei cancelli automatici, sono validi esempi di applicazione pratica dei sensori di presenza.
Sensori di prossimità induttivi e capacitivi: differenze e funzionamento
Appreso in generale come lavorano i sensori di prossimità, vediamo nel dettaglio il funzionamento dei sensori di prossimità capacitivi e di quelli induttivi.
- Sensori di prossimità induttivi: la loro finalità è rilevare la presenza di elementi di tipo conduttivo, cioè di metallo. Il campo sensibile dipende dal metallo da rilevare. Per quanto riguarda il funzionamento si utilizzano due metodi basati sulla generazione di un campo magnetico ad alta frequenza, ad opera di una spira in un circuito di oscillazione. Il primo metodo agisce sull’ampiezza dell’oscillazione, mentre il secondo sul cambiamento nella frequenza.
- Sensori di prossimità capacitivi: hanno la capacità di rilevare oggetti metallici e non metallici, siano essi in forma liquida o solida, in polvere o granulato. Rispetto alla versione precedente, il sensore induttivo utilizza una piastra capacitiva anziché le spire di rilevamento. Li ritroviamo spesso utilizzati nei serbatoi per il rilevamento dei livelli dei liquidi.

Come funzionano i sensori di prossimità: ottici e magnetici
Di seguito analizziamo due tipi di sensori di presenza molto utilizzati nelle fabbriche per eseguire compiti relativi alla sicurezza. Si tratta dei sensori di prossimità ottici, utilizzati per rilevare la velocità di movimento di componenti metalliche, e dei sensori di prossimità magnetici.
- Gli ottici rilevano corpi ed elementi sfruttando la luce visibile o infrarossa. Non importa se l’oggetto da rilevare è magnetico o metallico, perché è sufficiente che ostruisca la luce o la rifletta per poter funzionare.
- I magnetici si attivano quando un pezzo (o parte) ferromagnetico transita vicino al sensore creando una variazione del campo magnetico. I sensori magnetici di prossimità possono essere di tipo attivo o di tipo passivo, come nel caso di un sensore a riluttanza variabile (VR). Vengono usati per misurare parti metalliche in movimento, rilevando posizione e velocità.
Un esempio pratico di sensori ottici di prossimità sono le barriere luminose di sicurezza, utilizzate per proteggere il personale dalle potenziali lesioni che l’eccessivo avvicinamento a un macchinario in funzione potrebbe procurare. Sfruttando i principi della optoelettronica, le barriere luminose monitorano i punti di accesso e il perimetro delle macchine bloccando quest’ultima o emettendo un segnale acustico, nel caso di violazione della sua area di lavoro.

Sensori di prossimità ad ultrasuoni: come funzionano
Per capire il funzionamento dei sensori di prossimità ad ultrasuoni prendiamo un tipico sonar utilizzato in marineria. Il trasmettitore del sensore diffonde un impulso ultrasonico (frequenza superiore ai 20.000 Hertz udibili dall’uomo) che ritorna al ricevitore del sensore dopo aver colpito il corpo scelto come bersaglio.
La distanza tra la sorgente e l’oggetto viene calcolata in base al tempo di volo del segnale ultrasonico. Dal momento che il sensore calcola come tempo di volo sia l’andata che il ritorno dell’impulso, si divide per 2. In pratica, se il tempo di volo è di 5 metri la distanza tra il corpo e il sensore sarà di 2,5 metri.
Quando si effettuano misurazioni della distanza con gli ultrasuoni è molto importante rilevare anche la temperatura ambiente e farla rientrare nel calcolo per misurazioni più accurate.
Per quanto riguarda i campi di impiego, i sensori di prossimità ad ultrasuoni sono generalmente conosciuti per il loro uso nei sonar dei sottomarini e delle navi, tuttavia possono essere impiegati per le seguenti attività: assemblaggio accurato di parti, rilevamento delle distanze di veicoli in movimento, misurazione del livello dei liquidi in un serbatoio.
Concludendo
La guida ti ha condotto alla scoperta dei tipi di sensori di prossimità più utilizzati in ambito industriale e come funzionano. In particolare, abbiamo approfondito il funzionamento dei sensori induttivi e capacitivi, dei sensori optoelettronici, come le barriere fotoelettriche, e i principi di funzionamento dei sensori di presenza magnetici e ad ultrasuoni.
Hai inoltre imparato quali sono i criteri da seguire per scegliere un sensore di presenza che sia adatto al contesto d’impiego in cui dovrai installarlo.
Infine, per soddisfare le tue esigenze di sostituzione di sensori di prossimità giunti a fine vita o per l’implementazione nel tuo progetto di qualsiasi altro tipo di sensore, potrai scegliere dal nostro vasto assortimento di sensori quello più adatto alle tue finalità.
Prodotti Correlati
Sensore di prossimità a parallelepipedo
Sensore capacitivo RS Pro consente di rilevare la presenza di oggetti metallici e non metallici senza contatto fisico.
Barriera fotoelettrica Smartscan
La barriera fotoelettrica serie SmartScan 1000 Plus è una barriera fotoelettrica con risoluzione 30mm e 24 fasci.
Tester sensore di prossimità
Questo tester è in grado di testare elementi induttivi, capacitivi, fotoelettrici o a ultrasuoni.
Sensore di prossimità Cilindrico
I sensori compatti a ultrasuoni sono dotati di elevata sensibilità e livello di pressione sonora orientabile a 80°
Link consigliati
- Come funzionano i trasformatori elettrici e campi di impiego
- Che cosa sono i sensori a effetto Hall e come funzionano
- Contattori, cosa sono e come funzionano
- Cosa sono i relè, come funzionano e i modelli disponibili
- Guida ai tipi di inverter e come funzionano
- Cosa sono gli attuatori elettrici e come sceglierli
- Microinterruttore, come funziona l’interruttore elettrico ad azionamento meccanico
- Come funzionano gli induttori e i tipi usati nell’elettronica