• Pubblicato il 11 set 2026
    • Ultima modifica 11 set 2026
  • 5 min

TCO: Cos’è e come ottimizzarlo con soluzioni di manutenzione efficaci

Scopri come analizzare e ridurre il Total Cost of Ownership (TCO) nel procurement industriale, migliorando efficienza, governance e sostenibilità aziendale.

TCO: Cos’è e come ottimizzarlo con soluzioni di manutenzione efficaci

Cos’è il TCO e perché è importante

Il Total Cost of Ownership (TCO), o costo totale di proprietà, rappresenta la somma di tutti i costi diretti e indiretti legati all’acquisto, alla gestione e al ciclo di vita di un bene o servizio. Non si tratta solo del prezzo d’acquisto, ma di una visione complessiva che include installazione, manutenzione, formazione, consumo energetico, gestione ricambi e smaltimento.

TCO: Cos’è e come ottimizzarlo con soluzioni di manutenzione efficaci

Adottare una logica TCO significa considerare ogni aspetto del ciclo di vita del bene, per prendere decisioni d’acquisto più consapevoli e sostenibili. È una metrica sempre più rilevante nelle strategie di procurement moderno, in quanto consente di misurare il reale impatto economico delle scelte aziendali.

L’importanza di ridurre il TCO

Ridurre il TCO non significa semplicemente acquistare al prezzo più basso, ma ottimizzare i processi operativi e gestionali. Le aziende che adottano soluzioni di monitoraggio e manutenzione avanzata (come i sistemi CMMS) o di gestione intelligente delle scorte (es. RS ScanStock® e RS VendStock®) riescono a migliorare la produttività e a ridurre sprechi, costi amministrativi e fermi macchina. Un approccio TCO consente di allocare in modo più efficiente le risorse, migliorare la previsione dei costi nel lungo periodo e aumentare la resilienza dell’intera supply chain.

TCO: oltre la manutenzione, la sfida strategica degli acquisti indiretti

Volgendo lo sguardo oltre la manutenzione e la gestione delle scorte, il TCO diventa una vera leva strategica di governance. È qui che il controllo dei costi si intreccia con la capacità del procurement di orientare le decisioni aziendali e prevenire inefficienze. Come dimostrato dalla Ricerca RS 2025 sugli acquisti MRO, il costo totale di proprietà è strettamente connesso alla gestione degli acquisti indiretti, un ambito che, se non governato con strumenti e procedure adeguate, può incidere fino al 30% del budget complessivo di un’impresa.

Il peso strategico dei costi occulti (invisibili)

L'importanza di ridurre il TCO

Il TCO non comprende solo i costi diretti come il prezzo d’acquisto il trasporto e la manutenzione, ma anche costi nascosti difficili da individuare: inefficienze operative, tempi morti, errori amministrativi o carenze nella gestione delle scorte. Nei contesti MRO, questi costi invisibili tendono a pesare ancora di più, perché spesso non vengono tracciati con la stessa precisione dei beni diretti. Sottovalutarli porta a scelte di acquisto non ottimali, con impatti significativi sulla continuità operativa.

Il problema degli acquisti selvaggi (Maverick Buying)

Tra le principali fonti di costi occulti rientrano gli acquisti selvaggi, o maverick buying: acquisti effettuati al di fuori dei canali ufficiali o senza rispettare le procedure aziendali. Secondo la Ricerca RS 2025, anche se rappresentano circa il 20% degli acquisti indiretti, questi ordini “fuori contratto” sono responsabili di fino all’80% dei costi di gestione correlati.

Generano inefficienze come:

  • mancanza di controllo su prezzi e condizioni negoziate,
  • duplicazione degli ordini
  • aumento dei costi amministrativi e operativi

Per contrastarli, è essenziale centralizzare i processi d’acquisto e adottare strumenti digitali di e-procurement, che garantiscono tracciabilità, coerenza e controllo. È una delle prime leve per ridurre i costi nascosti e migliorare la governance della spesa MRO.

Misurare il valore strategico: il Cost Avoidance

Quando l’azienda adotta un modello TCO evoluto e strategie di ottimizzazione (come la manutenzione predittiva o la digitalizzazione del procurement), la funzione acquisti assume un ruolo di prevenzione e diventa parte integrante della strategia aziendale.

Qui entra in gioco il concetto di Cost Avoidance, cioè la capacità di evitare costi futuri attraverso decisioni preventive. Un intervento di manutenzione predittiva che previene un fermo macchina, ad esempio, rappresenta un Cost Avoidance misurabile.

Nel Report RS 2025, il 56% delle imprese dichiara di valutare la funzione acquisti non solo per il cost saving, ma anche per il cost avoidance: un segnale chiaro della maturità crescente del procurement, sempre più orientato alla resilienza e continuità operativa.

Come ridurre il TCO: strumenti e soluzioni operative

Per ridurre il costo totale di proprietà è necessario intervenire lungo tutto il ciclo di vita del bene.

Ecco alcune azioni chiave:

  • Digitalizzare i processi di procurement, adottando soluzioni di e-procurement per controllare la spesa e migliorare la visibilità sui fornitori.
  • Ottimizzare la gestione delle scorte, con sistemi di riordino automatico (come RS ScanStock® e RS VendStock®) per evitare sprechi e mancanze di materiali critici.
  • Implementare strategie di manutenzione predittiva, sfruttando sensori e dati in tempo reale per ridurre i fermi macchina.
  • Valutare periodicamente i fornitori, integrando indicatori di sostenibilità e performance per migliorare il ROI complessivo.
  • Collaborare con partner strategici, che offrano supporto consulenziale e soluzioni su misura per ridurre i costi lungo la catena di fornitura.

L’approccio TCO, unito alla visione strategica del procurement moderno, consente di superare la logica del prezzo e costruire una catena del valore più efficiente, sostenibile e resiliente.

Conclusioni

Il TCO è molto più di un indicatore economico: è un modello decisionale che consente di leggere in modo completo i costi aziendali e di migliorare la sostenibilità delle scelte d’acquisto. Integrare strumenti digitali, analisi predittiva e controllo strategico della spesa significa rendere il procurement una funzione capace di generare valore, prevenire inefficienze e garantire la continuità operativa.

Rimani aggiornato sulle novità di prodotto e sulle nostre offerte!

Indirizzo email

I dati personali forniti saranno trattati in linea con la nostra Politica sulla Privacy.