Punte per stili saldanti

Le stazioni saldanti sono in genere dotate di stili che necessitano di punte intercambiabili, variabili in dimensione e forma a seconda del tipo di lavori di saldatura da fare.

Le punte per saldatore possono essere usate con diverse stazioni saldanti, se sono compatibili.

Caratteristiche delle punte per saldatura

  • Le punte per stili saldanti possono avere un angolo compreso tra 22° e 90°.
  • Sono generalmente realizzate con un nucleo in rame placcato in ferro.
  • Il rame viene usato per la trasmissione del calore mentre il ferro ne aumenta la durata. Il rame è tuttavia soggetto alla corrosione e questo rende le punte facilmente deteriorabili, soprattutto se utilizzate per una saldatura con leghe saldanti senza piombo.

Tipi di punte

La maggior parte dei saldatori è dotata di punte di ricambio con forme diverse per consentire più applicazioni e vari gradi di precisione.

Ad esempio, le punte coniche si usano per effettuare lavori di elettronica di precisione.

Le forme comuni di punta includono:

  • Smussata (a zoccolo)
  • A lama
  • Conica
  • Tonda
  • A Scalpello
  • Piramidale

Come scegliere le punte per il saldatore

Uno degli aspetti più critici della scelta di una punta di saldatura è che sia della dimensione corretta per il lavoro previsto.

  • Una piccola punta non è efficace nel trasmettere calore e rischia di generare giunti di saldatura deboli.
  • Una punta troppo grande, può trasferire troppo calore, danneggiando sia il pad che la parte.

Le punte ideali sono costruite per adattarsi e funzionare con la propria attrezzatura di lavoro.

Come pulire la punta del saldatore

L'ossidazione avviene con tutti i tipi di leghe saldanti ma è più frequente con quelle senza piombo, specialmente per lavori di elettronica.

Quando una punta si ossida, il trasferimento del calore si arresta e ciò rende difficile la saldatura.

Questo è il motivo per cui è importante pulire le punte.

  • Se la punta è ossidata, si può usare un attivatore della punta, capace di rompere lo strato di ossido.
  • Una volta pulita e rinfrescata, la punta si stagna nuovamente per proteggerla dall'ossidazione.
  • Per pulire le punte, è anche possibile usare lana d'ottone (meno abrasiva) o lana d'acciaio inossidabile (più abrasiva).
  • Evitare l'uso di una spugna poiché così facendo si porta rapidamente la punta ad un ciclo caldo e freddo. Se si esegue questa operazione ripetutamente, il metallo si danneggia.

Temperatura di esercizio

  • Mettere le punte di saldatura a temperature eccessive ridurrà la loro durata.
  • La temperatura della punta diminuisce man mano che aumenta l'uso del saldatore.
  • Non aumentare la temperatura per compensarne il calo, poiché ciò ridurrà la durata della punta del saldatore.
  • Se non si sta usando attivamente il saldatore, spegnerlo o impostarlo a una bassa temperatura "inattiva" , in modo da massimizzare la durata della punta.

1254 Prodotti trovati per Punte per stili saldanti

Risultati per pagina

Ricerche popolari