- Pubblicato il 31 lug 2023
- Ultima modifica 29 ago 2023
- 6 min
Ponte raddrizzatore: cos’è, come funziona e caratteristiche
Cos’è e a cosa serve il ponte raddrizzatore? Scopri il funzionamento di questo importante semiconduttore discreto, le differenze tra raddrizzatore a ponte monofase e trifase e dove puoi utilizzare i diversi tipi disponibili in commercio.

Per convertire la corrente alternata in corrente continua hai molti modi, ma uno dei circuiti più semplici che puoi utilizzare si chiama ponte raddrizzatore e si compone di un certo numero di diodi.
Come vedremo, uno o più raddrizzatori sono comunemente presenti in molti apparati elettronici industriali e di uso più comune. Un ponte raddrizzatore a 12V, per esempio, converte la tensione di rete a 220V in una tensione che puoi usare nei sistemi di alimentazione di apparati di telecomunicazione, nei motori elettrici e così via.
Proseguendo la lettura della nostra guida, quindi, scoprirai a cosa serve il ponte raddrizzatore, le sue caratteristiche e quanti tipi di raddrizzatore di corrente sono disponibili per i tuoi progetti di elettronica e per la riparazione di dispositivi.
Cos’è e come funziona un ponte raddrizzatore
Per capire come funziona un ponte raddrizzatore dobbiamo partire dal funzionamento di un raddrizzatore. Il raddrizzatore è un semiconduttore discreto usato per raddrizzare la corrente elettrica alternata, allo scopo di renderla unidirezionale.
I raddrizzatori sono detti anche convertitori, appunto perché hanno la capacità di convertire la potenza elettrica della corrente alternata nella potenza di una corrente unidirezionale. Disponibili dalla fine del 1800, nel corso del tempo hanno subito una forte evoluzione sia nei materiali di produzione che nella configurazione (da mobile a statica).
Nell’industria odierna si producono e si utilizzano quasi esclusivamente i raddrizzatori statici progettati con diodi a semiconduttore, categoria a cui appartengono anche i raddrizzatori a ponte.
Gli schemi circuitali principali sono:
- schemi monofase;
- schemi polifase (tra cui si distinguono i raddrizzatori trifase).
Un ponte raddrizzatore, anche noto come ponte di Graetz è nei fatti un raddrizzatore monofase a doppia semionda. Lo schema del ponte diodi raddrizzatore si presenta con quattro diodi integrati in un unico dispositivo semiconduttore.
La particolare configurazione dei quattro diodi permette di convertire una corrente alternata in corrente continua per utilizzarla in qualsiasi dispositivo elettronico tu debba realizzare.
Tuttavia, quando serve una maggiore potenza si ricorre al raddrizzatore trifase. Anche in questo caso esistono più schemi, tra cui quello trifase a ponte. Una particolarità del raddrizzatore trifase a ponte è la sua capacità di restituire una corrente meno ondulata rispetto alle alimentazioni monofase. Una caratteristica, quest’ultima, che permette un risparmio in termini di filtri di livellamento (per esempio condensatori) da includere nel circuito.

Tipi di raddrizzatore di corrente
Quali tipi di raddrizzatore di corrente puoi trovare in commercio? Come spiegato in precedenza i raddrizzatori disponibili sono di tipo statico e si dividono in:
- raddrizzatori non controllati;
- raddrizzatori semi-controllati (o a controllo parziale);
- raddrizzatori controllati (o a controllo completo).
In ciascuna delle categorie sopra elencate troverai versioni monofase o trifase.
I raddrizzatori, inoltre, vengono prodotti in vari tipi di contenitori e resi disponibili per il montaggio a vite, per il montaggio foro passante, a saldare, a pressione e il montaggio superficiale.
Per la realizzazione del tuo progetto puoi avvalerti dei seguenti tipi di raddrizzatori a ponte:
- ponte raddrizzatore 220V (o raddrizzatore di corrente 220V);
- ponte raddrizzatore 24V;
- ponte raddrizzatore 12V;
- raddrizzatore di corrente 12V.
Dal catalogo di RS potrai scegliere il raddrizzatore a ponte più indicato per il tuo progetto, sapendo che sono tutti qualificati a livello industriale.

Dove vengono utilizzati
La corrente elettrica viene trasportata lungo la rete in corrente alternata, mentre la maggioranza degli apparati elettronici di uso quotidiano e industriale richiedono una corrente continua per funzionare.
Dunque, i raddrizzatori sono presenti in qualsiasi dispositivo alimentato a corrente. In particolare troviamo i raddrizzatori negli alimentatori, i quali hanno la funzione di restituire una tensione in corrente continua.
I raddrizzatori di grande potenza sono, invece, diffusi nelle stazioni di conversione della corrente elettrica necessaria al movimento dei treni, oppure nei grandi motori a corrente continua impiegati nelle cartiere o nell’industria siderurgica.
Il settore delle telecomunicazioni fa ampio uso dei raddrizzatori per alimentare gli impianti di trasmissione e di ricezione.
Nell’elettronica i raddrizzatori servono ad alimentare i circuiti logici, ad esempio, quelli per l’elaborazione o per il controllo.

Ponte raddrizzatore monofase vs ponte raddrizzatore trifase
Illustriamo ora la differenza tra ponte raddrizzatore trifase e ponte raddrizzatore monofase, per capire quale dei due è meglio utilizzare nel proprio circuito.
Ciò che differenzia i raddrizzatori trifase dai raddrizzatori monofase è la tensione a cui sono applicati. In particolare, i raddrizzatori trifase vengono usati per applicazioni in:
- media tensione (usati anche singolarmente);
- grande potenza (interconnessi in configurazioni che creano raddrizzatori a 12, 18 e più impulsi).
Un raddrizzatore trifase ha la caratteristica di migliorare le forme dell’onda di tensione e di corrente, sia dal lato della rete che dal lato del carico, e di ridurre le oscillazioni della tensione diretta verso il carico.
Un raddrizzatore a ponte monofase, invece, viene preferito rispetto ad altre configurazioni monofase perché la corrente raddrizzata è meno ondulata. Ciononostante, è sempre utile inserire un condensatore di livellamento. Rispetto alle altre, in aggiunta, questa configurazione presenta il vantaggio di non richiedere l’impiego di un trasformatore con presa centrale.
Come costruire un ponte raddrizzatore e come verificarlo
Schematicamente, un ponte raddrizzatore si compone di quattro diodi collegati in serie. Questo significa che basterebbe collegare tra loro quattro diodi switching (o di commutazione) per ottenere un ponte raddrizzatore.
Ovviamente, si tratta di un puro esercizio didattico per verificare i principi di funzionamento di un ponte di Graetz. In commercio troverai raddrizzatori a ponte pronti all’uso per ogni tuo progetto.
Per verificare un ponte raddrizzatore prima di implementarlo nel circuito, invece, dovrai dotarti di un multimetro digitale. Imposta il selettore su “Continuità” e con il puntale del negativo punta il positivo del ponte raddrizzatore, mentre con il puntale positivo punta su uno dei due collegamenti che riportano il simbolo della corrente alternata. Il semiconduttore è funzionante se sul display del tester è riportato un valore diverso da zero. Ora ripeti la procedura puntando il puntale positivo del tester sul negativo del raddrizzatore.
Concludendo
I raddrizzatori sono dei convertitori di corrente alternata in corrente unidirezionale. Dei tanti modelli che si sono succeduti nel corso del tempo, oggi si utilizzano in particolare i raddrizzatori statici a semiconduttore.
Un ponte raddrizzatore a diodi è la versione più comunemente utilizzata in elettronica per le sue caratteristiche di stabilità. Di questi, si utilizzano in particolare le versioni monofase e trifase, anche se in contesti differenti tra loro.
Per la realizzazione dei tuoi circuiti o per la sostituzione di componentistica negli apparecchi elettronici da riparare, puoi avvalerti di raddrizzatori a ponte e di tanti altri semiconduttori discreti. Sono disponibili in grande quantità nel catalogo RS ed offrono massima affidabilità e prestazioni termiche elevate.
Prodotti correlati
Raddrizzatore a ponte 50A
Il raddrizzatore a ponte GBPC5010 ha una corrente di avanzamento di 50A con tensione inversa Peak di 1000V. Offre una capacità di sovracorrente elevata con una capacità di sovracorrente nominale di 400A.
Raddrizzatore a ponte 1.5A
Uso generico nella rettifica a onda intera del ponte CA/CC per alimentazione, adattatore, caricabatterie, segnalatore luminoso acceso applicazioni per consumatori e elettrodomestici.
Raddrizzatore a ponte 800mA
Converte un ingresso di corrente alternata in uscita di corrente continua per applicazioni di rettifica a onda completa. Ideali per saldatura per rifusione su scheda a circuito stampato.
Raddrizzatore a ponte 10A
Raddrizzatori a ponte in contenitore per montaggio su circuito stampato SIL Taiwan Semiconductor. Giunzione in vetro passivato e struttura del cavo conduttore per montaggio su scheda a circuito stampato.
Link consigliati
- Raddrizzatori a ponte
- Raddrizzatore Trifase
- Raddrizzatore a ponte Vishay VRRM 400V Montaggio a vite, 4 Pin
- Raddrizzatore a ponte Taiwan Semiconductor VRRM 600V Su foro, 4 Pin
- Raddrizzatore a ponte Taiwan Semiconductor VRRM 1000V Montaggio a vite, 4 Pin
- Raddrizzatore a ponte Vishay VRRM 50V Montaggio a vite, 4 Pin
- Raddrizzatore a ponte Taiwan Semiconductor VRRM 800V Montaggio a vite, 4 Pin
- Raddrizzatore a ponte Vishay VRRM 1000V Su foro, 5 Pin