- Pubblicato il 25 mag 2023
- Ultima modifica 29 ago 2023
- 7 min
Caratteristiche e potenzialità dei router WiFi industriali e per aziende
Scopri cos’è e come funziona un router WiFi industriale, quali sono i principali campi di utilizzo e perché è più efficiente di un router domestico. Scopri le caratteristiche di sicurezza e di performance tipiche di un router WiFi aziendale.

Lo sviluppo delle reti aziendali ha apportato grandi cambiamenti nelle imprese di ogni dimensione, mentre internet ha consentito la comunicazione diretta tra impianti produttivi posti a centinaia di chilometri l’uno dall’altro.
Alla base di questo successo troviamo un insieme di apparati elettronici tra cui spicca il router WiFi, a noi ben noto giacché presente nelle nostre case nella versione modem/router.
Il router WiFi per le aziende differisce sotto vari punti di vista rispetto alla versione domestica. Attraverso la nostra guida scoprirai quali sono le caratteristiche che rendono un router professionale adatto agli ambienti di lavoro, apprenderai i principi di funzionamento e come installare il router per essere subito produttivo.
Cosa sono e come funzionano i router WiFi per aziende
Mentre il compito di un modem è collegare la tua azienda a internet, il ruolo di un router WiFi aziendale è di instradare i dati verso computer, stampanti, macchinari industriali e gli altri dispositivi collegati. I dati possono provenire da internet o da altre reti interne all’azienda, il router aziendale si occuperà di smistare il traffico garantendo stabilità delle comunicazioni e la sicurezza dei dati che transitano su di esso.
La stabilità dei dati è garantita da componentistica elettronica di alta qualità e appositamente sviluppata per impieghi gravosi in contesti aziendali. Una caratteristica quest’ultima che differenzia nettamente le versioni aziendali dai router WiFi domestici.
La sicurezza delle informazioni che transitano sul router aziendale, invece, è tutelata dall’uso di più strumenti:
- Protocolli VPN (Virtual private network), che garantiscono un “tunnel” virtuale ai dati nel passaggio da un ambiente all’altro della tua azienda;
- Firewall, il cui compito è creare una barriera all’ingresso tra la rete pubblica e quella privata dell’impresa;
- Watchdog Timer, un dispositivo elettronico di temporizzazione che monitora costantemente la rete alla ricerca di interruzioni del flusso di dati o di situazioni di “loop” che bloccano lo svolgimento dei processi.
Esistono diverse tipologie di router WiFi industriali adatti alle esigenze di diversi tipi di utilizzi professionali. Alcuni funzionano sulle tradizionali frequenze da 2.4 GHz e da 5 GHz. Altri, invece, permettono il passaggio delle informazioni sfruttando le frequenze LTE, UMTS, HSPA+, GSM e GPRS, al fine di estendere le possibilità di comunicazione tra macchinari di ultima generazione e dispositivi di generazioni precedenti che possono essere contemporaneamente presenti nella tua fabbrica.
Come collegare un router WiFi alla rete aziendale
Per costruire la tua rete aziendale potresti aver bisogno di un insieme di soluzioni che comprendono l’uso di cavi Cat5e (più performanti rispetto ai Cat5) per collegamenti diretti tra computer e macchinari, nonché di router WiFi per collegare dispositivi posti in luoghi dove la connessione via cavo potrebbe essere economicamente meno conveniente e/o non necessaria.
Al netto della complessità richiesta dalla rete che dovrai realizzare, ecco in sintesi come collegare un router WiFi alla rete aziendale.
- Tieni a portata di mano la documentazione del router e non sottovalutare le informazioni riportate sugli adesivi del dispositivo, perché potrebbero facilitare di molto l’installazione.
- Verifica se il produttore ha realizzato un software o un'applicazione mobile per la gestione del router WiFi. Di solito questi software includono un percorso guidato all’installazione e al primo utilizzo.
- Se il dispositivo è dotato di antenne esterne e sonosmontate, montale come indicato nel manuale quindi estendile (se sono estensibili).
- Come luogo per l’installazione scegli uno spazio aperto dell’area di lavoro, che sia privo di ostacoli come muri o schermi metallici. Non andrebbe posto neanche accanto a fonti di calore o altri apparati di comunicazione indipendenti (sistemi di allarme e incendio).
- Collega il dispositivo all’alimentazione, mentre con il cavo Ethernet collega il router aziendale a internet o al gateway nel caso in cui tu abbia più di una rete informatica interna.
- Controlla le spie LED del router per verificare che il collegamento sia avvenuto con successo, quindi collega un computer portatile a una delle porte LAN del dispositivo per confermare che puoi collegarti a internet.
- Utilizzando il collegamento tra computer e router via cavo Ethernet, imposta le nuove password e i diritti di accesso utilizzando l’indirizzo IP fornito dal produttore.
- Crea una rete virtuale assegnando un nome di rete (detto SSID) e una password.
Terminata la procedura di collegamento e messa in funzione del router WiFi aziendale potrai collegare smartphone, computer, stampanti e i macchinari alla rete utilizzando il SSID e la password da te impostati.

Campi di applicazione dei router WiFi industriali
Nell’attuale contesto evolutivo in cui l’Industria 4.0 sostituisce i precedenti processi produttivi, facendo largo uso delle tecnologie digitali, i campi di applicazione dei router WiFi industriali sono aumentati.
Mentre fino a poco più di un decennio fa un router industriale serviva principalmente a collegare tra loro i computer e alcuni macchinari, oggi possiamo collegare alla rete anche i mezzi che trasportano le materie prime dal magazzino di stoccaggio alla linea di produzione.
Grazie ai diversi tipi di dispositivi di connessione delle reti, ad esempio i router WiFi industriali, le industrie siderurgiche, le fabbriche di trasformazione, l’agricoltura e la logistica, possiamo collegare tra loro strumenti e mezzi per migliorare il rendimento o per monitorare l’usura.
Router WiFi per bar e attività commerciali
I sistemi di connessione aziendali non sono una prerogativa dell’industria, perché anche le attività commerciali ne possono beneficiare, per garantire connettività gratuita o a pagamento alla propria clientela.
Pensiamo ai router WiFi per bar e ristoranti utilizzati per coprire più sale interne o le aree esterne dei locali. La connettività internet potrebbe essere, in questo caso, garantita da un modem wireless, che permette l’accesso a internet, e da uno o più router WiFi per attività commerciali a copertura di tutti gli ambienti.
I negozi, così come le fabbriche, hanno bisogno di garantire velocità e massima sicurezza agli utilizzatori della rete, siano essi i membri dello staff o i clienti che accedono in modalità ospite. Ecco perché, in questo caso, l’uso di router professionali è più indicato.

Caratteristiche dei router WiFi professionali per ufficio
Le connessioni LAN (Local area network) hanno semplificato il lavoro d’ufficio, permettendo l’uso di applicazioni di comunicazione ad esclusivo uso interno (ad esempio i server di posta elettronica aziendali) per migliorare la produttività.
In un simile contesto lavorativo garantire la riservatezza dei dati è basilare, ecco perché è necessario scegliere tra i modelli di modem router WiFi professionali forniti da RS.
Mentre un router wireless domestico possiede le caratteristiche essenziali per fornire stabilità di segnale e sicurezza della connessione internet tra le mura di casa, un router WiFi da ufficio ha la capacità di collegare tra loro un numero elevato di computer, stampanti, plotter, scanner ed altri dispositivi mantenendo inalterata la qualità delle comunicazioni ed evitando strozzature durante il passaggio di grandi quantità di dati.
Nei casi in cui risulti utile, è possibile utilizzare anche degli switch di rete per instradare le informazioni a specifici dispositivi, riducendo il traffico sulla rete a tutto beneficio delle prestazioni.
Concludendo
L’automatizzazione dei processi industriali e il controllo delle macchine affidato ai programmi informatici, spingono le industrie verso la totale digitalizzazione delle fabbriche. Il router WiFi aziendale risulta essere uno dei componenti hardware fondamentali all’interno dei sistemi di connessione delle macchine.
I router WiFi professionali non sono appannaggio delle sole industrie. Attività commerciali e uffici, di piccole o grandi dimensioni, trovano tra i nostri terminali di connettività di rete e WiFi i dispositivi adatti alle specifiche esigenze.
Prodotti Correlati
Router Ewon
Router Internet industriale EWON con connessione VPN sicura dalla macchina a qualsiasi parte del mondo.
Router D-Link
Il router DWR-921 D-Link consente di utilizzare e condividere la connessione mobile 4G LTE o 3G.
Router Robustel
Il router industriale Robustel è un gateway VPN di livello industriale progettato per applicazioni gateway IoT M2M.
Switch Ethernet
Lo switch desktop non gestito Fast Ethernet a 5 porte D-link consente di configurare rapidamente una rete cablata.
Link consigliati
- Router industriale Tosi 1000MBPS IEEE 802.11 b/g/n Ethernet
- Router industriale Tosi 2.4GHz 5G, WIFI
- Router industriale Phoenix Contact 150MBPS 802.11n 4G LTE
- Router industriale Phoenix Contact 5GHz 802.11n WIFI
- Router industriale Tosi 5GHz 4G LTE, WIFI
- Router industriale Helmholz GmbH & Co. KG 100MBPS IEEE 802.11 b/g/n, WIFI
- Router industriale Helmholz GmbH & Co. KG 100MBPS IEEE 802.11 b/g/n, WIFI
- Router industriale Belden